FS ha aperto un nuovo magazzino a Mosca (Russia) per abbreviare i tempi di consegna dei clienti locali
6 gennaio, FS News - FS è lieta di annunciare l'apertura del suo nuovo magazzino a Mosca, in Russia, per potenziare i servizi di consegna dei clienti locali, al fine di elevare l'esperienza utente e la capacità di localizzazione a un livello superiore.
Dopo un lungo periodo di preparazione e costruzione, il nuovo magazzino di FS è finalmente operativo con successo. Al momento la struttura possiede un grande stock di moduli e cavi ottici popolari sul mercato russo, che possono essere spediti rapidamente tramite aziende logistiche locali una volta che i clienti russi effettuano gli ordini su FS.com. In particolare, le consegne a Mosca e dintorni richiedono solitamente solo 1-3 giorni lavorativi e le aree remote 3-5 giorni, aiutando a migliorare l'efficienza dei progetti dei clienti. Inoltre, le restituzioni e i rimborsi dei prodotti possono essere più convenienti per offrire alla clientela un'esperienza di acquisto soddisfacente.
FS ha stabilito la sua filiale russa nel 2018 e ha costruito un magazzino di supporto alla fine del 2020, facendo un altro grande passo avanti nella globalizzazione e compiendo anche un'importante mossa di localizzazione. Nel corso degli anni, FS è stata all'altezza della strategia di sviluppo della stretta integrazione di globalizzazione e localizzazione riassunta come "3S+3C". Attraverso "Service, Supply, Scope" e "Capability, Compliance, Citizenship", FS utilizza e assegna risorse superiori a livello mondiale per offrire prodotti e soluzioni di alta qualità a 400.000 clienti in oltre 200 paesi e regioni attraverso 12 siti web multilingue. Allo stesso tempo, FS rispetta sempre le leggi e i regolamenti locali, si attiene ai più alti standard di etica aziendale e partecipa attivamente alla comunità locale per assumersi le responsabilità sociali dell'azienda.
Tutti i settori sono stati profondamente colpiti dall'imperversare dell'epidemia, eppure FS è riuscita a integrare il magazzino russo nel suo layout di magazzini mondiali, compresi quelli in Germania, Stati Uniti, Asia, Australia e Singapore. FS crede che quando la localizzazione è realizzata al massimo, essa può cogliere più facilmente le opportunità della globalizzazione e soddisfare le esigenze di rete dei clienti in maniera più efficiente.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022