Italia

Esiste un Modulo Transceiver Uguale per Tutti?

Aggiornato il 19 Mag 2020 by
1.4k

Nei grandi centri dati che alimentano innumerevoli utenti finali, è inevitabile ospitare una grande quantità di apparecchiature che possono provenire da diversi fornitori per coprire le esigenze più difficili. Il problema è, ad esempio, che ogni switch di rete di marca appena acquistato deve lavorare con i ricetrasmettitori ottici che sono incorporati con alcuni codici abbinati, il che aumenta la spesa totale. Inoltre, l'acquisto, la comunicazione e la ricerca di servizi post-vendita e di manutenzione prosciugano le energie. Esiste una soluzione chiavi in mano per rendere tutti i dispositivi, almeno i moduli ricetrasmittenti in fibra ottica, interoperabili e compatibili? Naturalmente, FS ha dato una risposta positiva con l'uscita di FS Box.

Cos'è il FS Box?

FS Box è stato progettato per risolvere le esigenze di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware dei ricetrasmettitori nei data center. È dotato di tre porte per ricetrasmettitori ottici SFP/SFP+, XFP e QSFP+/QSFP28 e di cavi DAC/AOC. Gli utenti possono accedere a configurazioni di moduli di oltre 200 marchi come Cisco, Juniper, Arista e ad altri servizi di riprogrammazione personalizzati. La configurazione può essere eseguita sulla piattaforma online istantanea fsbox.comcon un'interfaccia intuitiva basata sul web.

Il box disponibile online è l'FS Box V2, che aumenta le prestazioni sulla base della versione 1. Sulla base dell'esperienza degli utenti, gli esperti hanno apportato miglioramenti alla Versione 1. La semplice forma quadrata è stata sostituita da un design rettangolare compatto (20,6x72x145 mm) che è stato accolto come facile da usare e portatile. L'USB Type-C con capacità di erogazione di energia estesa sostituisce l'USB 2.0. Il connettore Type-C reversibile non solo soddisfa le esigenze della maggioranza, ma apre anche la strada alle APP mobili. Inoltre, le funzioni aggiuntive di configurazione in batch e di diagnosi rendono il box più intelligente. Vale la pena di menzionare che la nuova piattaforma cloud intelligente fsbox.com è applicabile anche al box della versione 1.

In che Modo FS Box Può Avvantaggiare i Clienti?

In primo luogo, le numerose scelte di configurazione classificate vi risparmiano la fatica di cercare i file di configurazione da soli e vi fanno risparmiare ore rendendo l'ottica FS utilizzabile per qualsiasi hardware di rete in pochi secondi. Disponibile in una confezione FS Box ben protetta, è comodo modificare le ottiche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, che si tratti di un'angusta sala server o di un grande centro dati.

In secondo luogo, la configurazione batch è utile quando ci sono molti ricetrasmettitori che necessitano della stessa configurazione. Nei grandi data center, dove esistono anche centinaia di ricetrasmettitori ottici di vario tipo, è faticoso ripetere la configurazione manualmente. A questo proposito, gli utenti possono semplicemente riconfigurare questi ricetrasmettitori facendo clic sul pulsante "Batch" della piattaforma e inserendo la quantità necessaria, aumentando così il tempo di attività della rete.

In terzo luogo, grazie alla scatola di configurazione FS, è possibile risparmiare sui costi di acquisto del firmware. I moduli ottici inattivi o addirittura mal configurati possono essere utilizzati per riprodurli con una nuova configurazione, evitando così di spendere soldi per ricetrasmettitori in fibra ottica aggiuntivi.

In quarto luogo, con la funzione di diagnosi della configurazione, gli utenti possono diagnosticare le informazioni di un ricetrasmettitore FS disponibile tramite la piattaforma cloud FS e abbinarlo a un altro ricetrasmettitore FS mal configurato o incompatibile, in modo da risolvere i due tipi di ricetrasmettitori problematici e risolvere efficacemente i problemi post-vendita.

Come Riconfigurare l'Ottica con FS Box?

La riprogrammazione del transceiver è facile da realizzare con pochi clic. Ecco una breve istruzione per farvi comprendere la procedura di configurazione.

Collegare l'FS Box al computer con sistemi operativi come Windows 10 (consigliato) o più recente, Mac OS 10.13 o più recente. Quindi, accedere a fsbox.com con il proprio account FS nel browser Chrome (69 o più recente). Inserire il ricetrasmettitore nella porta corrispondente di FS Box. Dopo aver letto le informazioni sul ricetrasmettitore, l'interfaccia web di FS Box mostrerà la marca compatibile, il numero di serie e il codice prodotto. È sufficiente selezionare la configurazione desiderata e fare clic su "Start Configuration" per far funzionare FS Box. Dopo la configurazione, le informazioni aggiornate del ricetrasmettitore saranno visualizzate nella colonna di lettura.

Nota: FS Box supporta solo la riconfigurazione dei ricetrasmettitori FS, le altre ottiche possono essere studiate solo su di esso.

FS Box - Rendi possibile

Con un'ampia gamma di scelte di configurazione per tenere il passo con le mutevoli esigenze, FS Box, pratico e facile da usare per i tecnici, non solo risolve le esigenze di compatibilità in tempo reale dei progettisti di reti ottiche, ma è anche in grado di aggiornare continuamente il firmware del ricetrasmettitore, compreso il numero di parte, il numero di serie, il nome del fornitore e così via, per renderlo compatibile con gli switch aggiornati. Il feedback degli utenti sarà apprezzato, in quanto FS si impegna a trovare la soluzione migliore e completa per migliorare il vostro networking.

 

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza