Italia

Pica8 AmpCon™: Il Vostro Partner per l'Automazione di Rete Aperta

Inviato il 24 Gen 2024 by
95

Immaginate di poter implementare e configurare migliaia di switch di accesso remoto con un solo clic, senza preoccuparvi di errori umani o di processi operativi complessi. Nell'attuale mondo altamente interconnesso, l'automazione di rete è diventata un fattore chiave per le aziende che desiderano ottenere efficienza operativa e flessibilità. Pica8 AmpCon™, come innovativo strumento di automazione di rete aperto, offre alle aziende un modo semplificato, efficiente e scalabile per gestire i dispositivi di rete. Questo articolo presenta Pica8 AmpCon™.

Che Cos'è il Pica8 AmpCon™?

AmpCon™, acronimo di "amplified control", è un controllore di rete che automatizza lo Zero Touch Provisioning (ZTP), la distribuzione, la configurazione e la gestione del ciclo di vita degli switch software PicOS®. È dotato di un'interfaccia utente Web e viene distribuito come dispositivo software, in grado di funzionare all'interno di una macchina virtuale (VM) nel data center o nel cloud. AmpCon™ consente la distribuzione e la scalabilità in remoto di migliaia di switch software PicOS®.

Pica8 AmpCon™

Quali Sono i Vantaggi di Pica8 AmpCon™?

Pica8 AmpCon™ è una potente soluzione di gestione della rete che offre numerosi vantaggi alle organizzazioni. Rispetto al software di automazione di rete fornito da fornitori tradizionali come Cisco, l'uso di Pica8 AmpCon™ si adatta meglio alla tendenza dell'open networking. Le organizzazioni non sono costrette a legarsi ai fornitori tradizionali di reti di accesso e a sostenere costi elevati per il software di automazione di rete.

I fornitori tradizionali offrono strumenti per automatizzare l'implementazione degli switch, ma hanno un costo elevato, richiedono programmatori di rete esperti per funzionare e possono richiedere l'aggiornamento agli ultimi modelli di switch. Prendiamo ad esempio il DNA Center di Cisco. Per ottenere l'automazione, è necessario innanzitutto configurare il DNA Center stesso, che può diventare complesso. Inoltre, è necessaria l'installazione del software sia sul lato server che su quello switch. AmpCon™, tuttavia, offre una funzione molto simile a quella del DNA Center di Cisco in modo semplice.

Automatizzare la Gestione del Ciclo di Vita della Rete End-to-end

AmpCon™ consente una gestione completa e una manutenzione continua dei dispositivi e dei componenti di rete. Grazie alla gestione end-to-end del ciclo di vita della rete, automatizza l'allocazione delle risorse, la manutenzione, i controlli di conformità e gli aggiornamenti, prevenendo efficacemente gli errori di configurazione e i tempi di inattività. Questa funzionalità assicura un funzionamento efficiente e stabile della rete, fornendo una soluzione di gestione snella e completa.

  • Zero-Touch Provisioning: I metodi di distribuzione e configurazione automatizzati semplificano l'impostazione dei dispositivi di rete senza interventi manuali. Questo semplifica la distribuzione, fa risparmiare tempo e lavoro manuale, garantisce coerenza e sicurezza e offre funzionalità di gestione remota.

  • Gestione della Configurazione: AmpCon™ può inviare aggiornamenti, patch e correzioni di errori a un singolo o a un gruppo di switch per risparmiare lavoro, evitare tempi di inattività e mantenere la sicurezza della rete.

  • Backup e Conformità: AmpCon™ offre funzionalità di recupero, backup e controllo della conformità della configurazione. Acquisisce periodicamente le configurazioni degli switch, comprese le modifiche apportate, garantendo la disponibilità della configurazione più recente per una rapida reinstallazione in caso di guasto dello switch. Inoltre, AmpCon™ assicura che gli switch rimangano conformi alle normative di settore che richiedono configurazioni specifiche per mantenere standard ottimali di sicurezza e privacy.

  • Gestione della Licenza: AmpCon™ può generare un rapporto di inventario di tutte le licenze attualmente installate per gli switch Pica8 nella rete e aggiornare le licenze in scadenza con il supporto.

Migliorare l'Efficienza IT e Accelerare l'Erogazione dei Servizi

Pica8 AmpCon™ automatizza le noiose attività associate alle comuni operazioni di rete, come il backup della configurazione, gli aggiornamenti della configurazione, le sostituzioni RMA, gli aggiornamenti software programmati, i flussi di lavoro personalizzati (definiti dall'utente) e la visibilità dello switch (statistiche delle porte, controllo dello stato di salute). Questo migliora la produttività dell'IT e accelera la fornitura di servizi.

Efficienza Ottimale dell'Automazione Grazie ai Playbook Agentless di Ansible

AmpCon™ offre funzioni comuni per le operazioni di rete quotidiane e supporta flussi di lavoro personalizzati utilizzando playbook Ansible per attività programmate e report di facile lettura. Può utilizzare Ansible per la configurazione e la gestione dell'automazione remota dei dispositivi Switch, consentendo la maggior parte delle operazioni di gestione della configurazione di base attraverso i moduli di rete integrati.

Ansible Playbooks

Punti Salienti di Pica8 AmpCon™

  • Interfaccia utente basata sul web: semplice da imparare e da utilizzare

  • Accensione e configurazione automatizzata di tutti gli switch alimentati da PicOS®

  • Backup e aggiornamenti programmati

  • Espandibilità infinita con API aperte

  • Riduce le spese operative (OpEx)

  • Elimina l'errore umano nelle distribuzioni e negli aggiornamenti su larga scala

Applicazioni di Pica8 AmpCon™

AmpCon™ consente agli amministratori di distribuire centinaia o migliaia di switch di rete aperti che eseguono PicOS® con un'interfaccia grafica semplice e intuitiva. Gli amministratori possono definire configurazioni globali e variazioni specifiche per siti o regioni e associarle ai singoli switch. Una volta che gli switch sono stati installati e accesi nei siti remoti, uno script di autoconnessione scarica automaticamente le configurazioni designate sugli switch ed esegue la convalida e gli aggiornamenti del software. Questo semplifica il processo di distribuzione degli switch su larga scala, migliorando l'efficienza e la coerenza della distribuzione.

Applications of Pica8 AmpCon™

Sommario

Pica8 AmpCon™ è un innovativo strumento di automazione di rete aperto che consente alle organizzazioni di aggiornare le proprie reti con facilità. Grazie alle sue operazioni fluide e alla gestione semplificata, AmpCon™ offre un'esperienza senza soluzione di continuità agli amministratori di rete.

FS, fornitore globale di prodotti e soluzioni di rete ICT, fornisce ora switch di rete aperti che possono utilizzare gratuitamente AmpCon™. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare FS.COM.

 

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza