Perché i Cavi FS MTP Sono Ideali per i Data Center Ad Alta Densità?
L'incessante richiesta di una maggiore larghezza di banda ha spinto il sistema di cablaggio a creare collegamenti sempre più veloci nei data center. Il sistema di cablaggio MTP sta diventando la soluzione di cablaggio predefinita per vari data center per ottenere velocità e prestazioni più elevate, grazie alla sua grande capacità e all'elevata stabilità del sistema in fibra ottica. Di seguito verranno spiegate la necessità e l'importanza del sistema di cablaggio MTP ad alta densità e verrà presentata la soluzione di cablaggio FS MTP per i data center ad alta velocità.
Cavi MTP: La tendenza dei data center del futuro
Tradizionalmente, il cavo multi-fibra con tight-buffered deve essere terminato singolarmente da un tecnico specializzato, il che è complesso e richiede molto tempo. Tuttavia, i cavi MTP avanzati con connettori MTP supportano il trasporto preterminato di più fibre. Questi cavi MTP preterminati possono ospitare fino a 72 fibre, con array di 12 e 24 fibre tra i più comuni, nelle versioni maschio (con pin) o femmina (senza pin). I cavi MTP emergono per ospitare un volume maggiore di fibre, il che è perfetto per i data center con spazi limitati per soddisfare i requisiti di scrittura di fibre ottiche ad alta densità. Per ulteriori informazioni sui cavi MTP, si prega di leggere Introduzione generale ai cavi MTP/MPO.
Le soluzioni di cablaggio FS MTP aiutano a scalare l'infrastruttura
I cavi FS MTP hanno prestazioni eccellenti nel garantire la stabilità del segnale, nel facilitare gli aggiornamenti della rete e nel risparmiare tempo e costi di manutenzione soluzioni di cablaggio FS MTP le soluzioni ottimali progettate per le tendenze di cablaggio ad alta velocità, alta densità e ben organizzate nei data center. Inoltre, le soluzioni di cablaggio MTP sono in grado di ridurre al minimo l'instabilità accidentale del segnale e di aumentare la durata, realizzando una trasmissione dati stabile e ad alta densità in grandi data center, grazie al design innovativo dei connettori multi-core.
Inoltre, con l'aiuto dei cavi MTP, l'interconnessione tra i dispositivi e gli aggiornamenti di rete nei data center possono essere più rapidi e semplici. Oltre alle connessioni dirette tra le stesse velocità, il sistema di cablaggio FS MTP rende più conveniente ed efficiente l'aggiornamento delle reti a bassa velocità 10G/25G/40G a reti ad alta velocità 100G/200G/400G. In questo modo, i tempi e i costi di manodopera e manutenzione possono ridursi di conseguenza, con un conseguente elevato ROI.
Opzioni di Cablaggio FS MTP per Diverse Esigenze
Esiste un'ampia gamma di componenti di cablaggio MTP per una rapida connessione e distribuzione nei data center, tra cui cavi MTP, cavi MTP® PRO, adattatori MTP e pannelli adattatori.
Cavi MTP FS
In generale, sono presenti tre cavi MTP su FS.com: cavo trunk, cavo di breakout e cavo di conversione.
Cavo Trunk MTP FS
Cavo trunk MTP è dotato di connettori MTP/MPO (femmina/maschio) su entrambe le estremità per collegare i moduli come collegamento permanente. È ideale per le richieste ad alta densità, in grado di ospitare tipicamente 8, 12, 16, 24, 32, 48 e 72 fibre. Gli scenari applicativi sono generalmente due:
-
Connessione Diretta: I cavi trunk MTP FS possono realizzare una connessione diretta senza problemi per moduli ottici come 40GBASE-SR4/PLR4, 100GBASE-SR4/SR10, 200GBASE-SR8 e 400GBASE-SR8.
-
Interconnessione: I cavi trunk FS MTP possono realizzare un cablaggio strutturato attraverso l'interconnessione di cassette e pannelli, che facilita la rapida implementazione di un cablaggio backbone ad alta densità in ambienti ad alta densità.
Cavo Breakout MTP FS
Cavo Breakout MTP, noto anche come cavo a bretella MTP-LC, ha un singolo connettore MTP su un'estremità che si divide in 4, 6, 8 o 12 connettori LC (possono essere LC, SC, ST, ecc.), offrendo una transizione dai cavi multifibra ai connettori simplex o duplex. I cavi cablati FS MTP offrono opzioni di cablaggio affidabili e convenienti per diversi aggiornamenti di rete, tra cui reti 10G/25G/50G e reti 40G/100G/400G.
Cavo di Conversione MTP FS
Il cavo di conversione MTP, che condivide lo stesso design di fanout del cavo di breakout MTP, è tuttavia terminato con connettori MTP su entrambe le estremità. In generale, cavi di conversione MTP utilizzano 24 fibre e hanno diverse varianti per le diverse applicazioni, come 1x24 fibre a 2x12 fibre, 1x24 a 3x8 e 3x8 a 2x12. I cavi di conversione FS sono particolarmente ideali per le connessioni 10G-40G, 40G-40G, 40G-100G e 40G-120G, che eliminano lo spreco di fibre e aumentano notevolmente la flessibilità del sistema di cablaggio MTP/MPO a 12 e 24 fibre esistente.
cavi FS MTP® PRO
Il cavo MTP® PRO è insensibile alle curve e preterminato con connettori MTP® PRO, lucidati in fabbrica per garantire prestazioni a bassa perdita. Rispetto ai cavi patch MTP tradizionali, il connettore MTP® PRO è caratterizzato da una commutazione flessibile dei tasti e dei pin, che consente agli utenti di cambiare la polarità e i pin utilizzando lo strumento di conversione MTP PRO senza smontare il connettore. Il cavo patch in fibra MTP PRO flessibile con lo strumento di campo potente e facile da usare per i connettori MTP® PRO può aiutare efficacemente gli utenti a risolvere il problema degli errori di selezione dei cavi patch in fibra della dorsale MTP e a risparmiare i costi e i tempi di implementazione, rendendolo una scelta perfetta per il cablaggio ad alta densità nei data center.
FS Adattatori MTP e Pannelli Adattatori
Adattatori MTP sono solitamente utilizzati come accessori per i cavi patch MTP. Si adattano a qualsiasi connettore MTP® da 4 a 72 fibre, ampiamente utilizzato nei cablaggi trunk e nelle cassette. In genere, esistono due tipi di orientamento cruciale: chiave allineata (da su a su) & chiave opposta (da su a giù), che forniscono entrambi la connessione tra cavo a cavo o cavo ad apparecchiatura nello stile MTP.
Come connessione intermedia tra il backbone e il cavo patch, Pannelli Adattatori MTP pre-caricati con adattatori in fibra possono fornire una soluzione più stabile e compatta per la rete. Inoltre, i pannelli adattatori FS MTP supportano anche la capacità di interconnessione o connessione incrociata nell'alloggiamento di connessioni incrociate principali, intermedie, sale di telecomunicazione o aree di lavoro.
Conclusione
Poiché i cavi MTP e i relativi gruppi di cablaggio MTP soddisfano la tendenza a una maggiore velocità e densità di cablaggio nei data center, hanno aperto la strada alla creazione di reti ad alte prestazioni nei data center. Inoltre, la soluzione di cablaggio in fibra FS è caratterizzata da plug-n-play, facilità di gestione ed espansione e supporta l'aggiornamento a 40G/100G/400G, rendendola un'opzione ideale per il cablaggio dei data center di oggi.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022