Italia

Guida completa alle cassette per fibra

Aggiornato il 15 Mag 2023 by
1.3k

Con il rapido aumento del numero di connessioni di rete e di trasmissioni di dati, anche la gestione dei cavi necessita di ricevere sufficiente attenzione nelle implementazioni dei data center. In effetti, sono principalmente tre i fattori che influenzano l'efficienza di strutture di rete ben funzionanti: cavi MTP/MPO, cassette per fibra e pannelli patch in fibra. Il ruolo delle cassette per fibra nell'implementazione della rete non deve mai essere sottovalutato. Quella che segue è un'introduzione completa alle cassette in fibra.

 

Cosa è una cassetta per fibra?

In parole povere, una cassetta per fibra è un tipo di dispositivo di rete per la gestione efficace dei cavi. In genere, le cassette per fibra possono offrire soluzioni di giunzione e cavi patch integrati in un pacchetto compatto. Grazie a questa caratteristica, la cassetta può essere ritirata in avanti dal chassis, semplificando in qualche modo l'accesso agli adattatori e ai connettori e l'installazione della rete. In questo modo, si migliora la gestione dei cavi patch, risparmiando tempo e riducendo il rischio di interferenze con altri cavi patch in fibra presenti nell'armadio di rete.

Prendendo come esempio le cassette per fibra montate su rack, queste sono solitamente utilizzate per una varietà di scenari, soprattutto nei data center. Infatti, mentre le cassette per fibra montate su rack hanno una larghezza standard di 19 pollici, possono variare in altezza, tra cui 1 RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU, ecc. Pertanto, le aziende possono scegliere una cassetta per fibra di dimensioni adeguate in base alle proprie esigenze.

fiber cassette

 

Quali sono i diversi tipi di cassette per fibra?

Infatti, i tipi di cassette per fibra possono variare in base ai diversi standard. Ecco alcuni fattori che le aziende dovrebbero prendere in considerazione quando scelgono una cassetta per fibra adatta alle loro infrastrutture di rete.

Caso d'uso

Dal punto di vista del caso d'uso, le cassette per fibra montate su rack 1RU possono essere suddivise in cassette a conchiglia, cassette scorrevoli e cassette a rotazione. Le cassette a conchiglia sono le prime cassette per fibra, abbastanza economiche ma non comode da usare. Rispetto alle cassette a conchiglia, le cassette per fibra scorrevoli e le cassette per fibra a rotazione hanno un prezzo più elevato perché sono più facili da installare e per mantenere i cavi. Invece di rimuovere le cassette dal rack per gestire il cavo, i professionisti IT possono farlo semplicemente tirando o svitando il vassoio della cassetta.

Pannello frontale

Nel sistema di cablaggio di rete, gli adattatori per fibra sono parte integrante delle cassette per fibra, che consentono di interconnettere i cavi in fibra ottica in reti di grandi dimensioni, permettendo così la comunicazione simultanea tra più dispositivi. In realtà, il numero di adattatori in fibra ha una profonda relazione con la densità delle cassette per fibra. Inoltre, gli adattatori per fibra sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature di comunicazione in fibra ottica, negli strumenti di misura, ecc.

In genere, gli adattatori per fibra sono installati sul pannello frontale delle cassette per fibra. In base al design del pannello frontale, le cassette per fibra possono essere suddivise in due tipi: cassetta per fibra fissa sul pannello frontale e cassetta per fibra non fissa sul pannello frontale. In genere, le cassette per fibra fisse sul pannello frontale sono larghe 19 pollici con un numero fisso di adattatori per fibra. Per le cassette per fibra non fisse del pannello anteriore, è possibile installare 3 o addirittura 5 adattatori per fibra ottica rimovibili. Inoltre, sono solitamente utilizzati per il cablaggio ad alta densità e la gestione flessibile dei cavi.

front panel of fiber cassettes

Terminazione della fibra

In base ai due diversi metodi di terminazione della fibra, giunzone pigtail e preterminazione, esistono due tipi di cassette per fibra: cassette per fibra con giunzione pigtail e cassette per fibra con preterminazione. Questi due tipi di cassette per fibra sono diverser tra loro sotto alcuni aspetti.

Ad esempio, all'interno delle cassette per fibra con giunzione pigtail è presente un vassoio per la giunzione delle fibre, utilizzato principalmente per gestire e posizionare le fibre di giunzione nei siti di lavoro. Tuttavia, all'interno delle cassette con preterminazione, sono presenti solo bobine per la gestione dei cavi in fibra ottica, che consentono di risparmiare tempo di installazione e costi di manodopera semplificando la fase di terminazione delle fibre ottiche sul sito di lavoro.

Fiber Termination

 

Conclusioni

In sintesi, essendo una delle parti più importanti di un sistema di cablaggio di rete, le cassette per fibra semplificano la complessità della gestione dei cavi e fanno risparmiare tempo e costi di manodopera. In genere, le cassette per fibra possono essere suddivise in più tipi in base a diversi criteri, tra cui il caso d'uso, il design del pannello frontale e la terminazione della fibra. Nella scelta della cassetta per fibra adatta ai data center e alle reti aziendali, le imprese devono prendere in considerazione diversi aspetti, come la densità e la gestione dei cavi ottici, la protezione dei cavi ottici, l'affidabilità delle prestazioni della rete e così via, per prendere una decisione saggia in base alle proprie esigenze reali.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza