Italia

CWDM e DWDM: Quali sono le differenze?

Aggiornato il 16 Mag 2023 by
1.2k

Quando si parla di OTN (Optical Transport Network), esistono due tipi principali di sistemi WDM (Wavelength Division Multiplexing): Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) e Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). Si tratta di due moderne tecnologie WDM, entrambe utilizzate per aumentare la larghezza di banda della fibra combinando segnali ottici di diverse lunghezze d'onda su un unico filamento di fibra. Ma quali sono le differenze tra CWDM e DWDM?

 

WDM, CWDM e DWDM: Wiki

Per capire meglio la differenza tra CWDM e DWDM, è meglio chiarire innanzitutto cosa siano WDM, CWDM e DWDM.

Cosa è WDM?

WDM è una tecnologia per il trasporto di grandi quantità di dati tra siti. Aumenta la larghezza di banda consentendo l'invio simultaneo di diversi flussi di dati su un'unica rete in fibra ottica. In questo modo, WDM massimizza l'utilizzo della fibra e contribuisce a ottimizzare gli investimenti nella rete.

Cosa sono CWDM e DWDM?

Come già detto, CWDM e DWDM sono due tecnologie sviluppate sulla base di WDM, ma con schemi di lunghezza d'onda e applicazioni diverse. CWDM è una tecnologia flessibile che può essere implementata sulla maggior parte dei tipi di reti in fibra. In genere viene impiegata nella topologia point-to-point delle reti aziendali e delle reti di accesso alle telecomunicazioni. Mentre DWDM è considerato un'opzione per le reti metropolitane. Ora viene utilizzata anche per l'interconnessione dei centri dati e per le reti di servizi finanziari ed è spesso distribuita in una topologia ad anello.

 

CWDM e DWDM: Quali sono le differenze?

CWDM e DWDM sono entrambi metodi efficaci per risolvere il problema della crescente capacità di banda della trasmissione di informazioni. Ma differiscono tra loro per molti aspetti. Di seguito vengono presentate alcune differenze tra i sistemi CWDM e DWDM.

CWDM vs DWDM: Spaziatura dei canali

La spaziatura tra i canali è definita come la differenza nominale di frequenza o lunghezza d'onda tra due canali ottici adiacenti. CWDM ha una spaziatura più ampia rispetto a DWDM. È in grado di trasportare fino a 18 lunghezze d'onda CWDM con una spaziatura tra i canali di 20 nm nella griglia dello spettro da 1271 nm a 1611 nm. DWDM può trasportare 40, 80 o fino a 160 lunghezze d'onda con una spaziatura più stretta di 0,8/0,4 nm (griglia 100 GHz/50 GHz). Le lunghezze d'onda sono comprese tra 1525 e 1565 nm (banda C) e tra 1570 e 1610 nm (banda L).

cwdm vs dwdm wavelengths

CWDM vs DWDM: Distanza di trasmissione

Poiché le lunghezze d'onda DWDM sono altamente integrate nella fibra durante la trasmissione della luce, DWDM è in grado di raggiungere una distanza maggiore rispetto a CWDM. A differenza del sistema DWDM, CWDM non è in grado di percorrere distanze illimitate. La portata massima di CWDM è di circa 160 km. Mentre un sistema DWDM amplificato può andare molto più lontano.

CWDM vs DWDM: Modulazione laser

Il sistema CWDM utilizza il laser non raffreddato, mentre il sistema DWDM utilizza il laser di raffreddamento. Il laser di raffreddamento adotta una regolazione della temperatura che garantisce prestazioni migliori, maggiore sicurezza e una durata più lunga del sistema DWDM. Ma consuma anche più energia rispetto al laser non raffreddato a regolazione elettronica utilizzato da un sistema CWDM.

CWDM vs DWDM: Costo

Poiché l'intervallo di distribuzione della temperatura non è uniforme in una lunghezza d'onda molto ampia, la regolazione della temperatura è molto difficile da realizzare e l'uso della tecnica del laser di raffreddamento aumenta il costo del sistema DWDM. Inoltre, i dispositivi DWDM sono in genere quattro o cinque volte più costosi di un sistema CWDM. Tuttavia, il prezzo di un transceiver DWDM è inferiore di circa il 20-25% rispetto a un transceiver CWDM, grazie alla diffusione di DWDM.

 

CWDM vs DWDM: Vantaggi e svantaggi

Come già detto, la differenza principale tra DWDM e CWDM è la spaziatura tra i canali (il CWDM ha una spaziatura tra i canali quasi 100 volte più ampia). Ciò rende il CWDM una tecnologia più semplice, con conseguenti vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi in termini di costi, prestazioni e così via.

Vantaggi e svantaggi di CWDM

Vantaggi CWDM Svantaggi CWDM
  • Minore consumo di energia

  • Requisiti di spazio ridotti

  • Può utilizzare fibra SMF o cavo MMF

  • Può utilizzare LED o laser per l'alimentazione

  • Payload individuali più grandi per canale

  • Filtri wave più piccoli ed economici

  • Risparmio sui costi di avviamento ed espansione

  • Meno capacità rispetto a DWDM

  • Minor portata

  • Rigenerazione vs amplificazione

  • Le funzioni O, A e M non sono di classe portante

Vantaggi e svantaggi di DWDM

Vantaggi DWDM Svantaggi DWDM
  • Sistema di capacità massima disponibile

  • Capacità di distanza massima con EDFA

  • I siti "amplificatori" ripetitori possono essere ridotti

  • Si può pagare man mano che cresce con l'espansione

  • Vengono sviluppati sistemi O, A e M maturi

  • Richiede più spazio

  • Richiede più potenza

  • Richiede laser ad alta precisione e filtri d'onda

  • EDFA costosi per amplificatori

  • I costi di avvio sono superiori rispetto al sistema CWDM equivalente

 

CWDM o DWDM: Quale scegliere?

L'enorme richiesta di una maggiore larghezza di banda ha determinato lo sviluppo di DWDM, diventato più popolare sul mercato. Inoltre, ha registrato grandi progressi nella riduzione dei costi. Tuttavia, CWDM ha ancora un vantaggio di prezzo per le velocità di connessione inferiori a 10G e per le brevi distanze. Con basse velocità di trasmissione dei dati, è attualmente più fattibile. In questo modo, CWDM e DWDM forniranno ciascuno un "adattamento" unico alla rete OTN e si integreranno piuttosto che sostituirsi a vicenda in futuro.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza