Italia

Accelerazione dell'Ufficio Digitale: FS Potenzia la Rete della Società di Produzione Cinematografica

Panoramica

Fondata nel 2001, l'azienda è emersa come leader nella produzione cinematografica end-to-end nel mercato indiano, coprendo gli effetti visivi, la post-produzione di immagini e suoni, nonché la fornitura di telecamere e obiettivi di alta precisione. Con un team dedicato di oltre 300 artisti di talento in diverse strutture integrate in India, è riconosciuta come partner di fiducia dalle piattaforme globali. Collabora con creatori di contenuti di alto livello per portare al mondo esperienze di narrazione accattivanti.

"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per il supporto che ci avete fornito nell'invio del preventivo di cui avevamo bisogno. La vostra risposta tempestiva e la gestione efficiente della questione sono state davvero notevoli e molto apprezzate. Ancora una volta, grazie per il vostro prezioso supporto. Ci auguriamo di continuare a lavorare con voi in futuro."
- Pat Cluney (IT)

Esigenze e Sfide del Cliente

L'espansione dell'attività ha facilitato la creazione di nuovi uffici, inducendo l'azienda a cercare soluzioni di rete aziendale avanzate per la configurazione della rete dell'ufficio. FS.com ha assistito questa società di produzione cinematografica nella costruzione e nella progettazione della sua rete aziendale, assicurando il regolare funzionamento quotidiano della rete senza alcun problema.

La Soluzione

La nostra soluzione fornisce servizi efficienti e personalizzati di aggiornamento della rete cablata per il parco reti del cliente e implementa il monitoraggio della rete e la risoluzione dei problemi attraverso la piattaforma di gestione cloud Airware. In questo modo il cliente avrà la migliore esperienza di rete e sosterrà il suo sviluppo commerciale. Ci impegniamo a fornire servizi tecnici di altissima qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e a ottimizzare continuamente le nostre soluzioni per garantire ai nostri clienti la migliore connettività ed esperienza di rete.

Aggiornamento delle Apparecchiature per Migliorare Efficacemente La Larghezza di Banda della Rete

Le apparecchiature di rete esistenti del cliente sono vecchie e supportano solo la larghezza di banda GE, causando spesso congestioni nei periodi di picco e non riuscendo a soddisfare i requisiti giornalieri di larghezza di banda elevata e bassa latenza. La gestione CLI tradizionale aumenta i costi operativi e l'azienda non dispone di personale tecnico sufficiente per risolvere rapidamente i guasti dei diversi dispositivi.

Per risolvere questi problemi, i nostri tecnici hanno consigliato gli switch S5860-20SQ, S3410-48TS-P, e S3910-48TS in base alle esigenze del cliente e li hanno organizzati in base alle diverse regioni.

Questi switch sono dotati di doppio alimentatore ridondante e ventole intelligenti, che consentono di sostituire l'alimentatore senza spegnerlo e di migliorare le prestazioni e l'affidabilità. Sono una soluzione di rete economica e pratica, adatta alle piccole e medie imprese, che offre prestazioni eccezionali e garantisce la stabilità e l'affidabilità della rete. I dispositivi core e backbone sono facili da gestire e possono essere ripristinati o commutati senza problemi.

Risposta Efficiente, Soluzione Rapida - Supporto Tecnico Professionale FS per il Potenziamento della Rete

Il team di supporto tecnico di FS fornisce servizi gratuiti di personalizzazione delle soluzioni, con l'obiettivo di creare soluzioni su misura che soddisfino le esigenze specifiche dei nostri clienti. Comprendiamo a fondo le esigenze dei nostri clienti e progettiamo soluzioni di aggiornamento della velocità di rete da 1G a 10G. Per garantire che i nostri clienti comprendano appieno e utilizzino efficacemente le nostre soluzioni, offriamo piani personalizzati, dimostrazioni e servizi di guida operativa. Inoltre, siamo in grado di fornire rapidamente rapporti di prova basati sulle soluzioni esistenti e di spiegare in dettaglio i parametri di confronto tra i diversi prodotti per garantire la soddisfazione dei nostri clienti.

Il team di supporto tecnico FS si impegna a fornire servizi di alta qualità ai nostri clienti e a guadagnarsi la loro fiducia e soddisfazione. I nostri clienti possono facilmente soddisfare le loro esigenze di rete e ottenere un ambiente d'ufficio efficiente per migliorare l'efficienza lavorativa durante l'espansione del business.

Piattaforma di Gestione Airware Cloud per Ridurre Efficacemente i Costi di O&M

FS è un fornitore leader di servizi di gestione intelligente della rete per le società di produzione cinematografica. Il nostro servizio completo comprende la pianificazione, l'installazione, l'accettazione e la manutenzione della rete. Forniamo anche strumenti avanzati di simulazione dell'esplorazione geologica per garantire una pianificazione precisa della rete, mentre i nostri strumenti mobili di implementazione rapida riducono i tempi di attesa. Inoltre, offriamo uno strumento di reportistica con un solo clic per consentire ai clienti di comprendere facilmente le condizioni della rete. Sfruttando tecnologie digitalizzate e intelligenti, le nostre soluzioni semplificano la consegna e la manutenzione a distanza, migliorando l'efficienza e riducendo i costi di utilizzo della rete wireless per le aziende. Inoltre, offriamo servizi remoti per risolvere tempestivamente i problemi e garantire la stabilità e la sicurezza della rete, consentendo ai nostri clienti di operare senza interruzioni.

Airware Cloud Management Platform

I Vantaggi

Il portafoglio di prodotti ben sviluppato e il meticoloso servizio clienti di FS assistono prontamente i clienti nell'identificazione dei problemi e nella fornitura di soluzioni appropriate per risolvere rapidamente i problemi, riducendo al minimo i disagi e le perdite dei clienti.

Grazie a un solido rapporto di collaborazione con l'azienda, FS si guadagna la sua fiducia, che si traduce in una maggiore fiducia da parte del cliente e in ordini successivi. Sfruttando il supporto tecnico e i servizi professionali, FS aiuta l'azienda a selezionare i prodotti più adatti, assicurando un'installazione senza problemi della sua nuova rete di uffici.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza