Italia
Image from FS Community media library
Aggiornato il 23 Lug 2022 by
824
Image from FS Community media library

Aggiunta di un collegamento in fibra alla rete domestica

Motivazione

Nonostante l'utilizzo di una connessione Internet FTTH dal 2014, a parte l'unico uplink in fibra, ho sempre utilizzato apparecchiature di rete con collegamenti a 1 Gbit/s su vecchi cavi rj45 cat5(e).

 

Mi piaceva la semplicità e l'uniformità di questa configurazione, ma ho deciso che è arrivato il momento di aggiungere almeno una connessione in fibra, per liberarmi di un cavo ethernet temporaneo che collegava la mia cucina con il resto della mia rete che si trova in gran parte nel soggiorno e nell'ufficio.

Il cavo Ethernet temporaneo è stato un esperimento per verificare che il funzionamento di uno o due server nella mia cucina sia effettivamente efficace (lo è!). Ho usato un cavo ethernet piatto, che è ottimo per le configurazioni di prova come questa, dato che spesso si può attaccare alle pareti con del nastro adesivo e chiudere le porte.

Quindi, sostituiremo un cavo Ethernet con un cavo in fibra e con dei convertitori ad ogni estremità:

0.9mm thin fiber cables

Perché in questo caso è opportuno passare dai cavi ethernet in rame alla fibra? I cavi in ​​fibra sono più piccoli e quindi più facili da inserire nelle canaline per cavi esistenti. Mentre il normale cavo Ethernet è troppo spesso per adattarsi a qualsiasi condotto esistente nel mio appartamento, speravo che la fibra potesse adattarsi!

Quando ho ricevuto i cavi, sono rimasto sorpreso di quanto possano essere sottili i cavi in fibra: ci sono cavi da 0,9 mm, così sottili da poter essere nascosti in bella vista! Prima d'ora avevo visto solo cavi in fibra da 2 mm, mentre quelli da 0,9 mm sono incredibilmente leggeri, flessibili e sottili! Anche la pasta è tipicamente più spessa:

Preparing a delicious pot of glass noodles ;)

Preparazione di una deliziosa pentola di pasta di vetro ;)

Il cavo mostrato sopra proviene dal negozio di fibre FS.com, che diverse persone hanno elogiato in diverse occasioni, quindi naturalmente ero curioso di provarlo io stesso.

Inoltre, per molto tempo ho capito che i connettori in fibra possono essere montati sui cavi in fibra solo con macchine costose (≫2000 CHF). Qualche tempo fa ho sentito parlare di onnettori assemblati sul campo e ho voluto verificare che funzionassero davvero.

A parte le ragioni pratiche, giocare con le reti in fibra è anche un buon passatempo durante una pandemia :)

 

Selezione dell'hardware

Ho ordinato tutta l'attrezzatura per la fibra ottica su FS.com: tutto ciò che hanno è molto conveniente e i prodotti in stock nel loro magazzino tedesco arrivano in Svizzera (e presumibilmente in altri paesi europei) entro la stessa settimana.

Se vi trovate nella lussuosa posizione di avere spazio fisico e agilità sufficienti per tirare un intero cavo in fibra, senza dover rimuovere alcun connettore, potete creare una nuova connessione di rete con poche parti:

Consiglio di acquistare uno o due cavi in fibra in più, in modo da poter danneggiare accidentalmente un cavo e avere comunque un numero sufficiente di ricambi.

Costo totale finora: poco meno di 100 CHF. Se si dispone di switch esistenti con uno slot SFP libero, è possibile utilizzarli al posto dei media converter e risparmiare la maggior parte del costo.

Se è necessario rimuovere temporaneamente uno o entrambi i connettori dei cavi in fibra, sono necessari anche i connettori di montaggio del campo e alcuni strumenti:

Consiglio di acquistare un numero doppio di connettori per l'assemblaggio in campo, per fare pratica.

Personalmente, ho sbagliato due connettori prima di capire come funziona il processo.

Costo totale: circa 160 CHF per l'attrezzatura di montaggio in campo, quindi 260 CHF in totale.

Per aumentare la fiducia nella fibra risultante, i seguenti elementi sono utili, ma si può fare a meno di averli, se si ha un budget limitato.

Con il localizzatore di guasti visivi, è possibile far passare una luce attraverso la fibra. È possibile verificare il corretto assemblaggio del connettore osservando come la luce fuoriesce dal connettore.

I tamponi per la pulizia delle fibre sono utili in generale, ma per il connettore di montaggio sul campo è necessario utilizzare salviette imbevute di alcol (che FS.com non ha in magazzino).

Il costo totale di tutto è di poco inferiore a 300 CHF.

 

Hardware Selection Process

L'ampia scelta di FS.com può risultare all'inizio un po' troppo complessa da navigare. Il mio processo di selezione si è svolto in questo modo:

Il mio primo vincolo è l'utilizzo di moduli in fibra ottica bidirezionali (BiDi), in modo da dover posare un solo cavo in fibra, invece di due cavi in fibra.

Il secondo vincolo è l'utilizzo di connettori per l'assemblaggio in campo.

Se possibile, volevo utilizzare una fibra insensibile alla curvatura n modo da non dover prestare molta attenzione al raggio di curvatura e avere una maggiore flessibilità su dove e come posare la fibra.

Con questi vincoli, non ci sono molti prodotti da combinare. Una scelta ovvia e valida è rappresentata dai cavi in fibra da 0,9 mm con connettori LC/UPC.

 

Dettagli FS.com

Al 2020-08-05, FS.com dichiara di avere 5 magazzini in 4 località:

  • Delaware (Stati Uniti)

  • Munich (Germania)

  • Melbourne (Australia)

  • Shenzhen (Cina)

Recentemente hanno costruito un altro magazzino più grande (7 km²) a Shenzhen e ora producono scorte per tutto l'anno.

Nel 2019, FS.com ha registrato oltre 300.000 clienti aziendali, raggiungendo quasi 200 milioni di dollari di fatturato annuo.

 

Tempi di consegna

Come già detto, i tempi di consegna sono rapidi quando i prodotti sono disponibili presso il magazzino tedesco di FS.com.

Nel mio caso, ho effettuato l'ordine il 2020-giu-26.

Gli articoli spediti dal magazzino tedesco sono arrivati il 2020-lug-01.

Alcuni articoli dovevano essere prodotti e/o spediti dall'Asia. Questi articoli sono arrivati dopo altre 3 settimane, il 2020-lug-24.

Sfortunatamente, FS.com non dispone di cavi in fibra da 0,9 mm nel proprio magazzino tedesco, quindi preparatevi a qualche settimana di attesa.

 

Posa della fibra

Utilizzare un tiracavi per far passare la fibra attraverso le canaline esistenti, ove possibile.

  • In generale, acquistate il più sottile che riuscite a trovare. Io ho questo estrattore per cavi da 4 mm di diametro, ma uno da 3 mm o addirittura da 2 mm funzionerebbe in molte situazioni.

  • Per me è valsa la pena di acquistarne uno di marca. È decisamente più maneggevole (meno rigida, cioè più flessibile) di quella economica che ho preso, e anche più sottile, il che è sempre positivo.

Secondo la mia esperienza, in genere non funziona bene spingere la fibra in un condotto esistente o accanto a un cavo esistente. Avevo davvero bisogno di un estrattore di cavi.

Se si è fortunati e si dispone di spazio sufficiente nei condotti, è possibile lasciare i connettori esistenti sulla fibra. Ho utilizzato con successo un pezzo di nastro adesivo per fissare il connettore della fibra sull'estrattore di cavi, spingendo temporaneamente verso il basso il naso:

fiber cable taped to cable puller

In assenza di condotti esistenti, potrebbe essere necessario posare la fibra sopra il muro. Ovviamente, questo diventa complicato non appena si deve effettuare una connessione attraverso un muro: mentre i cavi Ethernet in rame possono essere piegati e schiacciati nei telai delle porte, si rischia rapidamente di rompere i cavi in fibra.

Fortunatamente, la fibra è molto leggera, quindi è molto facile da fissare alla parete con un pezzo di nastro adesivo:

fiber cables on the wall

Nell'angolo in alto a destra è visibile la fibra internet a monte, piuttosto spessa rispetto alla mia fibra gialla da 0,9 mm, appena visibile al centro dell'immagine.

Si noti come la fibra scompaia completamente dietro il condotto esistente in cima alla porta!

Qui sopra, potete vedere il cavo Ethernet piatto che ho utilizzato come esperimento temporaneo.

Se è presente un cavo esistente che si può rimuovere temporaneamente, potrebbe essere possibile rimuoverlo, inserire la fibra e reinserire anche il vecchio cavo. Questo è possibile perché il cavo in fibra da 0,9 mm è così sottile!

Sto utilizzando questa tecnica per attraversare un'altra parete in cui la canalina esistente è troppo piena, ma c'è un cavo che può essere rimosso e rimesso a posto dopo aver fatto passare la fibra:

fiber cable next to existing cable

…e dall'altra parte del muro:

fiber cable next to existing socket

Si noti come la fibra sia abbastanza sottile da inserirsi tra la presa e il condotto!

Nota: Nonostante abbia misurato la lunghezza del cavo in fibra che mi sarebbe servita, il mio cavo è risultato troppo corto! Sebbene il cavo fosse lungo quanto avevo misurato, con distanze superiori a 10 m, è buona norma aggiungere qualche metro di riserva su ciascun lato della connessione.

 

Connettori per il montaggio in campo

Per dare una visione d'insieme, ecco i passi necessari ad alto livello:

Ho ritenuto utili le seguenti risorse:

Attenzione: il libretto cartaceo fornito con il connettore di assemblaggio del campo contiene misure che non sono in scala. Ho suggerito a FS.com di risolvere il problema, ma fino ad allora dovrete usare, ad esempio, un metro a nastro.

Per avere un'idea delle loro diverse dimensioni, ecco i vari connettori:

fiber cable connectors

 

  • Cavo in fibra da 2,0 mm

  • cavo ethernet cat6

  • Cavo in fibra da 0,9 mm (fabbrica LC/UPC)

  • Cavo in fibra da 0,9 mm (connettore di assemblaggio di campo LC/UPC)

I cavi in fibra da 0,9 mm sono dotati di connettori più piccoli rispetto ai cavi in fibra da 2,0 mm, e già questo potrebbe essere un motivo per preferirli in alcune situazioni.

I connettori per l'assemblaggio in campo sono piuttosto ingombranti in confronto, ma poiché è possibile collegarli da soli dopo aver tirato solo il cavo attraverso le pareti e/o i condotti, di solito non ci si preoccupa troppo delle loro dimensioni.

 

Conclusione

I moderni cavi in fibra disponibili presso FS.com sono:

  • più sottile di quanto mi aspettassi

  • più robusto di quanto mi aspettassi

  • più economico di quanto mi aspettassi

  • sopravvivono a raggi di curvatura più stretti di quanto mi aspettassi

La sostituzione di questa particolare connessione con una in fibra è stata nel complesso un processo senza problemi e la consiglierei anche in altre situazioni.

Vorrei affermare che è totalmente fattibile per chiunque abbia un'ora di pazienza imparare a mettere un connettore di assemblaggio di campo su un cavo in fibra.

Se il costo della manodopera è elevato nel vostro paese o se vi piace fare le cose da soli, vi consiglio sicuramente questo approccio. Nel caso in cui il connettore sia danneggiato e non si voglia ripararlo da soli, si può sempre chiamare un elettricista!

Rimanete sintonizzati per la prossima parte, in cui aggiornerò il collegamento da 1G a 10G!

 

Fonte originale: Blog di Michael Stapelberg - Aggiunta di un collegamento in fibra alla rete domestica (2020)

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza