Как построить дата-центр?

Updated on июн 15, 2022 by
1.1k

По мере того, как все больше предприятий и организаций становятся зависимыми от Интернета, возрастает потребность в управлении данными и информацией, поступающими от конечных пользователей и получаемыми от них.Центры обработки данных — это физические объекты, в которых размещаются серверы и другое вычислительное оборудование, такое как маршрутизаторы, коммутаторы, кабели, брандмауэры. и т. д. Они также являются домом для облачных вычислений и отвечают за хостинг веб-сайтов, управление электронной почтой и службы обмена мгновенными сообщениями. Центры обработки данных также предлагают сетевые услуги, резервное копирование данных и услуги восстановления.

Часто малые предприятия, желающие свести к минимуму затраты на эксплуатацию собственных серверов и управление ими, переносят свои приложения к поставщикам услуг центров обработки данных. надежная физическая вычислительная инфраструктура.

Точно так же крупные организации с достаточными ресурсами могут выбрать создание собственных центров обработки данных. Это особенно актуально для компаний, работающих в строго регулируемых отраслях, таких как финансы, страхование и здравоохранение.Такие организации решают управлять своими данными и выполнять свои операции, не беспокоясь о проблемах безопасности и конфиденциальности данных, кража IP-адресов, перебои в работе и т. д. Если вы хотите построить центр обработки данных, необходимо учитывать несколько факторов. Мы собрали наиболее важные ниже.


построение ЦОД

Ключевые соображения при построении ЦОД

Прежде чем мы рассмотрим шаги, которые необходимо предпринять при создании центра обработки данных, важно понять различные типы центров обработки данных. Таким образом, вы взвесите свои варианты для принятия более эффективных решений. Четыре типа центров обработки данных:

  • Корпоративные центры обработки данных

  • Колокейшн центры обработки данных

  • Управляемые сервисные центры обработки данных

  • Облачные дата-центры

Теперь, когда вы знакомы с различными типами центров обработки данных, давайте рассмотрим технические, стратегические и стоимостные соображения, которые следует учитывать при создании центра обработки данных.

Технические соображения

Шаг 1. Рассмотрите свой физический след/местоположение

Расположение и размер вашего центра обработки данных — это два важных аспекта, которые в значительной степени влияют на стоимость и другие требования к проектированию. Основываясь на размере компании и текущих темпах роста, вы можете сделать приблизительное предположение о количестве серверных стоек, коммутаторов и другого оборудования, которое вам может понадобиться. Что касается местоположения, выберите место с благоприятным регулированием и минимальными геополитическими рисками. Другие факторы, такие как доступность ресурсов и безопасность, также имеют решающее значение.

Шаг 2. Просмотрите свои сетевые требования

После того, как вы оценили свой физический след и определили наиболее вероятные местоположения, вы хотите тщательно оценить свои сетевые требования. Такие факторы, как подключение и эффективная связь, необходимы для обеспечения оптимального функционирования центра обработки данных. Выбранные вами сетевые операторы или провайдеры также должны быть достаточно надежными, чтобы избежать простоев и других проблем с производительностью.

Стратегические соображения

Шаг 3: Определите распространенные риски

Каждая современная или цифровая компания использует центры обработки данных для выполнения определенных бизнес-процессов и операций. Любая проблема, снижающая производительность центра обработки данных, может иметь огромные и дорогостоящие последствия для конечных пользователей. Распространенных проблем, таких как перебои в подаче электроэнергии, можно легко избежать, установив надежные резервные источники питания. Однако непредсказуемые риски, такие как стихийные бедствия или кибератаки, могут потребовать сложных мер по смягчению последствий. Но прежде чем снижать эти риски, вам необходимо сначала определить, оценить и ранжировать их в порядке приоритета.

Шаг 4: Оптимизируйте дизайн

Когда вы будете готовы спроектировать свой центр обработки данных, обратите внимание на взаимодействие с пользователем, безопасность, масштабируемость и удобство. Последнее, что вам нужно, — это плохо спроектированный центр обработки данных с ненадежной инфраструктурой. Всегда тестируйте и улучшайте дизайн вашего центра обработки данных до и после развертывания. Вы также должны автоматизировать как можно больше функций, чтобы повысить эффективность и упростить интеграцию. Цель состоит в том, чтобы сделать дизайн перспективным, отказоустойчивым и легко масштабируемым.

Шаг 5. Расставьте приоритеты в области аналитики и отчетности

Чтобы поддерживать оптимальную работу центра обработки данных, вам необходимо внедрить надежный механизм аналитики и отчетности. Это помогает обеспечить постоянную доступность всех важнейших аспектов, таких как питание, сеть, безопасность и эффективное охлаждение. Вы также можете комбинировать аналитику и обнаружение угроз, чтобы защитить свой центр обработки данных от распространенных кибератак, таких как DDoS, вредоносные программы, фишинг и программы-вымогатели.

Соображения стоимости

Шаг 6: Просмотрите общую стоимость

После того, как вы рассмотрели все факторы, описанные выше, вы можете приступить к оценке общей стоимости установки вашего центра обработки данных. Как отмечалось ранее, существуют разные типы центров обработки данных, и правильный выбор будет зависеть от ваших уникальных потребностей.

Если вы настраиваете корпоративный центр обработки данных, вы хотите учитывать текущие и будущие бизнес-требования. С другой стороны, совместное размещение и управляемые центры обработки данных часто проектируются достаточно гибкими, чтобы удовлетворить потребности различных предприятий и их конечных пользователей.

Предприятиям, которые выбирают центры обработки данных с колокейшн, следует учитывать скрытые расходы, такие как плата за кросс-соединение, дополнительные расходы на сеть и удаленные руки. Такие компоненты затрат могут значительно поднять цену. Уровни обслуживания, предлагаемые в центре обработки данных, также влияют на цену. Итак, если вы являетесь поставщиком услуг центра обработки данных и хотите построить центр обработки данных с управляемыми услугами, убедитесь, что вы учитываете эксплуатационные расходы и расходы на управление.

Вывод

Строительство центра обработки данных — это правильное планирование и исследования. Некоторые детали входят в этапы проектирования и реализации. Таким образом, вы не хотите идти ва-банк самостоятельно. Вместо этого заручитесь помощью различных специалистов, от ИТ-специалистов, специалистов по кибербезопасности, дизайнеров и инженеров. Другой вариант, и, возможно, лучший, — работать с известной компанией по проектированию центров обработки данных.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?