SFP vs SFP+ vs SFP28 vs QSFP+ vs QSFP28, каковы различия?

Updated on апр 29, 2022 by
38.2k



SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ и QSFP28 - это разные типы оптических моделей. Все они являются модулями сетевого интерфейса с возможностью горячей замены для подключения коммутаторов и других сетевых устройств (таких как серверы или медиаконвертеры) для передачи данных. Итак, в чем разница между SFP и SFP+, SFP28 и SFP+, QSFP и QSFP28? Совместим ли QSFP28 с QSFP+? Могу ли я использовать SFP28 модуль в портах SFP+? Эта статья даст объяснение.

Введение в типы модулей

Прежде чем прояснить различия между SFP и SFP+, SFP28 и SFP+ или QSFP и QSFP28 необходимо узнать, что такое SFP, SFP+, SFP28, QSFP и QSFP28.

тпиы транвиверов.jpg

SFP

SFP (small form-factor pluggable) может рассматривать как обновленную версию GBIC (Gigabit interface converter). Его объем составляет 1/2 от модуля GBIC, что значительно увеличивает плотность портов сетевых устройств. А скорость передачи данных SFP колеблется от 100 Мбит/с до 4 Гбит/с.

SFP+

SFP+ (small form-factor pluggable plus) - это расширенная версия SFP, поддерживающая 8 Гбит/с Fibre Channel, 10 Gigabit Ethernet и стандарт оптической транспортной сети OTU2. SFP+ также предлагает прямое подключение для соединения двух портов SFP+ без дополнительных оптических модулей, включая DAC (Direct Attach Cable) и AOC (Active Optical Cable), которые являются довольно блестящими решениями для прямого соединения на коротком расстоянии между двумя соседними коммутаторами.

SFP28

SFP28 (small form-factor pluggable 28) - это расширенная версия SFP+. SFP28 и SFP+ имеют одинаковый размер, но SFP28 поддерживает 25 Гбит/с на одном канале. SFP28 предоставляет новый метод обновления сети: 10G-25G-40G-100G, который представляет собой энергосберегающее решение для удовлетворения растущих потребностей сетей центров обработки данных следующего поколения.

QSFP+

QSFP+ — промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных. это эволюция QSFP (quad small form-factor pluggable). QSFP может переносить 4 канала одновременно, и каждый канал может обрабатывать скорость передачи данных 1 Гбит/с, поэтому он называется Quad SFP. В отличие от QSFP, QSFP+ поддерживает четыре канала 10 Гбит/с. И эти 4 канала могут быть объединены в канал 40 Gigabit Ethernet. QSFP+ может заменить 4 стандартных SFP+ модулей, которые могут улучшить плотность портов и снизить общую стоимость системы по сравнению с традиционными SFP+ продуктами.

QSFP28

QSFP28 (quad small form-factor pluggable 28) – это эффективное решение для организации высокоскоростных соединений, который предназначен для приложений 100G. Он предлагает высокую скорость передачи, компактные габариты и высокую плотность портов в рамках 1 Rack Unit. Он обеспечивает четыре канала высокоскоростных дифференциальных сигналов со скоростями передачи данных от 25 Гбит/с до потенциально 40 Гбит/с для удовлетворения требований 100 Гбит/с Ethernet (4×25 Гбит/с) и 100 Гбит/с 4X InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR). Обратите внимание, что QSFP28 может выполнять breakout подключение 4x25G и 2x50G или 1x100G в зависимости от используемого типа модуля.

Сравнение SFP vs SFP+ vs SFP28 vs QSFP+ vs QSFP28

После выяснения, что такое SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28, следующая часть даст подробное сравнение SFP vs SFP+, SFP28 vs SFP+, QSFP vs QSFP28 и SFP28 vs QSFP28.

SFP vs SFP+: одинаковый размер с различной скоростью и совместимостью

SFP и SFP+ модули практически идентичны по размеру и внешнему виду. Это позволяет производителю оборудования повторно использовать существующие физические схемы SFP для коммутаторов с портами SFP+. Что касается разницы, то очевидным является то, что они поддерживают разные скорости передачи, SFP - до 4 Гбит/с, а SFP+ - 10 Гбит/с. Кроме того, они соответствуют различным спецификациям. SFP основан на протоколе SFF-8472, а SFP+ соответствует SFF-8431 и SFF-8432. С точки зрения совместимости порты SFP+ часто принимают SFP модуль с пониженной скоростью 1 Гбит/с. А SFP+ модуль нельзя подключить к порту SFP, в противном случае продукт или порт могут быть повреждены.

SFP28 vs SFP+: можно ли использовать SFP28 модуль в портах SFP+?

Да, можно. Из вышесказанного ясно, что SFP28 является обновленной версией SFP+, которую SFP28 был модернизирован для обработки 25 Гбит/с на линию. Они используют одинаковый форм-фактор, а расположение контактов разъемов SFP28 и SFP+ совместимо с разъемами. Таким образом, SFP28 будет работать с SFP+ модулями с пониженной скоростью 10 Гбит/с. Если порт можно настроить для передачи 10G, SFP+ модуль может нормально работать с портом SFP28 на коммутаторе, в противном случае SFP+ модуль не будет работать. Что касается медного кабеля, SFP28 медный кабель обладает значительно большей пропускной способностью и меньшими потерями по сравнению с версией SFP+.

SFP28 vs QSFP28: работа по разным принципам

Хотя в их наименованиях есть число 28, SFP28 и QSFP28 модули фактически используют разные размеры и принципы работы. SFP28 поддерживает только один канал с 25 Гбит/с, в то время QSFP28 поддерживает 4 отдельные полосы, и каждый имеет скорость 25 Гбит/с. Оба они могут использоваться в сетях 100G, но SFP28 применяется в виде Breakout кабелей QSFP28 - SFP28. Ниже показано прямое подключение 100G QSFP28->4x SFP28 DAC.

100G QSFP28 - 4x SFP28 DAC.jpg

QSFP+ vs QSFP28: разные скорости для разных целей

QSFP+ и QSFP28 модули объединяют 4 передающих и 4 приемных канала и имеют одинаковый размер. Кроме того, семейство продуктов QSFP+ и QSFP28 включает модуль и кабель DAC/AOC с разными скоростями. QSFP+ модуль поддерживает 1x 40 Гбит/с, а кабель QSFP+ DAC/AOC поддерживает 4x 10 Гбит/с. QSFP28 модуль способен передавать данные со скоростью 100 Гбит/с, а QSFP28 кабель DAC/AOC может работать со скоростью 4x 25 Гбит/с или 2x 50 Гбит/с. Обратите внимание, что обычно модули QSFP28 не могут быть разделены на 10G. Но если коммутатор поддерживает его, вы можете подключить модуль QSFP+ к порту QSFP28(как реализовать режим 4x10G на порте QSFP28 100G, посетите порт игры QSFP28 100G с 40G, 25G и 10G). В этой ситуации QSFP28 может разделиться на 4x10G, как модуль QSFP+.

Заключение

SFP vs SFP+, SFP28 vs SFP+, and QSFP+ vs QSFP28, все их различия в различных типах модулей были четко изложены в этой статье. Хотя некоторые из них имеют одинаковую конструкцию, они предназначены для разных скоростей передачи данных. Из сравнения видно, что основной движущей силой развития оптических модулей является необходимость достижения более высоких скоростей полосы пропускания с меньшими форм-факторами. Например, QSFP28 предлагает большую пропускную способность, чем QSFP+ в том же форм-факторе. Для получения дополнительной информации об упаковке модулей. Если вы хотите узнать больше о упаковке модуля, вы можете обратиться к статье Оптический SFP: что это такое и как его выбрать?.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?