Что такое безопасность ЦОД?

Updated on июн 7, 2022 by
894

По мере ускорения цифровой трансформации и централизации данных центры обработки данных становятся одной из важнейших частей ИТ инфраструктуры предприятия. В последние годы масштабы центров обработки данных постоянно росли, что привело к повышению эффективности и удобств, однако к растущей потенциальной угрозе в связи с беспрецедентной ценностью более централизованных данных. Любые атаки на центр обработки данных может повлечь за собой значительные экономические потери для предприятия. Понимание широкого распространенного угрозах безопасности ЦОД и способов защиты от них имеет решающее значение.

Угрозы ЦОД

Многие важные элементы центров обработки данны, включая хранилище данных, сети с высоким уровнем подключения и поддержку облачной инфраструктуры, быстро растущие потенциальные угрозы безопасности. Во избежание непоправимой потери организации должны эффективно бороться с такими потенциальными угрозами, такими как внутренние атаки, атаки IoT и физические риски.

Внутренние атаки

Нельзя отрицать, что внутренние сотрудники представляют серьезную угрозу для безопасности центра обработки данных. Различные сотрудники отвечают за эксплуатацию и управление центром обработки данных и имеют доступ к самому важному оборудованию и данным. Даже незначительные операционные ошибки сотрудников могут привести к потере ключевых данных или к повреждению инфраструктуры центра обработки данных. Кроме того, некоторые сотрудники могут злоупотреблять правом доступа для кражи и продажи данных клиентов или конфиденциальных документов компании в личных целях, нанося организации серьезный финансовый ущерб и репутационный ущерб.

Атаки IoT

В последние годы в связи с более широким использованием интеллектуального оборудования в домах и организациях многие ненадежные соединения создают непредсказуемую угрозу для корпоративных центров обработки данных. Интеллектуальные оборудования с ограниченной безопасностью могут быть легко использованы хакерами для проникновения в коммерческие сети, что приведет к значительным коммерческим потерям. Некоторые хакеры даже используют злонамеренное программное обеспечение для вымогательства организаций, чтобы платить огромные суммы в обмен на безопасность данных.

Физические риски

Помимо кибератак, физические проблемы могут привести к серьезному повреждению центру обработки данных, включая сбои в работе коммунальных служб, сбои в оборудовании системы охлаждения, пожары, проблемы качества воздуха и стихийные бедствия. В большинстве случаев эти физические риски изолируются и контролируются и не приводят к серьезным потерям в центрах обработки данных. Однако из-за внезапных угроз эти приготовления иногда срываются.

Data Center Threats

Что такое безопасность ЦОД?

Каждый год предприятия подвергаются огромному потерям денег, клиентов и репутации в результате различных атак. Различные потенциальные угрозы, в том числе внутренние атаки, атаки IoT и физические атаки, могут нанести значительный ущерб корпоративным центрам обработки данных. В целях самозащиты организации уделяют больше внимания безопасности центров обработки данных. Но что такое безопасность центра обработки данных?

Безопасность центров обработки данных относится к практике и подготовке к защите центров обработки данных от угроз, атак и несанкционированного доступа. Безопасность центра обработки данных связана с физической безопасностью, требующей систем управления для ограничения физических вторжений и предотвращения катастроф, и виртуальной безопасностью, в которой ИТ инженеры устанавливают брандмауэры и программы защиты от вредоносного программного обеспечения для предотвращения нарушений.

Кому нужна безопасность ЦОД?

В настоящее время большинство предприятий перешли от бумажной работы к цифровым операциям, полагаясь на on-premise центры обработки данных или облачные центры обработки данных для защиты данных от потери, злонамеренных манипуляций и кражи. Компании с on-premise центром обработки данных должны принимать несколько мер физической и сетевой безопасности от потенциальных угроз. Поставщики центров обработки данных, которые размещают облачные сервисы для клиентов, должны обеспечить всесторонние протоколы безопасности, процедуры и резервные ресурсы.

Как защитить ЦОД?

Как отмечалось выше, центры обработки данных должны физически охранять инфраструктуру и защищать от различных угроз. Наиболее эффективные решения по безопасности центров обработки данных включают физические и виртуальные меры безопасности.

Физическая безопасность

Центры обработки данных часто располагаются далеко от районов, подверженных стихийным бедствиям, устраняя многие физические угрозы. Кроме того, центры обработки данных должны иметь различные системы безопасности, чтобы избежать стихийных бедствий и атак, которые могут нарушить доступ к услугам, включая источники бесперебойного питания (ИБП), системы пожаротушения, климат-контроль и системы безопасности зданий.

Виртуальная безопасность

Чтобы избежать многих распространенных злонамеренных программных обеспечений и виртуальных атак, центры обработки данных применяют стратегии с помощью таких инструментов, как брандмауэры, списки контроля доступа и системы обнаружения вторжений. Для дальнейшего обеспечения безопасности и конфиденциальности данных необходимы шифрование данных, правила конфиденциальности данных и всесторонний мониторинг трафика. Программное обеспечение безопасности, используемое в центрах обработки данных, должно не только препятствовать просмотру или краже конфиденциальных данных неавторизованными пользователями, но и создавать резервные копии информации в центре обработки данных, защищая ее от потери.

Заключение

В центрах обработки данных хранится конфиденциальная информация компаний, поэтому безопасность центров обработки данных имеет важнейшее значение для успеха компаний. Хотя сложность ИТ безопасности может быть непреодолимой, важно распознавать широко распространенные угрозы для центров обработки данных и принимать различные эффективные меры по их предотвращению.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?