Что такое IGMP snooping?

Updated on апр 29, 2022 by
55.7k

 

FS 5860 Switch

 

Традиционный режим одноадресной передачи по сети не отвечает современным требованиям к передаче данных, поскольку вместо этого он увеличивает нагрузку на сеть и значительно потребляет пропускную способность сети. Чтобы решить эту проблему, разработан Snooping IGMP (Internet Group Management Protocol), который теперь широко настраивается в режиме многоадресной передачи по сети. Что такое IGMP Snooping? Как работает многоадресная IGMP Snooping? И что вы должны знать о конфигурациях IGMP Snooping? Все эти вопросы будут объяснены в этом посте.

Что такое IGMP Snooping?

IGMP ( Internet Group Management) Protocol – протокол управления сетью мультивещания, который организует несколько устройств в группы. Он основан на протоколе IP и применяется в интернете повсеместно, эффективно используя ресурсы сети.

IGMP snooping – процесс отслеживания multicast-трафика между группой потребителей и хостом. Включенная функция snooping начинает анализировать запросы пользователя на соединение с мультивещательной группой и добавляет порт в список IGMP-вещания. После завершения использования мультитрафика, пользователь оставляет запрос и протокол, удаляет порт из списка групповой передачи данных. Таким образом snooping исключает передачу пользователю ненужных данных через multicast каналы.

Как работает IGMP Snooping?

В локальной сети многоадресные пакеты должны проходить через коммутаторы уровня 2 между маршрутизатором и пользователями многоадресной рассылки. Однако многоадресные пакеты могут транслироваться всем хостам в широковещательном домене, включая не входящих членов группы без многоадресной рассылки, так как коммутатор уровня 2 не может узнать многоадресные MAC-адреса. Это приводит к потере пропускной способности сети и угрожает информационной безопасности сети.

IGMP-Snooping-Process.jpg

IGMP Snooping решает эту проблему. Как показано на рисунке выше, когда IGMP Snooping не выполняется на коммутаторе, многоадресные пакеты передаются на Хост A, B, C. Но когда IGMP Snooping включено, коммутатор Snooping IGMP может прослушивать и анализировать сообщение IGMP и устанавливать Записи многоадресной пересылки уровня 2 для управления пересылкой многоадресных данных. Таким образом, пакеты многоадресной рассылки являются только членами групп многоадресной рассылки для получателей A и C, а не шировещательными всем узлам.

Виды IGMP snooping

Существуют две вида IGMP snooping: активный и пассивный.

  • Пассивный IGMP snooping просто прослушивает IGMP трафик, никак не фильтруя его, не интерферируя с IGMP никоим образом.

  • Активное отслеживание. Не только пассивно прослушивает трафик, но и фильтрует его с целью эффективного использования мультивещания в сети. Активный IGMP snooping минимизирует обмен информацией, отсеивая запросы к роутеру на подключение и отключение. Идеальное состояние коммутатора – наличие одного потребителя на каждую мультикастовую группу вещания, к чему стремится алгоритм протокола.

Snooping с активным алгоритмом ускоряет передачу данных и улучшает качество сети, но при этом создаёт дополнительную нагрузку на коммутатор. Фильтрация требует от устройства определённых затрат ресурсов памяти и CPU, тогда как простое отслеживание или ретрансляция – менее требовательная процедура. При этом активное отслеживание передаёт маршрутизатору данные только о самом последнем участнике группы, чтобы устройство не определило это, как отсутствие потребителей в канале, и не исключило порт из списка.

Каковы функции и приложения IGMP Snooping?

Как упоминалось ранее, два основных преимущества коммутатора IGMP Snooping - это предотвращение потери пропускной способности и утечки сетевой информации.

Multicast Snooping помогает сетевым коммутаторам поддерживающим IGMP Snooping, и маршрутизаторам эффективно передавать многоадресные пакеты данных назначенным получателям. Его важные значения становятся более понятными, когда отсутствует метод фильтрации многоточечной передачи: входящие многоадресные пакеты транслируются всем хостам в широковещательном домене. Особенно в больших сетях коммутатор IGMP Snooping уменьшает чрезмерно высокий трафик, который может даже привести к перегрузке сети. Преступники могут воспользоваться этой безопасной утечкой и залить отдельные хосты или всю сеть многоадресными пакетами, чтобы сломать их, как при обычной DoS / DDoS-атаке.

Если команда IGMP snooping включена, пропускная способность и такие враждебные атаки будут значительно оптимизированы. Все нисходящие хосты получают только многоадресные пакеты, для которых они ранее зарегистрированы через групповые запросы. Поэтому использование сетевого коммутатора с поддержкой IGMP Snooping целесообразно везде, где требуется большая пропускная способность. Примеры включают IPTV и другие потоковые сервисы, а также решения для веб-конференций. Однако сети с небольшим количеством подписчиков и едва ли многоадресным трафиком не получают выгоды от процедуры фильтрации. Даже если коммутатор или маршрутизатор предлагает функцию многоадресной IGMP Snooping, она должна оставаться отключенной, чтобы предотвратить ненужное прослушивание.

Соображения по конфигурациям IGMP Snooping

Основные функции IGMP Snooping позволяют устройству создавать и поддерживать таблицу многоадресной пересылки уровня 2 и осуществлять многоадресную передачу данных по требованию на канальном уровне. Перед настройкой функций IGMP Snooping вы должны рассмотреть следующие элементы.

IGMP Snooping Querier

Для включения IGMP Snooping, многоадресный маршрутизатор должен быть развернут в топологии сети для генерации запросов IGMP. Без запроса отчеты о членстве в IGMP и таблицы членства в группах не могут регулярно извлекаться и обновляться, что приводит к нестабильной работе IGMP Snooping. Когда IGMP Snooping Querier настроен, он отправляет запросы IGMP через определенный интервал времени, чтобы генерировать сообщения отчетов IGMP от сетевого коммутатора с многоадресным членством. И IGMP Snooping прослушивает эти отчеты IGMP для установления соответствующей переадресации.

IGMP Snooping Proxy

IGMP Snooping proxy - расширенная функция. При включении коммутатора IGMP Snooping начинает работать так же, как и IGMP Snooping, а затем, когда коммутатор получает запрос IGMP от маршрутизатора, он незамедлительно отвечает в соответствии со своим состоянием. Если этот параметр отключен, запросы IGMP в VLAN и отчеты с узлов затопляются. Таким образом, прокси-сервер IGMP Snooping предотвращает внезапный всплеск трафика отчетов IGMP в ответ на запросы и уменьшает количество запросов IGMP, необходимых для обработки. Однако задержка вводится при распространении состояния IGMP через VLAN.

Версия IGMP Snooping

IGMP имеет три версии протокола: V1, V2 и V3. Соответственно, вы можете выбрать версию IGMP Snooping на устройстве уровня 2 для обработки сообщений IGMP в разных версиях. Обычно IGMPv1 идентифицирует запрашиваемый маршрутизатор на основе протокола многоадресной маршрутизации. IGMPv2 добавляет возможность групповых запросов, позволяя запрашивающему отправлять сообщения хостам в многоадресной группе. IGMPv3 приносит больше улучшений для поддержки фильтрации определенных источников

Заключение

IGMP Snooping является важной особенностью сетевых коммутаторов. Когда он включен, потребление полосы пропускания будет уменьшено в среде локальной сети с множественным доступом, чтобы избежать переполнения всей VLAN, и в то же время можно повысить безопасность информации о сети. Таким образом, выяснение конфигураций и функций IGMP Snooping поможет вам построить оптимизированную сеть.

Связанные статьи

Что такое DHCP Snooping и как это работает?

Понимание SNMP

Объяснение зеркалирования портов: основы, конфигурация & чаво

 

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?