FS настраивает Source Photonics 800G модули для расширения возможностей подключения ЦОД

Опубликовано by
783

30 сентября 2021 г. — FS.com, поставщик высокоскоростных коммуникационных решений для центров обработки данных, предприятий и телекоммуникационных сетей, объявил сегодня о своем стратегическом сотрудничестве с Source Photonics, мировым лидером в области инновационных и надежных технологий оптической связи. Две компании совместно представили на рынке 800G подключаемые модули - 2x400G-FR4 QSFP-DD, 2x400G-FR4 OSFP, 800G DR8 QSFP-DD и 800G DR8 OSFP - для обслуживания гипермасштабируемых центров обработки данных для высокоскоростного подключения следующего поколения. Ожидается, что массовые отгрузки начнутся в первом квартале 2022 года.

В то время как отрасль работает над наращиванием объемов развертывания клиентской оптики 400G в сетях облачных центров обработки данных, все внимание теперь обращено на оптику 800G с выпуском коммутирующей ASIC 25,6T, чтобы удовлетворить потребность в высокой пропускной способности для высокопроизводительных и облачных приложений. Генеральный директор FS Даниэль Сян сказал: «Source Photonics уже зарекомендовала себя как лидер рынка оптических коммуникационных технологий с глубокими инженерными и производственными возможностями. Мы разделяем общее видение предоставления ориентированных на клиента решений и высококачественных услуг, которые принесут гораздо большую ценность для наших клиентов».

Совсем недавно компания Source Photonics получила награду в номинации «Инновация/Лучший продукт в области ЦОД» на выставке ECOC 2021 в Бордо, Франция, за свое семейство передовых подключаемых решений 800G OSFP и QSFP-DD. Джон Ван, президент Source Photonics, сказал: «Сотрудничество с FS представляет собой прекрасную возможность для Source Photonics еще больше расширить свое присутствие, чтобы обслуживать более широкий круг клиентов. FS уже продемонстрировала свою способность применять свой превосходный опыт в различных сегментах рынка».

Ассортимент 800G оптических модулей обеспечивает лучшую в отрасли производительность и энергопотребление, необходимые для межсоединений центров обработки данных с более высокой плотностью.

800G DR8 OSFP

  • Поддержка 500м, 2км и 10км

  • Поддержка 8x100GbE и 2x400GbE breakout приложений

  • Соответствует стандартам IEEE P802.3ck и IEEE 802.3cu-2021

  • Соответствует OSFP MSA

  • Поддерживает MPO-16 и Dual MPO-12 для обратной совместимости с 2x400GbE DR4

800G DR8 QSFP-DD

  • Поддержка 500м, 2км и 10км

  • Поддержка 8x100GbE и 2x400GbE breakout приложений

  • Соответствует стандартам IEEE P802.3ck и IEEE 802.3cu-2021

  • Совместимость с QSFP-DD800 MSA HW Rev 6.01 Type 2A с разъёмом MPO-16

2x400G-FR4 OSFP

  • Поддержка 2км, 6км и 10км

  • Соответствует IEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu-2021

  • Соответствует OSFP MSA

  • Поддерживает Dual CS & Dual LC для устаревших оптоволоконных заводов

2x400G-FR4 QSFP-DD

  • Поддержка 2км, 6км и 10км

  • Соответствует IEEE 802.3cu-2021

  • Соответствует IEEE P802.3ck D2.2

  • Совместимость с QSFP-DD800 MSA HW Rev 6.01 Type 2A с разъёмом Dual CS

Благодаря этому сотрудничеству FS и Source Photonics продолжат поставлять лучшие в своем классе оптические модули, раскрывая весь потенциал этого стратегического сотрудничества и направляя наших клиентов на наилучший путь к успеху. Мы оба с нетерпением ждем еще одного серьезного шага, чтобы построить нашу основу для предоставления высокопроизводительных и надежных сетевых решений.

О Source Photonics

Source Photonics — ведущий поставщик инновационной и надежной технологии оптической связи, которая обеспечивает связь и подключение в центрах обработки данных, городских сетях и сетях доступа. Мы изобретаем решения следующего поколения, чтобы предоставить клиентам передовые технологии для поддержки быстрорастущих потребностей облачной инфраструктуры, беспроводной связи, маршрутизации и оптоволокна по всему миру. Штаб-квартира Source Photonics находится в Уэст-Хиллз, штат Калифорния, и имеет производственные мощности, отделы исследований и разработок и офисы продаж по всему миру. Для получения дополнительной информации об Source Photonics посетите сайт www.sourcephotonics.com.

О FS.com

FS.com (www.fs.com/ru) — поставщик высокоскоростных коммуникационных продуктов и решений для подключения и защиты глобальных центров обработки данных, корпоративных и телекоммуникационных сетей. FS.com занимается созданием продуктовых систем и адаптацией проектных решений для ИТ-специалистов с немедленным обслуживанием, развивая свои таланты, лаборатории и местный сервисный центр. Благодаря постоянному обновлению технологий и сотрудничеству с брендом FS обслуживает клиентов в 200 странах мира, предлагая самый полный и инновационный портфель решений в отрасли.

Первоисточник: Business Wire - FS настраивает приемопередатчики Source Photonics 800G модули для расширения возможностей подключения ЦОД


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?