Huit Facteurs qui Font des Centres de Données Hyperscale une Véritable Révolution
Les centres de données ont énormément évolué en termes de fonctionnalité et d'architecture. Au cours de la dernière décennie, ces systèmes sont passés de simples systèmes de stockage d'informations jetés dans un placard à des installations plus partagées qui ne sont plus cachées aux yeux du public. Autrefois, peu de monde se souciait de ce qui se passait dans les installations de stockage d'une entreprise, mais l'infrastructure informatique a pris un tournant décisif depuis.
Un centre de données hyperscale (HDC) est comme un centre de distribution, un peu comme un centre de traitement des commandes dans un établissement de vente au détail au lieu d'un entrepôt. Pour comprendre le fonctionnement d'une installation à grande échelle, imaginez une superficie de terres agricoles modularisée en petites zones mesurées en mètres. Chaque module est optimisé de telle sorte qu'il multiplie le rendement global de façon exponentielle. Les installations hyperscale fonctionnent de la même manière. Elles sont devenues immensément granulaires, ce qui se traduit par un stockage de données des plus détaillées. Cela a permis aux entreprises de stocker des données volumineuses et de faire des choix judicieux.
Les experts voient déjà un nouveau paradigme apparaître avec la demande croissante d'informatique hyperscale. Les entreprises hyperscale sont désormais les plus gros bénéficiaires en matière de location d'espaces de centres de données en gros et sur mesure. C'est pourquoi les clients hyperscale tiennent désormais les rênes du secteur, et ces centres de données s'adaptent également rapidement aux changements de configuration exigés par ces clients.
Nous avons examiné ci-dessous certains aspects essentiels de la transformation des écosystèmes informatiques par les centres de données hyperscale.
L'Évolution Croissante vers le Streaming Vidéo
L'interconnectivité ininterrompue fournie par les installations à très grande échelle a ouvert la voie à la distribution globale du streaming vidéo HD et à la croissance exponentielle des esports. Les plateformes de médias sociaux ont également appris à exploiter avec succès l'hyperscaling pour aider les utilisateurs à se connecter aux réseaux distribués regroupant leur famille et leurs amis. Ce sont ces mêmes ressources à grande échelle qui ont fait des médias sociaux l'un des outils de marketing et de développement de projets les plus efficaces.
L'Essor de l'Informatique en Nuage
Les centres de données hyperscale hébergent à la fois les données et les applications qui peuvent être exécutées à partir d'une application ou d'un navigateur, ce qui permet aux utilisateurs de transférer la plupart des opérations informatiques vers un modèle de service, également connu sous le nom de "cloud computing". Pour héberger une application dans le nuage, les utilisateurs doivent utiliser les ressources offertes par les fournisseurs de nuages. Les données stockées dans un nuage sont moins susceptibles d'être affectées par des catastrophes sur site ou des actes malveillants. Globalement, l'évolutivité et la sécurité sont les principaux avantages offerts par le cloud computing.
Augmentation des Investissements dans le Marché des Centres de Données
L'industrie des centres de données hyperscale attire d'énormes investissements car leurs opérateurs sont devenus maîtres dans l'art d'optimiser presque tous les composants du réseau pour obtenir un effet multiplicateur à travers d'énormes installations. Le marché des centres de données hyperscale par investissement devrait croître à un TCAC de 4,02 % au cours de la période 2021-2026. Les géants du secteur digital tels que Google, Amazon, Microsoft et Facebook ont même mis en place des programmes internes de R&D pour modifier leurs équipements avec des modèles de silicium personnalisés. L'infrastructure continue de devenir plus efficace, plus fonctionnelle et plus abordable.
Renforcement des Capacités de Cybersécurité et Continuité des Activités
L'un des effets remarquables de la pandémie a été le passage complet et global au travail à distance, qui a remis en évidence la nécessité de la capacité d'adaptation et de la continuité des activités. Les services hyperscale ont aidé les entreprises en matière de durabilité et de sécurité, notamment lorsqu'il s'agissait de missions et de solutions critiques pour l'entreprise. Microsoft Teams, par exemple, et d'autres plateformes collaboratives similaires ont veillé à maintenir la connectivité dans un environnement sécurisé. De plus en plus d'entreprises évaluent désormais les accords de niveau de service fournis par des installations tierces, en particulier lorsque les temps d'arrêt peuvent s'avérer de plus en plus coûteux.
Le Secteur du Commerce Électronique Offre des Expériences d'Achat plus Personnalisées
Le commerce électronique est un autre secteur qui a été complètement transformé grâce à la puissance de l'hyperscale. Les magasins en ligne n'ont plus à s'inquiéter de perdre des clients grâce à une connectivité ininterrompue. Les clients peuvent consulter des comparaisons de prix, des recommandations basées sur l'analyse prédictive et du contenu personnalisé en fonction de leur comportement. En exploitant les ressources offertes par les centres de données hyperscale, les entreprises se sont débarrassées des temps de chargement lents et des problèmes liés à la vente virtuelle.
Techniques Modernes d'Approvisionnement et d'Utilisation de l'Énergie
Un nombre croissant de centres de données hyperscale s'appuient sur des sources d'énergie renouvelables pour alimenter leurs équipements, les locataires se tournant vers des sources plus vertes comme la production d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Les opérateurs de centres de données créent des équipes d'experts capables de les guider à travers les complexités du marché de l'énergie. Plusieurs incitations fiscales sont également associées à cette dérive.
Les techniques de distribution d'électricité évoluent également pour limiter les pertes d'énergie. Par exemple, les designs efficaces qui réduisent le nombre de conversions entre le courant alternatif et le courant continu ou l'élévation et la baisse de la tension sont encouragés. La consommation d'énergie est réduite de 30 % en apportant 48 volts directement aux cartes mères des serveurs au lieu des 12 volts habituels. Les batteries lithium-ion et nickel-zinc sont également de plus en plus utilisées dans les systèmes UPS (Uninterruptible Power Supply) des centres de données.
Augmentation de la Demande de Systèmes de Refroidissement pour Centres de Données
Le refroidissement est un autre domaine dans lequel l'hyperscale a innové à grands pas. La chaleur peut réduire l'efficacité et la fiabilité des équipements informatiques. Les centres de données ont développé des moyens de minimiser les coûts de refroidissement en les localisant dans des zones aux températures modérément tempérées. Cela permet aux installations de profiter du refroidissement naturel et de l'air frais. D'autres tendances en matière de refroidissement sont également devenues populaires auprès des opérateurs de centres de données, comme le refroidissement adaptatif à base de membranes et les unités de refroidissement intégrées aux serveurs.
Les Entreprises Hyperscale Prennent les Décisions Importantes
Les centres de données hyperscale sont devenus des partenaires de confiance pour les "Big Tech", qui s'appuient sur leur expertise pour optimiser l'infrastructure informatique et la rendre plus efficace.
Les entreprises du secteur digital à grande échelle et les sociétés hyperscale au pouvoir d'achat le plus élevé, telles qu'Amazon, Google, Facebook et Microsoft, mènent désormais la danse en introduisant des directives sur les caractéristiques qu'un centre de données doit offrir aux entreprises. La récente initiative secrète de Facebook de construire le plus grand centre de données des Pays-Bas en est un exemple.
Conclusion
Grâce à ces évolutions de l'hyperscaling, les entreprises peuvent automatiser de nombreux aspects de leurs activités qui restaient négligés dans le passé. Cette automatisation a permis aux entreprises de saisir de nouvelles opportunités et de maximiser l'efficacité des processus. Toutefois, elle ne concerne pas uniquement les géants technologiques du secteur tels que Baidu, AliBaba, Facebook, AWS et Microsoft. Pour un effet optimal, les avantages de l'hyperscaling doivent atteindre les petites industries, telles que les entreprises pharmaceutiques, le secteur de l'éducation, les fournisseurs de télécommunications et les organisations de services financiers.
Lorsque les entreprises des petits secteurs commenceront à adopter les ressources illimitées de ces centres de données, nous pourrons constater les effets durables de l'évolutivité. En quelque sorte, les centres de données ont déjà commencé à assurer cette fonction pour la plupart des secteurs, et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la puissance de ressources à grande échelle pour accomplir des tâches de routine à petite échelle.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)