Guide Complet du Serveur de Stockage
Au fil des années, les entreprises ont constaté une augmentation de la quantité de données produites par les différentes fonctions commerciales, grâce à l'adoption rapide des technologies numériques. Ainsi, avec davantage de données à leur disposition, les entreprises doivent trouver des moyens innovants pour stocker, accéder, utiliser et récupérer des informations importantes - à tout moment et en tout lieu.
Pour répondre aux demandes croissantes de stockage de données, de nombreuses entreprises se tournent vers les serveurs de stockage comme solution de stockage de choix en raison de leurs avantages en termes de coûts, d'évolutivité, d'efficacité et de commodité. Nous allons vous expilquer en détail ce que sont les serveurs de stockage et comment ils fonctionnent.
Qu'est-ce qu'un Serveur de Stockage ?
Un serveur de stockage, également connu sous le nom de serveur de fichiers, est un type de serveur utilisé pour stocker, sécuriser et gérer des données et des applications. Ce serveur est principalement conçu pour le stockage et l'accès aux données via Internet ou un réseau partagé.
Contrairement à un serveur standard, les serveurs de stockage disposent de plus d'interfaces d'accès au stockage, d'espaces de stockage et de capacités avancées d'extraction et de gestion des données. Cependant, ils disposent de moins d'applications que les serveurs ordinaires. Ces derniers fonctionnent comme des serveurs de fichiers, d'impression, web et de bases de données d'applications.
Les serveurs de stockage étant conçus dans un but précis, sont configurés différemment. En d'autres termes, ils servent de point d'accès central pour le stockage et l'accès aux données. Les ordinateurs distants et les nœuds clients locaux accèdent au serveur de stockage par le biais d'un FTP (protocole de transfert de fichiers) et d'un panneau de commande GUI ou par un accès API programmé.
Comment Fonctionne un Serveur de Stockage ?
Les serveurs de stockage sont classés en deux catégories, à savoir les serveurs dédiés et les serveurs non dédiés. La principale différence entre les deux est le type de données qu'ils stockent. Par exemple, les serveurs dédiés sont conçus spécifiquement pour les serveurs de fichiers, leurs stations de travail étant utilisées pour lire et écrire des bases de données et des fichiers. En revanche, les serveurs non dédiés peuvent stocker n'importe quelles données, des fichiers quotidiens aux référentiels d'applications.
Quel que soit le type, le principe de fonctionnement d'un serveur de stockage reste assez simple. C'est-à-dire qu'une fois que le dispositif informatique principal est configuré et rendu public, les autres utilisateurs du réseau peuvent accéder à l'espace de stockage disponible du dispositif. Les utilisateurs du réseau accèdent au serveur de stockage en mappant les lecteurs sur leurs appareils, et le système d'exploitation de leur ordinateur identifiera le serveur de stockage comme un lecteur supplémentaire.
Avec une configuration réseau appropriée, il est facile d'autoriser tous les ordinateurs du réseau à créer, accéder et exécuter des fichiers directement à partir du serveur de stockage, tout en ajoutant de l'espace de stockage supplémentaire aux ordinateurs connectés.
Différences entre un Serveur de Stockage et un Système de Stockage
Avant d'explorer les différences entre un serveur de stockage et le système de stockage, examinons les différences entre la mémoire et le stockage. Dans un ordinateur, par exemple, les données sont soit stockées dans la mémoire, soit dans le stockage. La mémoire de l'ordinateur est volatile et stocke les données pendant une courte période. Un exemple de mémoire informatique est la mémoire vive ou RAM. D'autre part, le stockage est non volatil et stocke les données pendant une période prolongée. Un exemple de stockage est un lecteur à état solide (SSD) ou un disque dur (HDD).
La différence entre le stockage et le serveur de stockage présente une analogie presque similaire à l'exemple ci-dessus, sauf qu'aucun n'est une option de stockage temporaire. Tout d'abord, un serveur est un programme ou un dispositif matériel qui fournit divers services à l'ordinateur d'un utilisateur. Ce serveur est également un ordinateur puisqu'il contient une grande quantité de RAM, de puissance de traitement et une capacité de stockage suffisante pour servir de serveur d'impression, de fichiers et d'applications.
Les serveurs de stockage ne doivent toutefois pas être confondus avec les serveurs ordinaires. Les premiers sont dotés d'une énorme capacité de stockage. Les serveurs de stockage sont également disponibles soit en tant qu'unité individuelle, soit en deux unités distinctes, c'est-à-dire une unité comme stockage de données dédié et l'autre comme serveur. Certains serveurs de stockage sont accompagnés de services supplémentaires, tels que des logiciels de gestion de stockage.
En d'autres termes, les serveurs de stockage sont des serveurs spéciaux conçus à des fins de stockage. Cela signifie qu'ils peuvent stocker et permettre l'accès aux données stockées sur un réseau partagé ou via l'internet. Nous pouvons conclure que le stockage peut être soit une unité autonome, soit un composant matériel à l'intérieur d'un ordinateur qui offre des services de stockage de données. Par eux-mêmes, ces dispositifs n'ont pas nécessairement accès aux autres dispositifs d'un réseau, à moins qu'ils ne soient spécifiquement configurés.
Conclusion
Les serveurs de stockage ont simplifié le stockage et l'accessibilité des données. Aujourd'hui, tous les appareils informatiques connectés à un réseau peuvent accéder aux données et aux fichiers stockés, qu'ils se trouvent sur un site physique ou à distance. Cette solution est beaucoup plus pratique que les options de stockage traditionnelles, où l'accessibilité des données était limitée aux seuls fichiers récupérables sur un ordinateur ou un périphérique de stockage physique.
En outre, les serveurs de stockage permettent une meilleure gestion des données tout en renforçant la sécurité puisque les données stockées peuvent être protégées par un mot de passe.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)