Français

Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6 : Quelles sont les différences ?

Mis à jour depuis le 01 févr, 2021 by
53.7k

Smartphones, ordinateurs, routeurs…. Vous l’avez peut-être remarqué, de plus en plus d’appareils sont compatibles avec la norme WiFi 6. Elle succède à la norme WiFi 5, et a été conçue pour répondre au nombre croissant d'appareils connectés. Alors quelle est la différence entre ces deux normes de transmission sans fil et quelles sont les nouveautés apportées par le Wi-Fi 6 ?

Qu'est-ce que le WiFi 5 et le WiFi 6 ?

Le WiFi 5, appelé également IEEE 802.11ac, est une norme de connection sans fil, normalisé par l'IEEE (l’Institute of Electrical and Electronics Engineers) en 2014. La norme Wifi 6 a succédé à la norme Wifi sans fil 5, elle a fait son apparition en 2019.

Cette nouvelle génération de Wi-Fi a été introduite avec l'OFDMA, la modulation 1024-QAM, la liaison montante et descendante du MIMO et du MU-MIMO, Target Wake Time et la coloration BSS. Le WiFi 6 offre de meilleures performances en termes de débit et de connectivité, mais également permet de réduire la congestion dans les scénarios d'utilisation intensive et d'augmenter l'efficacité.

Comparaison entre le WIFI 5 et le WIFI 6

Voici un tableau de comparaison entre les deux normes de connexion sans fil, suivi des explications sur plusieurs éléments comparatifs importants.

Paramètre Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax)
Fréquence 5.0 GHz 2.4 et 5.0 GHz
Modulation 256-QAM 1024-QAM
Vitesses de transfert des données Relativement inférieur Relativement supérieur
Débit de données maximum 3.6 Gbps 9.6 Gbps
TWT Pas pris en charge Pris en charge
Durée de vie de la batterie Relativement plus courte Relativement plus longue
Technologie d'accès OFDM OFDMA
Antennes 4 x 4 MU-MIMO 8 x 8 MU-MIMO
Performances en zones très fréquentées Limitée Supérieure
Temps de réponse Long Plus court
Prise en charge des dispositifs sans fil interconnectés Limitée Supérieure
Coloriage BSS Pas pris en charge Pris en charge

Quels sont les Avantages du Wi-Fi 6 ?

Wi-Fi 6 offre des vitesses de transfert de données supérieures

Le Wi-Fi 6 est plus rapide que le Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 utilise une modulation d‘ordre 1024-QAM plus élevée que celle du Wi-Fi 5, 256-QAM. Une modulation d'ordre supérieur augmente l'efficacité et la vitesse de transmission des données sur l'ensemble du réseau. Cette technologie permet d'améliorer la vitesse de 25%. Wi-Fi 6 présente également des améliorations dans le codage du signal, permettant aux appareils d'envoyer plus de données en une seule transmission, ce qui se traduit par des augmentations de vitesse de 20%. Ensemble, ces deux caractéristiques permettent des gains de vitesse de connexion allant jusqu'à 40%.

WIFI 5 vs WIFI 6

Wi-Fi 6 permet de prolonger la durée de vie de la batterie des appareils compatibles Wi-Fi

Le Wi-Fi 6 peut offrir une plus grande autonomie que le Wi-Fi 5 pour les appareils compatibles Wi-Fi comme les smartphones, les ordinateurs portables, etc. grâce à sa nouvelle fonction "target wake time" (TWT). Lorsque le point d'accès est en communication avec un appareil compatible Wi-Fi (par exemple, un smartphone), il peut indiquer à l'appareil exactement quand mettre sa radio Wi-Fi en veille et quand le réveiller pour recevoir la prochaine transmission. Cela permet d'économiser de l'énergie dans une certaine mesure et de prolonger la durée de vie de la batterie de l'appareil puisque la radio Wi-Fi peut passer plus de temps en mode veille.

WIFI 5 vs WIFI 6

Wi-Fi 6 est plus performant dans les zones à forte densité d‘utilisateurs

Vous pouvez constater que dans certains endroits, comme les aéroports, les centres commerciaux ou autres lieux très fréquentés, le Wi-Fi a tendance à avoir un signal faible et peut se bloquer ou même devenir impossible à connecter. Dans ces endroits, le Wi-Fi 6 est plus performant que le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 6 intègre de nombreuses nouvelles technologies telles que l'accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) et MU-MIMO (Multi-user-multi-input-multi-output) à 8 flux. Wi-Fi 5 utilise le multiplexage orthogonal par répartition en fréquence (OFDM) et MU-MIMO à 4 flux. OFDMA est essentiellement une version multi-utilisateurs de OFDM, permettant d'augmenter la capacité d'un point d'accès (AP) Wi-Fi 6 par rapport à un point d‘accès Wi-Fi 5. MU-MIMO sur Wi-Fi 6 permet aux points d‘accès 8 x 8 d'utiliser les huit flux pour transmettre des données, ce qui augmente également l'efficacité du trafic.

Remarque : il ne se limite pas seulement aux lieux publics très fréquentés, mais également aux domiciles disposant de nombreux appareils connectés au Wi-Fi, ou un complexe d'appartements très dense.

WIFI 5 vs WIFI 6

Wi-Fi 6 fournit une capacité supérieure pour les dispositifs sans fil interconnectés

Par rapport au Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6 fournit une capacité supérieure nécessaire pour un nombre croissant de dispositifs sans fil interconnectés, depuis les capteurs pour l'internet des objets (IoT) et les téléphones portables 5G plus intelligents jusqu'aux voitures connectées. Pour y parvenir, le Wi-Fi 6 emprunte des techniques utiles à la technologie radio cellulaire 4G Long-Term Evolution (LTE).

WIFI 5 vs WIFI 6

Wi-Fi 6 prend en charge le coloriage BSS

Le Wi-Fi 6 utilise le coloriage BSS (Basic Service Set) alors que le Wi-Fi 5 ne le fait pas. Cette fonction consiste essentiellement à coder le trafic avec des "couleurs" (ici, un nombre entre 0 et 7) sur une fréquence afin de déterminer s'il peut être utilisé. Les points d'accès sans fil (WAP) proches les uns des autres peuvent transmettre sur le même canal. Dans ces circonstances, la radio écoute et attend un signal clair avant de répondre. Avec Wi-Fi 6, les WAP situés à proximité les uns des autres peuvent être configurés pour avoir différentes "couleurs" BSS. Par exemple, si un appareil vérifie si le canal est bien ouvert et écoute, il peut remarquer une transmission avec un signal faible et une "couleur" différente. Il peut alors ignorer ce signal et transmettre quand même sans attendre, ce qui améliorera les performances dans les zones à forte densité de trafic. Ceci est également appelé "réutilisation des fréquences spatiales". L'objectif du coloriage BSS est de diminuer et de prévenir les interférences co-canal, ce qui peut améliorer l'efficacité du réseau.

 

Conclusion

Il existe de nombreuses différences entre le Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6, telles que la vitesse de transmission, la technologie d'accès, etc. Pour améliorer les performances du réseau, le Wi-Fi 6 sera probablement indispensable pour les besoins futurs, étant donné que davantage d'appareils compatibles Wi-Fi seront utilisés et auront besoin d'une plus grande capacité de traitement des données. Si vous avez besoin de vitesses de transfert de données plus rapides, de meilleures performances réseau dans les zones à forte densité d‘utilisateurs, d'un temps de réponse plus court des appareils, etc., optez pour le Wi-Fi 6.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k