Aperçu de la Solution DWDM 100G Cohérente
La demande croissante d'applications basées sur le Cloud et l'utilisation de nouvelles technologies telles que l'IA, l'apprentissage automatique et l'AR/VR entraînent le besoin de mises à niveau vers des réseaux 100G à haute capacité, rapides et efficaces et imposent des exigences plus élevées au système de transmission optique. Des solutions à haute performance et fiabilité sont nécessaires pour réaliser ces mises à niveau. Sous l'impulsion d'une forte demande, le DWDM 100G cohérent a été progressivement développé et perfectionné, fournissant une solution efficace pour la transmission optique 100G sur de longues distances.
Technologies DWDM Cohérentes pour la Transmission Optique à 100G
La combinaison de technologies cohérentes principales, notamment la modulation avancée (QPSK/QAM), la détection cohérente et le traitement des signaux numériques (DSP), représente les technologies les plus performantes dans le domaine de la transmission DWDM. La technologie DWDM cohérente permet aux réseaux DWDM de passer de 10G par canal DWDM à 100G par canal DWDM, permettant ainsi une évolution des réseaux 10G/40G existants vers l'Ethernet 100G pour une plus grande largeur de bande et une meilleure utilisation du spectre.
Outre l'augmentation de la capacité des canaux optiques, les technologies DWDM cohérentes 100G peuvent être utilisées pour fournir un transfert optique 100G rentable et très fiable. Une modulation de plus haut niveau permet d'obtenir des débits de données plus élevés dans une largeur de bande de transmission déterminée, ce qui se traduit par une meilleure utilisation de la largeur de bande. La détection cohérente offre les avantages d'une grande précision, une tolérance élevée aux dégradations optiques et une grande efficacité spectrale. Le traitement numérique des signaux permet aux émetteurs-récepteurs cohérents de compenser la distorsion du signal causée par la dispersion de la fibre, la dispersion du mode de polarisation et le bruit de phase de la porteuse à peu de frais. La technologie DWDM 100G constitue également une solution rentable pour les réseaux de base à longue distance, capable de transmettre un débit de données de 100G sur une seule longueur d'onde et sur de longues distances, avec des performances optiques élevées.
En bref, les technologies DWDM cohérentes peuvent créer un système de transmission optique plus avancé et plus sophistiqué pour la transmission 100G à grande vitesse et à grande capacité.
Solution DWDM 100G Cohérente
Grâce aux technologies DWDM cohérentes de pointe, la solution DWDM 100G cohérente a progressivement évolué, y compris les modules optiques cohérents 100G et les équipements de transmission OTN. Comme le montre la figure ci-dessous, les modules cohérents connectés à un transpondeur/muxpondeur permettent la transmission 100G sur de très longues distances, avec l'aide de Mux/Demux, EDFA et d'autres dispositifs.
Le Mux/Demux se connecte de manière transparente au transpondeur, au muxpondeur et à l'amplificateur, formant ainsi une solution DWDM sur mesure, rentable et à haute capacité.
Le transpondeur/muxpondeur permet une transition en douceur des interfaces clients 10G/40G vers 100G et offre une flexibilité et une évolutivité pour la connectivité par fibre optique au sein des réseaux WDM.
Les amplificateurs EDFA et Raman sont utilisés pour l'amplification des signaux optiques et la compensation des pertes de fibre, ce qui permet une connectivité point à point régionale et longue distance.
La solution DWDM cohérente 100G est principalement utilisée pour la transmission optique côté ligne du système WDM 100G et elle est adaptée aux applications métropolitaines, régionales et longue distance.
Avantages de la Solution DWDM Cohérente 100G
La solution DWDM cohérente à 100G est devenue un choix privilégié pour de nombreux scénarios d'application en raison de ses avantages évidents.
Longue distance : prise en charge de la transmission optique 100G même sur des distances atteignant 1 000 km.
Largeur de bande élevée : la combinaison de la détection cohérente et de la technique DSP permet de compenser les diverses dégradations de la transmission par fibre et de la simplifier, ce qui permet d'obtenir une largeur de bande plus importante.
Mise à niveau transparente : la mise à niveau transparente des systèmes de transmission optique longue distance des réseaux 10G/40G vers 100G Ethernet sans modifier l'infrastructure d'origine.
Rentabilité : offre une meilleure performance OSNR et une meilleure sensibilité, ainsi qu'un meilleur DGD et une plus grande tolérance à la dispersion que les autres modules optiques côté ligne.
Réflexion Finale
La solution DWDM cohérente à 100G est une solution rentable pour répondre aux besoins actuels et futurs des applications basées sur l'informatique en nuage qui requièrent une bande passante élevée. Cette solution est largement reconnue par l'industrie et a été massivement déployée.