Français

Normes de Câblage : TIA 568 / ISO 11801 / EN 50173

Mis à jour depuis le 22 févr, 2023 by
5.0k

En général, trois normes importantes sont utilisées dans les systèmes de câblage génériques (SCG). Il s'agit de TIA 568, ISO 11801 et EN 50173. Quelles sont les différences entre ces câbles ? Comment choisir la bonne norme pour déterminer la qualité d'un câble de raccordement Ethernet ? Pour quelles applications sont-ils utilisés respectivement ? Vous trouverez toutes les réponses dans cet article.

Normes de câble réseau pour le câblage générique

Qu'est-ce que la Norme TIA 568 ?

Pour commencer, il faut savoir ce que sont les "normes TIA" avant de procéder à l'examen de TIA 568. La TIA (Telecommunications Industry Association) est accréditée par l'American National Standards Institute (ANSI) pour élaborer des normes industrielles volontaires et consensuelles pour une grande variété de produits des technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle est ainsi également mentionnée comme TIA ANSI, ANSI/TIA ou TIA/ANSI. Parfois, elle est également mentionnée sous le nom de TIA/EIA (Electronic Industries Association, qui a cessé ses activités le 11 février 2011). C'est la plus importante et celle qui présente le plus d'autorité parmi toutes les normes.

ANSI/TIA 568 est un ensemble de normes de télécommunications de la TIA. Elle définit les normes des systèmes de câblage structuré entre les bâtiments dans les environnements de campus et pour les bâtiments commerciaux. Et la révision actuelle définit plusieurs fréquences de liaison et catégories de câblage des interconnexions en cuivre à paires torsadées telles que la catégorie 5e (100 MHz), la catégorie 6 (250 MHz), la catégorie 6a (500 MHz) et la catégorie 8 (2 000 MHz). Normalement, l'impédance de liaison de cette norme est de 150 Ω.

En tant que l'une des principales normes TIA 568, la norme ANSI/TIA-568-C.2 se concentre sur les composants des systèmes de câbles équilibrés à paires torsadées. Il couvre spécifiquement le câblage et les composants à paires torsadées de catégorie 3, catégorie 5e, catégorie 6 et catégorie 6a. Les exigences mécaniques de la norme ANSI/TIA-568-C.2 définissent les caractéristiques physiques et les spécifications de performance mécanique auxquelles le câble doit répondre. Elles précisent également que ces performances ne peuvent être atteintes que par l'utilisation de composants conformes. Chaque catégorie de câble doit être constituée de quatre paires torsadées avec des conducteurs solides ou toronnés de taille comprise entre 22AWG et 24AWG avec une isolation thermoplastique et une gaine thermoplastique globale d'un diamètre inférieur ou égal à 9,0 mm.

Une autre norme principale ANSI/TIA-568.2-D (publiée en septembre 2018), la plus récente norme pour les câbles en cuivre, spécifie les exigences mécaniques et de transmission des câbles et composants en cuivre à paire torsadée équilibrée de catégorie 3, catégorie 5e, catégorie 6, catégorie 6a et catégorie 8. C'est également la norme pour les câbles de brassage de 28AWG.

24AWG Cat6 / 28AWG Cat6

Qu'est-ce que la Norme ISO 11801 ?

La norme ISO 11801, ou ISO/CEI 11801, est la norme internationale relative au câblage générique pour les locaux des clients. Elle spécifie les systèmes de câblage de télécommunication à usage général (câblage structuré) qui conviennent à des applications telles que la téléphonie analogique et RNIS, diverses normes de communication de données, les systèmes de contrôle des bâtiments, etc. Il couvre à la fois le câblage équilibré en cuivre et le câblage en fibre optique.

La norme ISO 11801 a été conçue pour être utilisée dans des locaux commerciaux tels qu'un bâtiment unique ou plusieurs bâtiments sur un campus, ce qui correspond à la norme ANSI/TIA 568. Et la gaine du câble est généralement en PVC.

La norme ISO 11801 définit plusieurs classes de liaisons/canaux et catégories de câblage d'interconnexions en cuivre à paires torsadées comme indiqué ci-dessous :

Norme ISO 11801.

De plus, l'impédance de liaison de cette norme est de 100 Ω. Sans compter qu'il n'existe aucun équipement dont les connecteurs prennent en charge le canal de classe F (catégorie 7) et le canal de classe FA (catégorie 7a). La catégorie 7 et la catégorie 7a ne sont pas reconnues par la TIA/EIA.

Qu'est-ce que la Norme EN 50173 ?

La norme EN 50173, ou CELENECEN 50173, est une norme européenne pour les systèmes de câblage générique. Basée sur les normes TIA et ISO 11801, la norme EN 50173 comporte d'autres exigences supplémentaires pour les câbles réseau. En général, cette spécification est conforme à la norme ISO/IEC 11801, mais elle utilise normalement des câbles LSZH.

La série de normes de l'EN 50173 est divisée en cinq domaines (de l'EN 50173-1 à l'EN 50173-5) pour diverses applications. Ces applications englobent les exigences générales, les immeubles de bureaux, les bâtiments à usage industriel, les unités résidentielles privées et les centres informatiques, respectivement.

Il y a également une différence dans les composants individuels tels que les technologies de câble et de connexion (fréquence de liaison, par exemple) et aussi dans la classe d'installation de ces composants, identique à celle de la norme ISO 11801.

Comparaison entre TIA 568, ISO 11801 et EN 50173

Parmi toutes ces normes, la norme TIA 568 est la première utilisée et celle qui présente le plus d'autorité en matière de GCS ; la norme EN 50173 est la plus stricte des trois car elle ajoute des exigences supplémentaires basées sur les normes TIA 568 et ISO 11801 ; en tant que norme internationale, la norme ISO 11801 est également largement utilisée. Les trois normes couvrent pratiquement les mêmes environnements d'utilisation, comme les campus et les bâtiments commerciaux, mais elles diffèrent sur plusieurs points secondaires :

TIA 568 ou ISO 11801 ou EN 50173

Vous pouvez adopter des normes différentes selon les situations. Par exemple, si vous voulez tester la qualité d'un câble Cat7 ou Cat7a, vous pouvez suivre la norme ISO 11801 ou EN 50173. Et si vous êtes au Royaume-Uni, il est préférable de choisir la norme EN 50173. Pour savoir si le câble que vous voulez est conforme aux normes et satisfait au test de qualité, vous pouvez acheter un câble Ethernet auprès de fournisseurs qui peuvent vous présenter le rapport de test de qualité (rapport de test Fluke, par exemple).

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k