Français

T568A ou T568B : Quelle est la Différence Entre un Câble Droit et un Câble Croisé

Mis à jour depuis le 12 oct, 2021 by
132.4k

Les normes T568A et T568B sont principalement répandues pour les connexions de la prise. La norme T568A est principalement utilisée dans les installations résidentielles (avec du câblage simple non blindé de type UTP), alors que la norme T568B est plutôt employée dans le domaine professionnel (avec du câblage blindé par écrantage de type FTP). Il est important de les connaître avant de construire ou étendre votre réseau. La différence entre ces câbles sera expliquée dans cet article.

 

Que sont les Normes de Câblage T568A et T568B ?

Comme nous le savons, les câbles réseau sont conçus avec quatre paires de fils constitués chacun d’un fil coloré et d’une bande de même couleur. Pour le réseau Ethernet 10/100BASE-T, seuls deux fils de câbles (orange et vert) sont utilisés. Les deux autres paires de fils de couleur (marron et bleu) sont utilisées pour une autre application de réseau Ethernet ou pour les connexions téléphoniques. Selon les exigences de connexion, un câble droit ou croisé peut être requis. Afin de normaliser la disposition des fils, deux normes, à savoir T568A et T568B, sont utilisées pour créer ces deux types de câbles. Les modèles T568A et T568B fournissent tous deux des schémas de câblage qui permettent de connecter les câbles réseau aux prises et connecteurs RJ45 à huit positions.

Normes de câblage T568A et T568B

 

Que sont les Câbles Droits et Croisés ?

Qu'est-ce qu'un Câble Droit ?

Un câble droit est un type de câble à paire torsadée utilisé dans les réseaux locaux pour connecter un ordinateur à un concentrateur de réseau (hub) tel qu'un routeur. Ce type de câble est également parfois appelé câble patch et constitue une alternative aux connexions sans fil lorsqu'un ou plusieurs ordinateurs accèdent à un routeur via un signal sans fil. Le câble droit utilise un câblage standard : les deux extrémités utilisent la norme de câblage T568A ou la norme T568B. La figure suivante montre un câble droit dont les deux extrémités sont câblées selon la norme T568B.

Câble droit

Qu'est-ce qu'un Câble Croisé ?

Un câble Ethernet croisé est un type de câble Ethernet utilisé pour connecter directement des périphériques informatiques. Contrairement aux câbles droits, les câbles croisés utilisent deux normes de câblage différentes : une extrémité utilise la norme de câblage T568A et l'autre extrémité utilise la norme T568B. Le câblage interne des câbles croisés Ethernet inverse les signaux de transmission et de réception. Ce câble est le plus souvent utilisé pour connecter deux périphériques du même type : par exemple, deux ordinateurs (via le contrôleur d'interface réseau) ou deux commutateurs entre eux.

Câble croisé

 

T568A ou T568B : Comment Choisir ?

Quelle est donc la principale différence entre la norme T568A et le T568B ? Comme le montre l'image ci-dessous, la principale différence entre ces deux normes réside dans la position des paires de fils orange et vert. Bien entendu, il ne s’agit pas d’un simple changement de couleur. Deux facteurs de compatibilité sont également des différences qui peuvent affecter votre choix d’un schéma de câblage RJ45.

T568A vs T568B

En général, les câbles droits sont principalement utilisés pour connecter des dispositifs différents. Et les câbles croisés sont utilisés pour connecter dispositifs différents et similaires.

Utiliser un câble droit pour le câblage suivant :

  • Switch vers le routeur

  • Switch vers PC ou serveur

  • Hub vers PC ou serveur

Utiliser des câbles croisés pour le câblage suivant :

  • Switch vers switch

  • Switch vers hub

  • Hub vers hub

  • Routeur vers routeur

  • Port Ethernet du routeur vers PC NIC

  • PC vers PC

Câble droit -câble croisé

De nos jours, le standard T568B est plus populaire parmi les utilisateurs et a progressivement remplacé le T568A, en particulier pour les nouveaux réseaux sans modèle préexistant. Il peut non seulement correspondre à l’ancien code de couleur 258A de AT&T, mais aussi aux besoins actuels et futurs, ainsi qu’à une compatibilité ascendante avec USOC.

 

Conclusion

Les câbles droits et croisés sont câblés différemment les uns des autres. Un moyen simple de savoir ce que vous avez est de regarder l'ordre des fils de couleur à l'intérieur du connecteur RJ45. Si l'ordre des fils est le même aux deux extrémités, vous avez un câble droit. Si ce n’est pas le cas, c’est probablement un câble croisé ou un câble mal connecté. Actuellement, le câble droit est largement plus populaire et utilisé que le câble croisé. FS propose une gamme complète de câbles Ethernet Cat5e, Cat6, Cat6a et Cat7, avec de nombreuses options de longueurs et couleurs. Venez chez FS et consultez les câbles Ethernet !

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Introduction de l'interface RJ45
11 févr, 2022
11.2k
Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k