5G ed edge computing multi-access
Nel corso degli anni, l'Internet of Things e i dispositivi IoT sono cresciuti incredibilmente, aumentando efficacemente la produttività e accelerando l'agilità di rete. Questa tecnologia ha inoltre aumentato l'adozione dell'edge computing dando inizio all'utilizzo di una serie di dispositivi edge avanzati. Adottando l'edge computing, le esigenze computazionali sono soddisfatte in maniera efficace, giacché le risorse di computing sono distribuite lungo il percorso di comunicazione, ossia, attraverso un'infrastruttura di computing decentralizzata.
Uno dei vantaggi dell'edge computing sono le migliorate prestazioni, poiché la capacità di analitica sono portate più vicino alla macchina. Un data center edge riduce inoltre i costi operativi, grazie ai ridotti requisiti di larghezza di banda e a alla bassa latenza.
Di seguito abbiamo discusso più in dettaglio dei sistemi wireless 5G e del multi-access edge computing (MEC), una forma avanzata di edge computing, e di come entrambi estendano i vantaggi del computing al margine della rete e più vicino agli utenti. Continua a leggere per saperne di più.
Cosa è il multi-access edge computing
Il multi-access edge computing (MEC) è una tecnologia relativamente nuova che fornisce capacità di computing al margine della rete. Questa tecnologia funziona spostando le capacità di computing fuori dal cloud e più vicino ai dispositivi finali. In questo modo i dati non viaggiano così lontano, portando così velocita di elaborazione più alte.
Idealmente, vi sono due tipi di MEC, il MEC dedicato e il MEC distribuito. Il MEC dedicato è solitamente utilizzato nel sito del cliente su una rete privata mobile ed è progettato per una singola impresa. Il MEC distribuito è invece utilizzato su una rete pubblica, 4G o 5G, connettendo asset e risorse condivise.
Sia con il MEC dedicato che con quello distribuito le applicazioni operano localmente, mentre i dati sono processati in tempo reale o quasi-reale. Questo aiuta a evitare problemi di latenze per velocità di risposta e decision-making più rapidi. La tecnologia MEC ha visto un utilizzo ampio nelle analitiche video, nella realtà aumentata, nei servizi di locazione, nel caching dati, nella distribuzione di contenuti locali, etc.
Come MEC e 5G stanno cambiando diversi settori
Al centro dell'edge computing multi-access si trovano tecnologie wireless e radio di accesso alla rete che aprono diverse reti a una vasta gamma di servizi innovativi. La tecnologia 5G rappresenta oggi la rete di massimo livello che supporta comunicazioni ultra-affidabili e a bassa latenza. Fornisce inoltre una capacità di bandalarga mobile migliorata (eMBB enhanced mobile broadband) per casi d'uso che contemplano importanti velocità dati come la realtà virtuale o la realtà aumentata.
Detto questo, il 5G utilizza casi che possono essere categorizzati in tre domini: IoT massivo, IoT mission-critical e bandlarga mobile migliorata. Ognuna di queste tre categorie richiede differenti caratteristiche di rete in termini di sicurezza, mobilità, larghezza di banda, policy control, latenza e affidabilità.
Perché l'utilizzo del MEC è in crescita
L'utilizzo del MEC 5G sta crescendo esponenzialmente e vi sono diversi motivi per cui questo sta avvenendo. Una ragione è che questa tecnologia si adatta bene alla natura distribuita e scalabile del cloud, rendendolo un elemento fondamentale nella trasformazione tecnica. In maniera simile, la tecnologia MEC rappresenta un attore di cambiamento fondamentale nella trasformazione del business, offrendo l'opportunità per migliorare la consegna di servizi e perfino nuovi vertical di mercato.
Tra i principali utilizzi che stanno guidando l'alto livello del 5G, l'implementazione MEC include il content video, l'emergenza delle città smart, utenze smart, (per esempio acqua e reti elettriche) e auto connesse. Questo mostra anche il ruolo significativo che il MEC gioca in diversi domini IoT. Di seguito un veloce quadro d'insieme dei principali casi d'uso:
- Veicoli autonomi - Il MEC 5G può aiutare a migliore la funzioni operative come il rilevamento continuo e il controllo del traffico in tempo reale. Questo riduce i problemi di latenza e aumenta la larghezza di banda.
- Abitazioni smart - La tecnologia MEC può processare i dati localmente, potenziando privacy e sicurezza. Riduce inoltre la latenza di comunicazione e permette veloce mobilità e rilocazione.
- AR/VR - Spostando le capacità e i processi computazionali al margine della rete, amplifica l'esperienza immersiva degli utenti, estendendo inoltre la vita delle batterie dei dispositivi AR/VR.
- Energia smart - IL MEC risolve i problemi e i ritardi di congestione traffico dovuti all'enorme produzione di dati e alla connettività intermittente. Riduce intoltre il numero dei cyber-attacchi rinforzando i meccanismo di sicurezza vicino al margine.
Iniziare con il MEC 5G
Uno dei vantaggi chiave dell'adottare la tecnologia MEC 5G è l'apertura, in particolare l'apertura API e la possibilità di integrare app terze. La compliance normativa e l'agilità dell'applicazione sono altre value proposition dell' edge computing multi-access . Per questo motivo, le imprese che intendono beneficiare di un cloud flessibile e aperto dovrebbero basare la propria integrazione su competenze chiave che vogliono ottenere.
Uno dei problemi comuni durante il processo d'integrazione sono le limitazioni delle piattaforme hardware, per quanto concerne scala e apertura. In maniera simile, l'utilizzo della tecnologia MEC 5G è costoso, in particolare per business con limitata copertura finanziaria. Altri problemi di implementazione includono l'ecosistema e la non maturità degli standard, limitazioni di software, cultura e problemi di competenze tecniche.
Al fine di utilizzare l'edge computing multi-access con successo, è necessaria un'efficace strategia di implementazione del MEC 5G che sia reale e testata. Bisogna inoltre considerare di fare affidamento su una compagnia esperta in IT o edge computing come partner per consulenza professionale.
Tecnologia MEC 5G: Aspetti chiave da tenere a mente
La trasformazione guidata dall'edge rappresenta una svolta nel moderno mondo del business e la tecnologia multi-access edge computing 5G è senza dubbio la causa principale. Le imprese che abbracciano questa nuova tecnologia nei loro modelli di business traggono vantaggio dalle operazioni semplificate, dai costi ridotti e dall'esperienza cliente migliorata.
Nonostante ciò, l'integrazione MEC non è senza problemi. Le compagnie che intendono utilizzare la tecnologia edge computing multi-access evono avere una solida strategia di implementazione che si adatti al loro intero piano di trasformazione digitale onde evitare problemi.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022