Italia

Guida completa ai cavi LAN

Aggiornato il 03 Gen 2023 by
3.4k

Il cavo LAN è utilizzato quasi ovunque nel mondo. Si inserisce nelle porte Ethernet di vari dispositivi di rete per contribuire a creare reti domestiche o aziendali per condividere file, informazioni e dati e stabilire connessioni Internet. Questo post fornirà una guida completa per aiutarvi a capire meglio il cavo LAN.

Cosa sono la LAN e il cavo LAN

LAN è l'acronimo di Local Area Network. Una LAN è una rete privata composta da router, cavi, punti di accesso, switch e altre unità che consentono ai dispositivi di collegarsi a server Web, server interni e altre LAN tramite reti WAN (Wide Area Network). La tecnica più semplice per configurare una LAN è l'utilizzo di un cavo Ethernet.

Che cos'è un cavo LAN? È un cavo di rete che collega diversi dispositivi. Ad esempio, se avete una stampante che si collega al router con un cavo, questo sarà un cavo LAN. Un cavo LAN aiuta a collegare i computer e l'hardware per formare una LAN ed è ideale per l'uso in piccole distanze.

Un cavo LAN è uguale a un cavo Ethernet?

No, non lo è. Un cavo Ethernet è fondamentalmente un altro tipo di cavo LAN. Di seguito sono illustrati i tipi di cavi LAN.

Tipi di cavo LAN

Esistono tre tipi principali di cavi LAN:

  • cavo coassiale

  • doppino in rame

  • cavo in fibra ottica

Ognuno di questi tre cavi LAN ha design e funzioni divers per l'alimentazione delle connessioni di rete. Per una descrizione e un'illustrazione approfondita di tutti e tre i cavi LAN, è possibile leggere questo articolo: Cavo in fibra ottica vs. cavo a doppino ritorto vs. cavo coassiale.

È molto probabile che i cavi coassiali vengano utilizzti per la connessione dal provider di servizi Internet ai modem. Il cavo coassiale alimenta la connessione e fornisce alla rete l'accesso a Internet. Molti utilizzano i cavi coassiali perché il loro design schermato consente al conduttore centrale di trasmettere rapidamente i dati, proteggendolo da danni e interruzioni.

Il doppino in rame è il normale cavo di rete utilizzato per collegare computer, router, switch e telecamere IP. Due fili di rame isolati sono attorcigliati l'uno all'altro per ridurre al minimo la diafonia o l'induzione elettromagnetica tra le coppie di fili. Per alcuni scenari d'applicazione, il cavo di rete è racchiuso in uno schermo. Questo tipo di cavo viene chiamato doppino ritorto schermato (Shielded Twisted Pair, STP). Il normale cavo per gli utlizzi domestici è un doppino intrecciato non schermato (Unshielded Twisted Pair, UTP).

Il cavo Ethernet a doppini intrecciati è disponibile in diverse categorie, tra cui:

  • Cavo Cat5e

  • Cavo Cat6

  • Cavo Cat6a

  • Cavo Cat7

  • Cavo Cat8

I cavi in fibra ottica sono più veloci e più efficienti nella trasmissione dei segnali di rete. Pensate alla velocità della luce e capirete quanto possano essere efficaci. Questi cavi sono più veloci, più affidabili e trasportano una larghezza di banda maggiore di quella che può essere gestita dai cavi di rame. I cavi in fibra ottica consentono connessioni end-to-end, in cui non si condividono i segnali con altri utenti della rete. Questo limita i rallentamenti della velocità di Internet durante le ore di punta. Non esitate a consultare il sito Tipologie di cavi in fibra ottica: cavo in fibra monomodale vs cavo in fibra multimodale.

I cavi in fibra ottica sono solitamente dotati di diversi tipi di connettori, tra cui:

  • SC a LC

  • SC a SC

  • ST a LC

  • ST a SC

Come scegliere un cavo LAN?

Scegliete sempre un cavo LAN con le prestazioni e la portata di cui avete bisogno. Cosa tenere in considerazione prima di scegliere?

  • Iniziare controllando la velocità della vostra rete domestica o dell'ufficio. Se la vostra connessione Internet funziona a 1 Gbps, un vecchio cavo LAN può risultare insidioso. Se avete una connessione Internet lenta, tra i 10 e 20 megabit al secondo, potete utilizzare un cavo Cat 5 o un modello più recente. Cat significa "Categoria". Il numero seguente dopo Cat rappresenta la versione delle specifiche supportate dal cavo.

  • Stabilire la velocità di trasmissione desiderata. I cavi LAN più lunghi hanno una velocità di trasmissione inferiore rispetto a quelli corti. La lunghezza di 100 metri è adatta solo a grandi progetti industriali.

  • Scegliere cavi LAN resistenti. Oggi la maggior parte dei router sono più veloci, più capaci e consentono una maggiore velocità di rete. Per questo motivo è necessario scegliere cavi LAN resistenti, in grado di garantire velocità di rete più elevate e una configurazione di rete a prova di futuro.

Il cavo LAN è più veloce del Wi-Fi?

Sì, un cavo LAN collegato è più veloce del Wi-Fi. Anche se oggi la velocità del Wi-Fi è notevolmente aumentata, grazie a standard come 802.11ac e 802.11n, che offrono velocità massime rispettivamente di 866,7 Mb/s e 150 Mb/s, l'uso di Ethernet attraverso un cavo LAN per accedere a Internet è ancora migliore e più veloce del Wi-Fi.

In alternativa, un cavo LAN può fornire fino a 10 Gb/s se si dispone di un cavo Cat 6. La velocità massima esatta del cavo LAN dipende dal tipo di cavo LAN utilizzato. Tuttavia, anche il cavo Cat 5e comunemente utilizzato supporta fino a 1 Gb/s. A differenza del Wi-Fi, la velocità del cavo LAN è costante.

Il fattore determinante per le vostre attività su Internet dovrebbe essere la velocità offerta dal vostro ISP. Tuttavia, un cavo LAN è unico in quanto influisce sulla velocità tra i dispositivi della rete. Ad esempio, se si desidera trasferire più velocemente i file tra due computer di casa, un cavo LAN è più veloce del Wi-Fi. Poiché il tipo di connessione a Internet non è coinvolto nel trasferimento dei file, la velocità massima che l'hardware della rete locale è in grado di fornire è quella del cavo LAN.

Conclusioni

In sintesi, un cavo LAN viene utilizzato per collegare i dispositivi di rete tramite router wireless o altri switch di rete. Scegliete quindi il miglior tipo di cavo LAN in grado di soddisfare le vostre esigenze e di dare valore al vostro investimento.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza