Guida completa al connettore MTP®
Il connettore MTP® è un componente ampiamente usato nelle applicazioni di rete ad alta densità, come la maggior parte dei data center, le comunicazioni broadcast e le applicazioni di controllo industriale. Da quando il cablaggio MTP® è arrivato sulla scena, è stato accolto con favore da un gran numero di installatori di rete per sistemi di rete ad alta velocità 40G/100G/400G. Quanto ne sapete di questa soluzione di cablaggio ad alte prestazioni e ad alta densità? Questo post contiene un'introduzione completa al connettore MTP® econ tutte le informazioni rilevanti.
Cosa è un connettore MTP®?
MTP® è l'acronimo di Multi-fiber Termination Push- on, un marchio registrato di US Conec. Il connettore MTP® è un connettore MPO ad alte prestazioni dotato di numerosi miglioramenti ingegneristici per migliorare le prestazioni ottiche e meccaniche rispetto ai connettori MPO generici. In MTP® vs. cavo MPO, c'è un confronto dettagliato di tutti gli aspetti.
Quando i connettori in fibra MTP® si sono evoluti in base alle esigenze emergenti di connessione stabile ed elevate prestazioni di rete, sono comparsi i connettori MTP® Elite. Rispetto ai connettori MTP® standard e ai connettori MPO tradizionali, i connettori MTP® Elite sono prodotti in base a standard di qualità ancora più severi e più elevati; la perdita di inserzione dei connettori MTP® Elite è inferiore a quella dei connettori tradizionali. L'analisi comparativa specifica tra i connettori MTP® e MTP® Elite è illustrata nel grafico seguente.
MTP® | MTP® Elite | |||
---|---|---|---|---|
Modalità singola | Multimodale | Modalità singola | Multimodale | |
Perdita di inserzione | 0,20 dB tipico (tutte le fibre) | 0,25 dB tipico (tutte le fibre) | 0.10 dB tipico (tutte le fibre) | 0.10 dB tipico (tutte le fibre) |
0,60 dB massimo (fibra singola) | 0.75 dB massimo (fibra singola) | 0.35 dB massimo (fibra singola) | 0.35 dB massimo (fibra singola) | |
Perdita di ritorno ottica | > 20dB | > 60 dB (smalto angolare a 8°) | > 20dB | > 60 dB (smalto angolare a 8°) |
Entrambi i connettori in fibra ottica MTP® e MPO sono conformi allo standard internazionale "IEC-61754-5" e allo standard americano "TIA-604-5 (FOCIS5)", a dimostrazione della loro compatibilità. Sebbene le dimensioni dei connettori MTP®/MPO siano simili a quelle dei normali connettori SC, la densità dei connettori MTP®/MPO è aumentata di diverse volte rispetto ai normali connettori SC, consentendo di risparmiare molto spazio e risorse per il cablaggio della fibra ottica. Di seguito è illustrata la struttura del connettore per cavi MTP®.
Figura 1: Struttura di un connettore per fibra MTP
Cosa sono il connettore MTP® maschio e il connettore femmina?
Il connettore a fibra ottica MTP® comprende la fibra ottica, la guaina, i componenti di accoppiamento, l'anello metallico, il pin (ago PIN), il cappuccio antipolvere, ecc. La parte del pin si divide in due forme: maschio e femmina. Il connettore maschio ha due pin, mentre il connettore femmina non ne ha. Il collegamento tra i connettori MTP® è allineato con precisione attraverso i pin e i due connettori MTP® collegati tra loro devono essere un maschio e una femmina. In un sistema MTP® , il genere (maschio/femmina), l'orientamento (KeyUp/KeyUp o KeyUp/KeyDown) e l'allineamento delle estremità (dritto o angolato) influiscono sulla polarità MTP® .
La polarità è la corrispondenza tra il trasmettitore (Tx) e il ricevitore (Rx) del collegamento in fibra ottica. Solo quando il connettore è collegato con la giusta polarità, il processo di trasmissione diventa normale. Esistono tre metodi per configurare la polarità del sistema, approvati dallo standard TIA-568: tipo A, tipo B e tipo C, che possono essere utilizzati per diversi cavi dorsali MTP. Per saperne di più sulla polarità delle fibre, potete consultare questo post: Capire la polarità nel sistema MTP/MPO.
Figura 2: Connettore MTP® maschio e connettore femmina
Caratteristiche dei connettori MTP®
Sebbene i connettori MPO e i connettori MTP® utilizzino lo stesso fattore di forma e lo stesso tipo di accoppiamento push-pull multiplex (SNAP), per migliorare le prestazioni ottiche e meccaniche, i connettori MTP® sviluppati da US Conec presentano alcune caratteristiche di progettazione uniche. Tre di queste caratteristiche saranno presentate in dettaglio qui di seguito:
Installazione semplice e veloce
Rispetto ai sistemi in fibra tradizionali, il tempo di installazione del sistema MTP è più breve e può essere ridotto fino al 75%. Il connettore MTP® è progettato con un alloggiamento rimovibile, che non solo consente di rilavorare e rilucidare la ghiera MT, ma permette anche una rapida transizione di genere da maschio a femmina. Indipendentemente dal fatto che sia dopo l'assemblaggio o meno, i connettori MTP® con alloggiamento rimovibile offrono agli utenti soluzioni semplici ed efficaci.
Figura 3: Alloggiamento rimovibile del connettore MTP
Flessibilità
Il connettore MTP® è disponibile con quattro varianti standard di scaricatore di trazione, garantendo una maggiore flessibilità del cavo utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni. Inoltre, gli scaricatori di trazione flessibili consentono di allungare i cavi in posizioni diverse, da 0 a 90°, migliorando notevolmente la gestione dei cavi in configurazioni con spazi ristretti.
Stabilità
-
All'interno del connettore MTP® è presente un pin clamp in metallo che aiuta a eliminare i pin persi e la forza della molla centrale. Il design della molla massimizza lo spazio tra i nastri per le applicazioni con nastri multifibre, per evitare danni alle fibre.
-
I connettori MTP® utilizzano ghiere stampate in materiale termoplastico, più resistenti alle variazioni di temperatura. Il materiale della ghiera mantiene un diametro costante per i fori di guida, creando connessioni fisiche più affidabili.
-
Il connettore MTP® adotta una struttura di bloccaggio scorrevole, che consente ai due connettori di mantenere un buon contatto fisico con la ferula sotto l'influenza della forza esterna durante la connessione.
-
Dopo aver accumulato innumerevoli esperienze, la guida di allineamento è stata successivamente ottimizzata in una guida ellittica più accurata, riducendo notevolmente l'usura e la polvere sul foro di guida causata dall'inserimento e dalla rimozione multipli e migliorando così la stabilità e la durata.
FAQ sui connettori MTP
Questa sezione fornisce le risposte alle domande più frequenti sui componenti dei connettori MTP® e sulla manutenzione.
Cosa è la ghiera MT?
MT è l'abbreviazione di meccanicamente trasferibile. La ferula MT è una ferula multi-fibra in plastica con una faccia quadrata di 6,4x2,5 mm e un passo delle fibre di 0,25 mm, ampiamente utilizzata nei connettori MPO/MTP®. A differenza delle ferrule utilizzate in altri connettori per fibre, la ferrule MT all'interno di un connettore MPO/MTP® è realizzata con un polimero monolitico ad alta precisione riempito di vetro anziché con un materiale ceramico. È in grado di collegare più fibre con una tecnologia ad alta precisione e ad alta densità per ottenere una bassa perdita in ogni fibra.
Figura 4: Ghiera MT all'interno di un connettore MTP
Come pulire i connettori MTP®?
È indispensabile eseguire la pulizia delle fibre nel processo di produzione dei connettori in fibra o durante il loro utilizzo, così come per i connettori MTP®. Il processo di pulizia dei connettori MTP® passa sempre attraverso tre fasi: ispezione, pulizia e nuova ispezione. Utilizzare correttamente il microscopio per ispezionare e assicurarsi che non ci sia polvere in nessuno dei due connettori accoppiati, perché una volta che uno di essi è inquinato, lo sporco può migrare all'altro. Pulire la superficie terminale dei connettori MTP® con l'ausilio dell'apposito strumento di pulizia MTP® progettato per i connettori MTP fino alla rimozione dei contaminanti. Per informazioni più concrete sulle soluzioni di pulizia dei connettori MTP® e sulle fasi di pulizia, fare riferimento a Introduzione completa alle soluzioni per la pulizia dei connettori MTP/MPO.
Conclusioni
Grazie a questa introduzione, credo che tutti abbiano una comprensione più chiara dei connettori MTP®. Il connettore MTP® e il sistema di cablaggio MTP® offrono una soluzione di cablaggio in fibra ottica semplice e affidabile. I connettori MTP®, in quanto soluzioni efficaci e a prova di futuro, si affermeranno in molte applicazioni di rete nel prossimo futuro.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022