Guida completa alla rete campus
Rete locale, rete geografica, rete campus e rete metropolitana sono i tipi di rete più comuni. Queste reti delimitano la portata dei messaggi, la loro velocità e molti altri parametri che influenzano la comunicazione tra i dispositivi. La seguente è una guida della rete del campus che illustra come si differenzia dalle reti LAN e MAN.
Cosa è una rete campus?
CAN è l'acronimo di Campus Area Network, una rete che si interconnette in una regione geografica limitata, ad esempio un campus educativo, un campus organizzativo o una base industriale. Un esempio perfetto di CAN è quello di un'università, dove la rete collega il blocco amministrativo, gli edifici accademici, la biblioteca e altri edifici dell'istituzione. In poche parole, la definizione di CAN è molto simile a quella di Metropolitan Area Network, con impostazioni specifiche per una piccola area.
Detto questo, la definizione di rete campus la rende più grande delle reti locali ma più piccola delle reti ad ampio raggio. Le organizzazioni o le istituzioni che possiedono il campus di solito possiedono e gestiscono anche le apparecchiature e l'infrastruttura della rete. La maggior parte delle reti CAN comprende diverse LAN collegate tramite router e switch formanti un'unica rete.
Tuttavia, funzionano proprio come le LAN, in quanto gli utenti che accedono alla rete in modalità wireless o via cavo possono comunicare direttamente con gli altri sistemi della rete. La rete locale campus presenta due vantaggi principali. Essi sono:
Alta sicurezza
A differenza di altri tipi di reti, la rete campus è mantenuta e gestita da un'unica entità che nella maggior parte dei casi è il dipartimento IT del campus. Gli amministratori di rete possono facilmente monitorare, regolare e consentire l'accesso alla rete. Il team installa anche dei firewall tra la CAN e i provider Internet per impedire l'accesso non autorizzato. Possono anche utilizzare server proxy per limitare le porte internet o i siti web a cui gli utenti possono accedere.
Alta velocità
Come descritto nella definizione della rete CAN, la comunicazione all'interno del CAN avviene attraverso una rete locale. Pertanto, la velocità di trasferimento dei dati all'interno della rete è ininterrotta e rimane superiore alla velocità tipica di Internet. In questo modo, gli utenti possono condividere rapidamente file di grandi dimensioni. Ad esempio, quando si è connessi a Internet, possono essere necessarie diverse ore per caricare con successo un video lungo. Tuttavia, il trasferimento di tali video su CAN richiede pochi minuti.
CAN vs. LAN vs. MAN
Le differenze tra CAN, LAN e MAN stanno nelle loro definizioni. Mentre molti sono in grado di indovinare che cosa sia una rete campus, non tutti sono in grado di spiegare la sua differenza rispetto ad altri tipi di reti. In ogni caso, come già detto, la CAN è una rete interconnessa all'interno di un campus universitario, di un'organizzazione o di una base industriale.
D'altra parte, la LAN, altrimenti detta Local Area Network, si riferisce a reti di computer che coprono una piccola area geografica, spesso compresa tra 1 e 5 km. La LAN può coprire un gruppo di edifici, una scuola, una casa o un ufficio. Nella maggior parte dei casi, le connessioni LAN sono effettuate tramite cavi Ethernet, anche se i dispositivi degli utenti finali possono comunicare tramite connessioni wireless.
La MAN o Metropolitan Area Network è una rete di computer utilizzata all'interno di una città o di una località geografica che copre un ampio raggio, spesso tra i 50 e i 60 km. A differenza delle reti LAN e CAN, la MAN è una rete ad alta velocità che interconnette più reti locali in una rete estesa utilizzando un ponte comune. Nella maggior parte dei casi, il ponte, denominato linea dorsale, utilizza fibre ottiche per migliorare la velocità di trasferimento dei dati.
Di seguito è riportato un confronto tra i tre tipi di rete
Parametfo | LAN | CAN | MAN |
---|---|---|---|
Proprietà della rete | Privato | Privato | Privato o Publico |
Area geografica coperta | Piccola | Moderato | Molto grande |
Progettazione e manutenzione | Facile | Moderata o difficile | Difficile |
Larghezza di banda | Bassa | Moderata | Alta |
Velocità dei dati | Alta | Moderata | Bassa |
Congestione | Meno congestione | Congestione media | Fortemente congestionata |
Applicazione | Scuole, ospedali | Università, campi industriali | Città e cittadine |
Per quanto riguarda le applicazioni, le LAN possono essere create dalle aziende che vogliono negare l'accesso agli utenti illegali mantenendo la sicurezza aziendale. Un'applicazione molto conosciuta delle MAN è la rete televisiva via cavo utilizzata in molte città. Le reti MAN sono utilizzate da enti governativi e aziende private per collegare uffici dipartimentali situati in luoghi diversi.
Conclusioni
Le reti campus sono generalmente economiche, facili da implementare e vantaggiose. È utile nelle università e nelle organizzazioni aziendali che lavorano su più isolati, fornendo una rete condivisa tra uffici amministrativi, sale del personale, sale comuni, sale conferenze, ostelli, palestre e altre aree.
Articolo correlato:
How to Buy a Campus LAN Switch for maximum network performance?
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022