Italia

Fiber Cleaver - La Chiave per Connettori e Giunzioni di Qualità

Aggiornato il 22 Set 2022 by
2.2k

Nel campo delle fibre ottiche è particolarmente necessario utilizzare cavi in fibra ottica con estremità nette e lisce. Una mannaia in fibra è uno strumento cruciale per giunzioni e terminazioni a bassa perdita e bassa riflessione, specialmente quando si usano connettori pre-levigati con giunzioni interne. Una mannaia per fibra opera normalmente insieme a giuntatrici a fusione per realizzare giunzioni di ottimali ed è la chiave per connettorizzazioni e giunzioni di qualità.

Cosa sono il clivaggio e una mannaia per fibra?

Con clivaggio si intende il processo tramite cui la fibra ottica è "tagliata", o meglio rotta, per terminazioni e giunzioni. Come per il taglio di lastre in vetro, la fibra è tagliata tramite l'incisione o la scalfitura della superficie e applicando poi pressione in modo tale che il vetro si spezzi in maniera netta lungo le linee di pressione create dalla scalfitura. Se fatto in maniera adeguata, la fibra verrà tagliata con una superficie netta perpendicolare alla lunghezza della fibra senza vetro sporgente alle due estremità.

Una mannaia per fibra è un utensile che mette la fibra in lieve tensione, incide la superficie nella posizione giusta, applica poi maggiore tensione fino a che la fibra si spezza. Le mannaie di buona qualità sono automatiche e producono risultati consistenti a prescindere dall'operatore. Con mannaie di alto livello è semplicemente necessario fissare la fibra nella mannaia e utilizzare i controlli e la fibra sarà poi tagliata automaticamente. Alcune mannaie sono tuttavia meno automatizzate e richiedono agli operatori di esercitare forza manualmente per tagliare la fibra, rendendo difficile predire e controllare la forza. Le mannaie di buona qualità sono chiamate mannaie di precisione, mentre quelle meno automatizzate sono dette mannaie economiche o scribe, che saranno introdotte nella prossima parte.

fiber cleaver

Due tipi di mannaie per fibra ottica

Come menzionato sopra, le mannaie per fibra possono essere classificate in mannaie di precisione o mannaie economiche o scribe.

Mannaie scribe

La mannaia scribe o manuale, più economica della mannaia di precisione, è il tipo di mannaia per fibra ottica originario. Le mannaie scribe hanno solitamente la forma di penne a sfera con cunei diamantati o a forma di piastrelle. Lo scribe ha una punta dura e appuntita, solitamente fatta di carburo o diamante per scalfire la fibra manualmente. L'operatore tira poi la fibra per spezzarla. Poiché il processo di rottura avviene sotto controllo manuale, è difficile controllare la forza, rendendo il taglio meno accurato e meno preciso. Per questo motivo la maggior parte dei tecnici evitano queste mannaie economiche.

Mannaie di precisione

Come suggerito dal nome, le mannaie di precisione eseguono un lavoro di clivaggio più preciso in confronto alle mannaie scribe. Una mannaia di precisione utilizza una ruota/lama in diamante o tungsteno per eseguire un taglio sulla fibra. Della tensione è successivamente applicata sulla fibra per realizzare il taglio dell'estremità. Il vantaggio delle mannaie di precisione è di produrre risultati ripetibili per migliaia di tagli semplicemente ruotando la ruota/lama conformemente. Sebbene siano più costose delle mannaie scribe, le mannaie di precisione possono tagliare molte fibre con maggiori velocità, efficienza e accuratezza. Le mannaie di precisione si sono sviluppate per supportare diversi lavori di giunzione seguendo la crescita di popolarità delle giuntatrici a fusione. Le mannaie di precisione sono ideali per la giunzione a fusione di fibre standard 125/250um e 125/900um e per preparare la fibra per diversi connettori pre-levigati.

Come utilizzare una mannaia per fibra?

Una mannaia per fibra utilizza un'incudine automatico richiedendo un minor numero di passaggi e una migliore costanza di clivaggio. Il design con incudine automatico può far risparmiare tempo e migliorare in maniera significativa la qualità del taglio eliminando l'errore umano e i tagli scadenti tipici di mannaie scribe e manuali. Per tagliare la fibra ottica in maniera ottimale è opportuno seguire i seguenti passaggi:

Step 1: aprire la cover e inserire la fibra sguainata sulla scanalatura a v. Step 2: chiudere il coperchio. Step 3: chiudere la cover e spostare il cursore in avanti per tagliare la fibra. Step 4: aprire la cover e controllare la fibra tagliata. Step 5: aprire il coperchio ed estrarre la fibra tagliata. Step 6: rimuovere il chip della fibra tagliata con un paio di pinze.

Operation Procedure for Fiber Cleavers

Consigli per la scelta delle mannaie per fibra

1.Scegliere le mannaie in base alle proprie esigenze di applicazione. Le mannaie per fibra progettate per la giunzione a fusione hanno bisogno di un angolo di valore basso, ovvero un grado o meno, mentre le mannaie adeguate per le connettorizzazioni meccaniche richiedono un angolo sotto i tre gradi. Bisogna dunque valutare se si ha bisogno di una mannaia a mono-fibra o multi-fibra prima di procedere con il taglio.

2.Valutare con cure se comprare una mannaia integrata in una giuntatrice. Se si intende acquistare una mannaia integrata, bisogna controllare se la mannaia o la giuntatrice abbiano bisogno di manutenzione. Ciò potrebbe causare problemi al tecnico in caso di perdita di strumenti di valori importanti per il lavoro.

3.Comprare una mannaia con le più avanzate feature di automazione che possono far risparmiare molto lavoro e tempo. Le mannaie per fibra continuano costantemente a evolversi con nuove e migliorate funzioni, come la scalfitura automatizzata, meccanismi di incisione automatici e tecnologie di rotazione della lama automatiche..

Conclusioni

Un clivaggio preciso è il presupposto per una giunzione a fusione efficace. La qualità delle mannaie per fibra determina perciò direttamente la qualità delle giunzioni e terminazioni della fibra ottica. Se le estremità della fibra non sono tagliate perfettamente, vi potrebbe essere perdita di fibra che potrebbe influenzare la trasmissione dei segnali. Per l'acquisto di mannaie per fibra di precisione affidabili e di alta precisione, visita www.fs.com o contattaci tramite sale@fs.com

Articoli correlati: Giuntatrice a fusione: un ottimo aiuto per la giunzione della fibra ottica Come riparare in cavo in fibra ottica tagliato per sbaglio?

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza