L'impatto del 5G sui server di rete
La tecnologia 5G non è una novità assoluta, poiché è stata proposta nel 2019 come quinta generazione di connettività di rete mobile dopo il 4G sviluppandosi nel tempo. Molti paesi e regioni hanno installato stazioni base 5G e ne traggono vantaggio, come Cina, Stati Uniti, Corea del Sud e altri Paesi in tutto il mondo.
Il 5G promette alta velocità, alto volume e bassa latenza, consentendo a un maggior numero di dispositivi di connettersi a Internet e comunicare tra loro. Il 5G non sta soltando cambiando le nostre vite, ma spinge anche gli operatori di rete a potenziare l'architettura e le infrastrutture dei data center esistenti, come ad esempio i server di rete.
5G, edge computing e server di rete
Come influisce il 5G sull'infrastruttura dei data center? In questo caso, occorre considerare le due tendenze principali, il 5G e l'edge computing.
La popolarità del 5G cambia il modo in cui i dati tradizionali comunicano, passando da una connettività su scala relativamente piccola a una connettività continua tra dispositivi diffusi. Grazie ai suoi vantaggi avanzati nel potenziamento della larghezza di banda e della scalabilità, si prevede che la tecnologia 5G sia vantaggiosa per l'IoT e per le esigenze di comunicazione critiche. I nuovi casi d'uso comportano un aumento esponenziale del traffico di dati massicci, per cui sono necessari sistemi di rete più efficienti e dispositivi ad alte prestazioni per gestire l'enorme quantità di dati.
L'edge computing, il framework di calcolo distribuito, sta guadagnando popolarità nelle aziende al giorno d'oggi. L'emergere dell'edge computing è dovuto alla crescita esponenziale delle applicazioni 5G, come i dispositivi IoT. Consente l'elaborazione e l'analisi dei dati più vicino al bordo, dove i dati vengono creati, in modo che non passino attraverso una rete per essere elaborati in un cloud o in un data center, riducendo così la latenza della rete. La diffusione dell'edge computing comporta la distribuzione di server edge.
Come motori dei data center, i server hanno la responsabilità di fornire elaborazione, memoria, archiviazione locale e connettività di rete per le applicazioni. Grazie alla combinazione di 5G ed edge computing, la necessità di server di rete aumenterà e i requisiti saranno diversi rispetto al passato.
Nuove aspettative per i server di rete
Quali cambiamenti portano la tecnologia 5G e l'edge computing ai server di rete? I server di rete seguiranno diverse tendenze.
Un numero crescente di server da distribuire
Secondo il rapporto di Statista, l'adozione del 5G raggiungerà 1 miliardo nel 2022 e aumenterà progressivamente anno dopo anno. I casi d'uso del 5G, come i video e l'IoT, fanno crescere i dati in modo vertiginoso. Si prevede che l'elaborazione e l'archiviazione dei dati cresceranno in modo esponenziale, così come il numero di infrastrutture informatiche - i server di rete. L'aumento dei server di rete dipende dalla quantità di dati generati dalle applicazioni 5G. Più dati vengono generati, più server di rete sono necessari.
Prestazioni ottimizzate del server di rete
Con un maggior numero di applicazioni 5G che implementano l'edge computing, i data center di piccole dimensioni saranno più diffusi e i dispositivi di rete saranno contenuti in un ingombro minore. Il sistema di edge computing deve essere in grado di gestire elevati throughput e garantire una bassa latenza per l'elaborazione in tempo reale. I server di rete da implementare devono essere in grado di gestire con facilità le richieste delle applicazioni emergenti e la convergenza dei principali carichi di lavoro.
In genere, il sistema di raffreddamento dei data center edge non è completo come quello dei data center tradizionali centralizzati. Per evitare guasti al data center causati da server con scarse prestazioni di dissipazione del calore, si richiede che i server edge siano caratterizzati da una temperatura operativa più flessibile rispetto ai server di rete tradizionali.
Inoltre, poiché i server edge sono distribuiti ai margini della rete piuttosto che nei data center centralizzati, è necessario un sistema di manutenzione remota ottimizzato per far fronte a situazioni accidentali come interruzioni di corrente o altro.
Nuovi requisiti per gli ambienti di distribuzione
L'ambiente di implementazione dei server di rete per l'edge computing è generalmente più complesso dei data center tradizionali. Le esigenze di spazio, temperatura, sistema di alimentazione e altre considerazioni sono diverse tra i server edge e i server tradizionali. Alcuni server edge possono essere utilizzati per la distribuzione all'aperto. Oltre a prevedere involucri resistenti alle intemperie per proteggere i server da ambienti difficili, gli operatori devono considerare anche le questioni relative alla sicurezza, contribuendo a mantenere sicuri i sistemi di edge computing.
L'alimentazione è un altro problema da considerare. A causa del pesante carico di calcolo, l'edge server potrebbe essere limitato nelle risorse. L'alimentazione e l'energia limitate possono rendere difficile per i server gestire compiti pesanti. Per affrontare questi problemi, è necessario definire nuovi standard per gli ambienti di distribuzione.
Dopotutto, i server di rete variano da settore a settore. Applicazioni diverse richiedono server 5G con caratteristiche diverse, a differenza degli scenari di cloud computing, dove l'enfasi è posta su server standardizzati. Ad esempio, per i servizi aziendali basati sul cloud che devono gestire una grande quantità di analisi dei dati, è necessaria una maggiore velocità. Mentre le auto a guida autonoma prestano maggiore attenzione alla riduzione della latenza piuttosto che al miglioramento della velocità.
Server di rete nell'era del 5G: Implicazioni per le aziende
Molte aziende hanno sfruttato la potenza del 5G per il business in questi giorni. In particolare, sotto la spinta della pandemia, la diffusione del lavoro da remoto aumenta significativamente il traffico di rete e spinge le aziende a gestire i data center aziendali in modo più efficiente per soddisfare le crescenti richieste IT. Le industrie manifatturiere o i rivenditori possono sempre beneficiare della connettività altamente affidabile e a bassa latenza fornita dal 5G e dall'edge computing.
Nell'attuale era del 5G, i data center aziendali devono aggiornare le loro infrastrutture critiche. Considerando le diverse applicazioni 5G e la carenza di chip in tutto il mondo, è fondamentale scegliere un fornitore IT affidabile per il proprio sistema di edge computing. Quando si scelgono i fornitori IT, è necessario prestare particolare attenzione non solo alle specifiche dei server, ma anche alle piattaforme informatiche complete offerte dai fornitori, alla loro reputazione e alla loro capacità di soddisfare le esigenze attuali e future.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022