Italia

Switch PoE industriali adatti ad applicazioni esterne

Aggiornato il 07 Feb 2023 by
593

Uno switch PoE industriale, noto anche come switch PoE temprato o robusto, è un dispositivo progettato per l'applicazione in ambienti industriali difficili. I vantaggi evidenti di questi switch PoE di livello industriale sono la capacità di resistere a polvere, sporcizia, umidità, fluttuazioni di temperatura da -40℃ a 75℃ e altri rischi che potrebbero danneggiare il dispositivo. Gli switch PoE rugged possono quindi fornire soluzioni per la sorveglianza IP all'aperto e per il wireless all'aperto.

 

Switch PoE industriali in sistemi di sorveglianza IP per esterni

Le applicazioni che utilizzano gli switch PoE industriali per la sorveglianza IP in esterni includono la sorveglianza del traffico e dell'affollamento delle smart city, il monitoraggio della generazione e della distribuzione di energia, il monitoraggio dei campi petroliferi e delle condutture, il monitoraggio delle stazioni idriche e altro ancora.

Figure1 Industrial PoE Switch in Outdoor IP Surveillance Systems

                                                       Figura1: Switch PoE industriale in sistemi di sorveglianza IP per esterni

I vantaggi dello switch PoE industriale nelle applicazioni di sorveglianza IP in esterni

  • Le strutture industriali garantiscono una rete affidabile in condizioni difficili-----Lo switch PoE rugged è dotato di un rivestimento resistente che ha raggiunto il grado di protezione IP30, IP40 o un livello superiore, perfetto per resistere a urti, vibrazioni e temperature estreme da -40℃ a 75℃. Si veda qui per saperne di più sulla costruzione degli switch per ambienti difficili. Inoltre, la capacità dello switch PoE per ambienti difficili di resistere alle scariche elettrostatiche, alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni elettriche esterne è importante in ambienti esterni mutevoli. Lo switch di alimentazione industriale può fornire dati in modo stabile in condizioni difficili, mentre i normali switch PoE di rete non sono in grado di resistere a determinate condizioni estreme.

  • Gli switch PoE industriali garantiscono una connettività rapida e affidabile-----Una delle sfide per la sorveglianza IP in esterni è ridurre al minimo i tempi di inattività quando qualcosa va storto, per fornire un monitoraggio continuo in qualsiasi momento. Uno switch Ethernet industriale consente di raggiungere questo obiettivo, in quanto dispone di un maggior numero di funzioni, come la ridondanza dell'alimentazione, il PTP, l'ERPS, la progettazione per ambienti difficili e componenti più durevoli. Ma gli switch Ethernet commerciali sono adatti solo a luoghi con temperatura controllata e dove latenza/ritardo misurabili sono tollerati.

 

Switch PoE industriali per applicazioni wireless all'aperto

Lo switch PoE industriale sarà una scelta ideale per le applicazioni wireless all'aperto, in grado di fornire connettività dati wireless in aree esterne su larga scala per utenti mobili e lavoratori remoti.

I vantaggi dello switch PoE industriale nelle applicazioni wireless per esterni

  • Risparmio sui costi-----Uno switch PoE Gigabit Ethernet industriale è in grado di fornire una trasmissione audio e dati ad alta velocità, alimentando al contempo i PD nel raggio di 100 metri. In altre parole, uno switch PoE industriale è utile per eliminare la necessità di cablaggi elettrici aggiuntivi, prese di corrente e altro, con un notevole risparmio sui costi di cablaggio e di alimentazione.

  • Montaggio su guida DIN per varie installazioni-----Lo switch PoE industriale su guida DIN può semplificare l'installazione, in quanto può essere fissato alle lunghe strisce metalliche all'interno di un sistema di montaggio su guida per componenti standard o di un armadio rack standard. Inoltre, l'adattamento dell'opzione di montaggio su guida DIN consente di sfruttare meglio lo spazio dell'armadio e di proteggere le apparecchiature elettriche sensibili in ambienti difficili.

 

Switch PoE industriali: Come scegliere quello giusto?

Quando si sceglie uno switch PoE industriale per applicazioni esterne, è necessario considerare non solo le caratteristiche specifiche degli switch PoE per ambienti difficili, ma anche i parametri relativi alla rete.

Fornitura di PoE ad alta potenza a dispositivi esterni

L'attivazione di funzioni aggiuntive come il blower o l'IR di una telecamera IP in condizioni climatiche difficili può richiedere più energia del solito, quindi è necessario utilizzare uno switch PoE industriale ad alta potenza per alimentarlo. Assicuratevi inoltre che il budget di potenza del vostro switch PoE rugged sia in grado di supportare la potenza richiesta dai vostri PD. Per saperne di più sugli standard PoE, consultare l'articolo: Conoscere gli standard PoE e il wattaggio PoE.

Figure2 Smart PoE+ 802.3ataf Support

                                                                             Figura 2: Supporto Smart PoE+ 802.3at/af

Fornisce un recupero rapido

Per le applicazioni di sorveglianza IP all'aperto, lo switch PoE per ambienti difficili deve essere dotato delle funzioni di controllo automatico dei guasti, ERPS per il ripristino rapido del failover, al fine di migliorare l'affidabilità del sistema in ambienti industriali difficili e facilitare la gestione e la manutenzione delle apparecchiature.

Protezione della sicurezza del suono

La sicurezza della connettività di rete è importante in qualsiasi soluzione PoE. Pertanto, lo switch PoE industriale scelto deve essere dotato di numerosi criteri di protezione, come SSH, TLS, DHCP Snooping, ACL, ecc. per ridurre al minimo i rischi.

Tipi di traffico di rete

Il tipo di traffico di rete è la base di riferimento per la selezione di uno switch PoE industriale gestito o non gestito. Ad esempio, uno switch PoE industriale non gestito è sufficiente per il traffico unicast. Tuttavia, se la trasmissione dei dati si basa su un mix di traffico unicast, multicast e broadcast, si dovrebbe scegliere uno switch PoE industriale gestito piuttosto che uno non gestito. Uno switch PoE rugged gestito è un'ottima opzione per le applicazioni esterne, in quanto consente agli amministratori di rete di monitorare in tempo reale lo stato di funzionamento dello switch e lo stato di funzionamento della rete a livello locale o remoto.

Larghezza di banda della rete

Uno switch PoE per ambienti difficili con una larghezza di banda di rete sufficiente può supportare più telecamere di sicurezza per il sistema di sorveglianza. Con una larghezza di banda di rete sufficiente, è possibile ottenere immagini di alta qualità, senza preoccuparsi della perdita di pacchetti anche in ambienti difficili.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza