Italia

Introduzione al cavo Ethernet bulk

Aggiornato il 30 Mag 2023 by
865

Quando si tratta di configurare Internet nel vostro ufficio o in un altro grande spazio con un alto numero di computer, un cavo Ethernet bulk può rappresentare un'ottima opzione. Vi starete forse chiedendo cosa sia un cavo Ethernet bulk e quali tipi di cavo bulk esistano. Questo articolo fornirà una breve introduzione ai cavi Ethernet bulk.

 

Cosa è un cavo Ethernet bulk?

Il cavo Ethernet è un cavo utilizzato per collegare le reti cablate. Un cavo Ethernet bulk (sono disponibili distanze fino a 1.000 piedi) viene utilizzato per configurare una rete, in modo da collegare più computer (eventualmente in stanze diverse) e altri dispositivi al server, solitamente in uffici e altre aziende. In altre parole, un cavo Ethernet bulk è un cavo di grandi dimensioni invece di pochi metri. Ad esempio, un rotolo di cavo da 1.000 metri è considerato bulk. Vediamolo meglio. Un cavo Ethernet bulk è solitamente composto da un conduttore, un isolante e un rivestimento del cavo; il conduttore è costituito da 4 coppie incrociate di rame. Rispetto ai normali cavi di rete, i cavi Ethernet bulk non hanno connettori, tranne che per le differenze nella lunghezza del cavo e nel pacchetto esterno.

Figure1

 

Tipologia cavi Ethernet bulk

Cavi Ethernet bulk Cat5, Cat5e, Cat6 e Cat6a

Sul mercato esistono diversi tipi di cavi Ethernet bulk, come Cat5, Cat5e, Cat6 e Cat6a, Cat7 e Cat8. Quest'ultimo è una versione aggiornata del primo. Prendiamo ad esempio il cavo Cat6, il cavo Ethernet bulk Cat6 è in grado di trasmettere a una frequenza più elevata rispetto alla Cat5e, il che significa velocità più affidabili e minore suscettibilità alla diafonia.

Per ulteriori informazioni, si veda: Guida all'acquisto dei Cavi Cat5/5e, Cat6/6a, Cat7 e Cat8

Cavo Ethernet bulk per esterni e interni

I cavi Ethernet bulk per interni sono tipicamente utilizzati per distanze più brevi e in edifici per uffici o fabbriche, mentre i cavi Ethernet bulk per esterni sono progettati per l'uso all'aperto. La differenza principale tra i cavi Ethernet per interni e quelli per esterni è il rivestimento esterno. La guaina dei cavi classificati per esterni è progettata specificamente per rispondere agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura.

È inoltre possibile trovare cavi Ethernet bulk da interrare direttamente per esterni su FS. Il nostro cavo di rete Ethernet Cat6 schermato per esterni, impermeabile e a interramento diretto, consente di estendere la connessione Internet anche negli ambienti più difficili. Il suo doppio rivestimento esterno resistente alle intemperie consentirà di interrare le linee proteggendole da vari elementi. Supporta una larghezza di banda elevata fino a 550 MHz e velocità fino a 1000mbps, offrendo una connessione impeccabile e ininterrotta per la casa o il luogo di lavoro.

outdoor bulk Ethernet cable

 

Applicazione multi-scena del cavo Ethernet Bulk

I cavi Ethernet bulk possono essere utilizzati in quasi tutti i campi, in molte applicazioni e per vari scopi. I cavi Ethernet FS sono caratterizzati da lavorazione innovativa, qualità affidabile, design facile da usare, installazione più semplice grazie ai connettori RJ45 e al jack keystone senza utensili, garantendo la massima flessibilità per soddisfare i requisiti unici del sistema. Sono ideali per molteplici applicazioni di rete, come il cablaggio di uffici, la decorazione di hotel, data center e altro ancora.

Il seguente è un video intitolato Cablare la casa house con il cavo Cat6 FS.

 

Colore delle giacche dei cavi Ethernet bulk e loro scopo

Spesso i fornitori di cavi di rete assegnano colori diversi per aiutare a identificare il tipo di connessione e lo scopo, o per distinguere i propri cavi e connessioni da quelli di altri fornitori. I colori dei cavi Ethernet Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8 rappresentano un'applicazione o un sistema specifico. Il colore della giacca esterna del cavo sfuso non ha nulla a che fare con la funzione del cavo stesso, ma evidenzia lo scopo della connessione.

Non esiste uno standard industriale per i colori dei cavi Ethernet, ma è possibile fare riferimento ai codici di colorazione utilizzati da alcune aziende.

Bulk Ethernet Cable Applicazione
blue Connettività di rete
yellow Videocamera
white Sicurezza
gray Interconnessioni/jumper
black Attrezzatura/Postazione di lavoro
red Telefoni/Sistemi di emergenza
 

FAQ sui cavi Ethernet bulk

La presenza di più cavi Ethernet riduce la velocità del WIFI?

Poiché l'Ethernet è su un canale separato, non rallenterà affatto la velocità del WiFi. Anzi, potrebbe addirittura migliorare la velocità del WiFi perché si toglie un dispositivo dalla rete, migliorando così la larghezza di banda condivisa da tutti.

Un cavo Ethernet più corto è più veloce?

I cavi Ethernet più lunghi possono essere più lenti, poiché la latenza aumenta con la distanza percorsa dal segnale. Tuttavia, i segnali Ethernet viaggiano a circa due terzi della velocità della luce, quindi è probabile che non si noti alcuna differenza quando si confrontano cavi di lunghezza inferiore.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza