Italia

Moduli ottici OEM o transceiver terzi: Quale scegliere?

Aggiornato il 02 Mag 2023 by
456

I transceiver terzi sono entrati da anni nel mercato dei transceiver in fibra ottica. Il dibattito attorno ai moduli ottici OEM (Original Equipment Manufacturer) rispetto ai transceiver terzi ha suscitato grande attenzione. La compatibilità, la qualità e la garanzia di un modulo ottico sono gli aspetti a cui gli utenti tengono quando prendono in considerazione i transceivers terzi. Tuttavia, esistono sia dubbi che meriti nei confronti dei moduli transceiver compatibili terzi. Cosa scegliere dunque tra i moduli ottici OEM e i transceiver terzi? Meglio acquistare moduli ottici terzi? Questa analisi cerca di fornire alcune risposte.

OEM Optics vs Third-Party Transceivers

Moduli ottici OEM e transceiver terzi: Quali sono le differenze?

Prima di decidere quale tipo scegliere, dedichiamo un po' di tempo a capire che cosa siano un modulo ottico OEM e cosa un transceiver terzo. Un modulo ottico OEM indica un modoulo originale di brand originale fornito dai produttori di apparecchiature originali. Un modulo ottico compatibile terzo significa che il transceiver ottico è fornito da un altro fornitore, invece che dall'OEM, che può offrire o produrre l'ottica con le stesse specifiche.

A parte i diversi produttori, non c'è una grande differenza tra un modulo OEM e uno terzo. L'unica differenza è che l'ottica OEM di solito ha un prezzo più alto perché viene venduta come di alta qualità. In realtà, gli OEM non producono i propri moduli ottici. Acquistano dai loro fornitori che li codificano e li etichettano. Non è un segreto che Cisco acquisti transceivers ottici da produttori di transceiver ottici come Finiser e poi li venda agli utenti finali con un prezzo piuttosto alto. Il motivo per cui i transceiver Cisco sono più costosi è che sono stati testati con le loro apparecchiature per verificarne il funzionamento, cosa che ora può essere fatta da molti produttori di transceiver ottici. Si veda questo tutorial per conoscere le differenze tra i moduli OEM e i transceiver terzi: Tutto sulla compatibilità: Moduli ottici terzi vs. di brand

Modulo OEM vs transceiver terzo: Problemi nascosti?

Oltre al problema della compatibilità, la garanzia delle apparecchiature è un'altra questione che gli utenti devono considerare. Prima di addentrarci in questo argomento, diamo un'occhiata alle politiche di garanzia di diversi produttori di apparecchiature popolari.

OEM Optics vs Third-Party Transceivers, cisco compatible transceiver

Sottotesto: Se il guasto o il difetto dell'apparecchiatura è causato da un prodotto hardware terzo, Cisco rifiuterà l'assistenza in garanzia; se il guasto o il difetto dell'apparecchiatura non è causato da hardware terzo, la garanzia sarà supportata da Cisco.

OEM Optics vs Third-Party Transceivers, HP compatible transceiver

Sottotesto: La garanzia limitata HP non si applica se le apparecchiature HP diventano difettose a causa dell'utilizzo di hardware terzi.

OEM Optics vs Third-Party Transceivers, DELL compatible transceiver

Sottotesto: Se il guasto è causato da hardware terzi, Dell ha il diritto di rifiutare la riparazione.

OEM Optics vs Third-Party Transceivers, juniper compatible transceiver

Sottotesto: I servizi di assistenza non saranno disponibili per i dispositivi terzi che non sono forniti da Juniper Network. Ma i servizi di assistenza saranno forniti fino a quando l'hardware terzo, come i transceiver ottici, non sarà sostituito da quello originale.

Dalle varie policy, possiamo vedere che i grandi fornitori di apparecchiature di rete hanno regole simili sull'utilizzo di transceiver ottici terzi: se i problemi sono causati da moduli transceivers compatibili terzi, l'assistenza in garanzia sarà rifiutata fino a quando i transceiver in fibra ottica non saranno cambiati con quelli OEM.

L'utilizzo di transceiver terzi comporta la perdita della garanzia dell'apparecchiatura?

Sebbene i transceiver terzi siano noti per il loro prezzo più basso, alcuni utenti finali dubitano ancora della loro qualità e delle loro prestazioni, soprattutto per l'ipotesi che i moduli ottici terzi possano invalidare la garanzia del dispositivo OEM, con conseguente perdita dell'assistenza tecnica da parte dei produttori di apparecchiature. Quando gli utenti spendono migliaia di dollari per i loro switch di rete o altre apparecchiature, questa preoccupazione diventa più forte. Sorge quindi un problema: un modulo transceiver terzo offre le stesse prestazioni e gli stessi standard di qualità di un modulo OEM?

Assolutamente sì! Un modulo transceiver ottico è standardizzato da SFP MSA (multi-source agreement) che è un sottoinsieme di SFF commitment, il che significa che non c'è una grande differenza tra l'ottica OEM e i transceiver ottici terzi, grazie alle stesse regole e agli stessi standard.

Se l'apparecchiatura è difettosa, i venditori sono obbligati a rispettare i termini della garanzia perché i moduli ottici di buona qualità terzi sono pienamente conformi alle specifiche MSA, a meno che non si possa verificare che sia stato l'uso di ottiche terze a danneggiare l'apparecchiatura. Tuttavia, è improbabile che i transceiver in fibra ottica inducano di per sé danni allo slot dell'apparecchiatura.

Si prenda come esempio un transceiver SFP Gigabit Ethernet, il modulo SFP converte i dati elettrici dell'apparecchiatura in segnali ottici. Non c'è alcuna sovratensione in entrata da una porta ottica che possa danneggiare l'apparecchiatura. L'SFP assorbe tensione/potenza dall'apparecchiatura ed è più probabile che l'apparecchiatura danneggi l'SFP. Tutte le correnti e le tensioni richieste sono conformi all'MSA e l'apparecchiatura deve essere in grado di supportare i requisiti di alimentazione per ciascuna porta SFP.

Allora perché i fornitori di apparecchiature di rete hanno politiche di garanzia così rigide nei confronti dei transceiver terzi? La risposta è che i produttori di apparecchiature di rete devono assicurarsi il proprio profitto, un fatto comprensibile dal loro punto di vista. Pertanto, adottano tali politiche di garanzia per influenzare i clienti, facendo loro credere che ci siano problemi se gli utenti acquistano moduli ottici terzi e li utilizzano nei dispositivi OEM.

Moduli OEM e transceiver terzi: Come scegliere?

A prescindere dal prezzo elevato dell'ottica OEM o dall'economicità dei transceiver terzi, la scelta tra moduli OEM e transceiver terzi non è difficile da fare. Dipende da ciò che interessa agli utenti. Se la compatibilità e il brand sono parametri fondamentali da considerare, un modulo OEM è più adatto da scegliere. In caso contrario, perché non scegliere transceiver terzi compatibili e più flessibili?

In effetti, oltre al costo ridotto, ci sono molti vantaggi dei transceiver terzi. Si legga questo articolo per ottenere maggiori dettagli sui moduli transceiver compatibili terzi: Un modulo compatibile non è meglio di un modulo OEM?

Inoltre, quando si acquistano transceiver ottici compatibili terzi, è molto importante scegliere un fornitore affidabile. FS.com è un produttore professionale di transceiver ottici. I principali vantaggi di FS.com sono i prezzi competitivi, l'ampio inventario e l'eccellente qualità. Ogni modulo transceiver compatibile FS è testato individualmente su un'ampia gamma di dispositivi della stessa marca, per garantire la qualità e la compatibilità dei transceiver. FS.com offre una selezione completa di moduli transceiver compatibili delle principali marche e di moduli generici, non limitati a GBIC, SFP, SFP+, QSFP+, CFP e altri transceiver di Cisco, Arista, Juniper, Huawei, Dell, HPE, ecc. Per maggiori informazioni, visiti il sito www.fs.com.

Articolo correlato:

FS.com QSFP+ Optical Modules Solution

FS.com SFP+ Optical Modules Solution

FS.com SFP Optical Modules Solution

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.0k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza