Modulo SFP: Cos'è e Come Sceglierlo?
Il modulo SFP è ancora oggi utilizzato come standard industriale da produttori e fornitori di tutto il mondo. È stato un cavallo di battaglia del settore per oltre 20 anni in molte reti come SONET, Gigabit Ethernet, Canali di Fibra, PON e altri standard di comunicazione. Questa guida illustra alcuni suggerimenti sul modulo SFP per i principianti.
Che Cos'è Esattamente un Modulo SFP?
SFP è l'acronimo di small form-factor pluggable, noto anche come mini-gbic (gigabit interface converter). Un modulo Ethernet SFP è semplicemente un piccolo transceiver modulare che si inserisce in una porta SFP di uno switch o di un server di rete. Il transceiver SFP ha sostituito il modulo GBIC nella maggior parte delle applicazioni grazie alle sue dimensioni ridotte, che ne consentono l'utilizzo in spazi di rete ristretti per fornire una comunicazione veloce tra gli switch e i componenti di rete importanti. Il modulo SFP Gigabit è collegabile a caldo, il che facilita l'adeguamento delle reti esistenti senza dover riprogettare l'intera infrastruttura di cavi. Per maggiori dettagli sui tipi di moduli Ethernet SFP, vedere il video seguente.
Come Scegliere un Modulo SFP Ethernet?
Scegliere il Modulo SFP in Rame o in Fibra?
Il modulo SFP è disponibile in vari tipi sulla base di diversi standard di classificazione. Funziona con cavi Ethernet in rame o in fibra ottica.
Per quanto riguarda la fibra ottica, sono disponibili moduli SFP monomodali e multimodali, che consentono agli utenti di selezionare il transceiver appropriato in base alla gamma ottica richiesta per la rete. La lunghezza d'onda di funzionamento va da 850 nm a 1550 nm. In genere, l'SFP da 850 nm può raggiungere fino a 550 metri con la fibra ottica multimodale, mentre l'SFP da 1550 nm supporta fino a un massimo di 160 km tramite cavi in fibra monomodale. D'altra parte, i moduli SFP in rame sono principalmente moduli SFP 1000BASE-T e SFP 1000BASE-TX, che vengono utilizzati in modo eccellente nelle reti Ethernet gigabit entro 100 metri.
Di più su Tipi di transceiver SFP
Scegliere SFP o SFP+ Avanzato?
SFP e SFP+ si applicano a velocità di trasmissione diverse. Il modulo SFP supporta una velocità di trasmissione dati di 1 Gb e il tipo di SFP comprende 1000base-T/TX, 1000base-SX, 1000base-LX/LX10, 1000base-BX10, 1000base-LX/LH, 1000base-EX, 1000base-ZX ecc.
SFP+ è utilizzato nelle applicazioni 10-gigabit Ethernet, ma condivide lo stesso fattore di forma di SFP. La famiglia SFP+ comprende principalmente moduli SFP+ SR, SFP+ LR e SFP+ ZR per reti Ethernet a 10 Gigabit.
Di più su SFP vs SFP+/SFP28/QSFP/QSFP28 Avanzato
Scegliere un SFP Compatibile MSA o No?
La compatibilità è spesso il parametro più importante a cui gli utenti tengono quando acquistano un modulo SFP MSA. MSA (multi-source agreement) è un accordo sostenuto da una serie di produttori che si sono riuniti per collaborare e standardizzare il modulo e cercare di fornire un mezzo affidabile per mescolare e abbinare con successo i marchi SFP. Anche le aziende terze hanno sviluppato i propri strumenti per programmare i moduli SFP in modo che siano compatibili con gli OEM. Pertanto, il modulo SFP Gigabit con compatibilità MSA può essere utilizzato con successo nella maggior parte delle reti.
Di più su OEM e Transceiver MSA di Terze Parti
Domande Frequenti sul Transceiver SFP
È Possibile Utilizzare Hardware SFP negli Slot SFP+?
In molti casi, la porta SFP+ accetta ottiche SFP, ma la velocità sarà di 1G anziché 10G. Tuttavia, le ottiche SFP+ non possono essere inserite nella porta SFP, perché SFP+ non supporta velocità inferiori a 1G. Inoltre, quasi tutte le porte SFP+ degli switch Cisco possono supportare gli SFP, ma molte porte SFP+ degli switch Brocade supportano solo ottiche SFP+.
È Possibile Utilizzare un sfp 1000base-LX per la fibra 1000base-SX?
In generale, non sono intercambiabili. 1000Base SX e LX sono due standard ottici con lunghezze d'onda diverse. Il transceiver SFP 1000Base LX funziona solitamente a 1310 nm e utilizza la fibra monomodale per la connessione, mentre 1000Base-SX è solitamente un SFP a 850 nm e funziona con la fibra multimodale.
È possibile aggregare più porte SFP?
Certo, è possibile. L'aggregazione dei collegamenti offre vantaggi come una maggiore larghezza di banda, ridondanza e bilanciamento del carico. In questo modo si garantisce che un link possa immediatamente switchare a un secondo link disponibile in caso di guasto. Pertanto, l'aggregazione sulle porte SFP è fondamentale per le reti aziendali, dove le prestazioni e la sicurezza sono più importanti. Tuttavia, prima di collegare le porte SFP, accertarsi che gli switch siano stati configurati per l'aggregazione dei collegamenti. In caso contrario, si verificheranno loop di rete.
Risorse Aggiuntive del Learning Hub
Come Controllare l'Intensità del Segnale Ottico del Modulo SFP?
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022