Cavo patch vs cavo crossover: Qual è la differenza?
Nonostante i progressi delle tecnologie wireless, molte reti di computer si affidano ancora ai cavi come mezzo fisico per il trasferimento dei dati. Esistono diversi tipi standard di cavi di rete, tra cui il cavo coassiale, il cavo a doppino intrecciato, il cavo USB, il cavo incrociato, il cavo patch Ethernet, il cavo in fibra ottica, ecc. Tra questi diversi tipi di cavi di rete, molte persone possono non avere familiarità con il cavo patch e il cavo crossover. Infatti, il cavo patch e il cavo incrociato sono due tipi di cavo Ethernet e hanno le stesse caratteristiche fisiche. Ma qual è la differenza tra le due tipologie?
T-568A vs. T-568B
Prima di parlare del cavo patch e del cavo incrociato, è necessario conoscere gli standard T-568A e T-568B. Per quanto riguarda questi due schemi di cablaggio dei cavi patch, esistono due diverse forme di connettività. Lo schema di cablaggio T-568B è di gran lunga il più comune, anche se molti dispositivi supportano anche lo schema di cablaggio T-568A. Se entrambe le estremità dei cavi patch sono cablate sulla base di un unico standard, si tratta di un collegamento diretto. Entrambi gli standard possono essere utilizzati per il cavo passante. In caso contrario, si tratta di una connessione crossover. Alcune applicazioni di rete richiedono un cavo Ethernet incrociato, che ha un connettore T-568A ad un'estremità e un connettore T-568B all'altra. Questo tipo di cavo è tipicamente usato per connessioni dirette da computer a computer. La seguente sezione introdurrà in dettaglio il cavo passante (o cavo patch) e il cavo incrociato.
![T-568A vs. T-568B](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2016/12/T-568A-vs.-T-568B.jpg)
Cos'è un cavo patch?
Molti professionisti del networking usano il termine cavo patch per riferirsi a qualsiasi tipo di cavo passante. Quindi un cavo patch è spesso chiamato cavo passante. In altre parole, il cavo patch non cambia o si scambia lungo il suo percorso. Entrambe le estremità utilizzano lo stesso standard di cablaggio: T-568A o T-568B. Quindi entrambi i lati (connettore A e connettore B) del cavo patch hanno la disposizione dei fili con gli stessi colori del cavo patch (come mostrato nella figura seguente). In particolare, il Pin 1 sul connettore A va al Pin 1 sul connettore B, il Pin 2 al Pin 2, ecc. Questi cavi patch sono ampiamente utilizzati per collegare il computer agli switch, agli hub o ai router.
![_1573024176_ciNUcjMTY5.jpg Patch-Cable-wiring-scheme.jpg](https://img-en.fs.com/community/upload/wangEditor/201911/06/_1573024176_ciNUcjMTY5.jpg)
Cos'è un cavo incrociato?
Il cavo incrociato, come suggerisce il nome, si incrocia o si scambia quando arriva da un'estremità all'altra. A differenza del cavo patch, il cavo crossover utilizza due diversi standard di cablaggio su entrambe le estremità: una estremità utilizza lo standard di cablaggio T568A e l'altra utilizza lo standard di cablaggio T568B. Entrambi i lati (connettore A e connettore B) del cavo incrociato hanno una disposizione dei fili di colore diverso, e i fili che escono dal connettore A devono corrispondere al pin corretto sul connettore B. Come mostrato nel seguente schema di cablaggio, si può vedere che il pin 1 sul connettore A va al pin 3 sul connettore B, il pin 2 al pin 6, il pin 3 al pin 1 e il pin 6 al pin 2, ecc. I cavi crossover sono usati principalmente per collegare due router, computer o hub.
![_1573024232_I7qO4uoRQQ.jpg cross-cable-wiring-scheme.jpg](https://img-en.fs.com/community/upload/wangEditor/201911/06/_1573024232_I7qO4uoRQQ.jpg)
Cavi patch vs. cavo incrociato: Quando usarli?
In breve, un cavo incrociato collega due dispositivi dello stesso tipo per comunicare insieme, come un PC a un PC, o uno switch a uno switch. Il cavo patch collega due diversi dispositivi tra loro, come un PC e uno switch. I seguenti scenari spiegano le diverse applicazioni.
Scenario 1: PC a PC
Se abbiamo due computer collegati direttamente l'uno all'altro ed entrambi i PC cercano di trasmettere su filo TX, i loro segnali si scontrano. Inoltre, non verrà inviato nulla sul filo RX. Pertanto, nessuno dei due computer sarà in grado di ricevere nulla. A questo punto, il cavo crossover è necessario per effettuare i collegamenti tra i due PC. Poiché questo tipo di cavo è incrociato, il segnale inviato sul filo TX dal PC 1 può essere ricevuto sul filo RX del PC 2. Questo è il motivo per cui i cavi crossover sono spesso usati per collegare due stessi dispositivi.
Scenario 2: PC a Switch a PC
Cosa succede se uno switch viene utilizzato tra due computer? In realtà, lo switch è progettato per comunicare tra due computer, avendo un innato incrocio di fili. Pertanto, non abbiamo bisogno che il cavo si incroci per noi. Ciò che il PC 1 invia sul suo filo TX viene ricevuto dallo switch sul suo filo RX, per poi essere trasmesso sul suo filo TX, infine viene ricevuto dal filo RX dell'altro PC e, infine, viene ricevuto dal filo RX dell'altro PC, e viceversa. Pertanto, quando un interruttore è collegato a un PC, si può semplicemente utilizzare un cavo patch.
![patch cable connects pc to switch](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2016/12/patch-cable-connects-pc-to-switch-.png)
Scenario 3: PC a Switch a Switch a PC
Cosa succede se abbiamo due switch nel sistema? Due switch attraversano il filo separatamente una volta, quindi ne emerge un'altra coppia che si incrocia tra gli switch. Come già detto, due stessi dispositivi hanno bisogno di un cavo incrociato per effettuare una connessione. Dal diagramma qui sopra, possiamo vedere:
(1) Quando il PC 1 si collega allo Switch 1, abbiamo bisogno di un cavo patch.
(2) Quando lo Switch 1 si collega allo Switch 2, è necessario un cavo incrociato.
(3) Quando lo Switch 2 si collega al PC 2, abbiamo bisogno di un cavo patch.
![PC to Switch to Switch to PC](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2016/12/PC-to-Switch-to-Switch-to-PC.png)
Conclusione
Tutto sommato, per determinare se si dispone di un cavo patch o di un cavo incrociato, occorre considerare il cablaggio del cavo e la situazione in cui si utilizzerà il cavo. FS.com offre una gamma completa di cavi patch colorati (straight-through), compresi i cavi patch Cat5e, Cat6, Cat6a e cavi Cat7 per soddisfare le vostre esigenze di rete. Inoltre, sono disponibili anche pannelli patch di rete, strumenti di rete, cavi di massa Ethernet e altri gruppi di cavi. Per ulteriori informazioni, contattateci all'indirizzo sales@fs.com.
Articolo correlato: Guida all'Acquisto dei Cavi Cat5/5e, Cat6/6a, Cat7 e Cat8
Funzionamento di 10GBASE-T su cablaggio Cat6 vs Cat6a vs Cat7?
Guida al cablaggio Ethernet domestico: Come ottenere una rete domestica cablata?
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022