Switch PoE: Guida alla scelta e suggerimenti per l'uso
La scelta di uno switch di rete PoE (Power over Ethernet) per i PD (dispositivi alimentati) come le telecamere IP, i punti di accesso wireless e così via può essere impegnativa, poiché esistono molte opzioni. Ad esempio, switch PoE vs. switch PoE+, switch PoE gestiti o non gestiti, quale scegliere? Ecco alcune guide alla selezione e suggerimenti applicativi per risolvere il rompicapo degli switch di rete PoE.
Guida alla scelta dei tipi di switch PoE
È necessario conoscere i diversi tipi di switch Ethernet PoE prima di acquistarli.
Switch PoE attivi e passivi
La differenza principale tra switch di rete PoE attivi e passivi è l'utilizzo o meno di negoziazioni per l'erogazione di energia. Lo switch di rete PoE attivo è noto anche come switch PoE standard conforme a IEEE 802.3at/af e IEEE 802.3bt. Lo switch PoE attivo è solitamente suddiviso in switch Poe, PoE+ e PoE++. Questo switch di rete attivo fornisce l'alimentazione adeguata ai PD dopo una negoziazione, evitando così pericoli indesiderati nel caso in cui il cavo sia danneggiato o collegato a dispositivi non PoE.
Per quanto riguarda lo switch di rete PoE passivo, esso fornisce immediatamente l'alimentazione ai PD senza negoziazione. Lo switch può causare danni permanenti al PD, poiché invia sempre energia a una determinata tensione, indipendentemente dal fatto che il dispositivo terminale supporti o meno il PoE. Pertanto, la scelta di uno switch PoE attivo per i PD remoti è più sicura, mentre l'uso di uno switch PoE passivo va bene in circostanze in cui è noto l'esatto requisito di potenza del PD o quando si dispone di un budget ridotto.
Switch PoE managed e unmanaged
La differenza fondamentale tra switch di rete PoE managed e unmanaged è la possibilità di configurare lo switch. Lo switch di rete unmanaged utilizza un design a configurazione fissa e non consente di modificare la configurazione. Di solito è un dispositivo plug-and-play. Lo switch PoE unmanaged è tipicamente utilizzato in piccole reti domestiche o di uffici che non richiedono configurazioni complesse.
Lo switch di rete PoE managed offre la possibilità di configurare, gestire e monitorare le reti. Inoltre, lo switch di rete managed offre funzioni più avanzate per controllare il traffico di rete, come SNMP (simple network management protocol), VLAN (virtual local area networks) e così via. Pertanto, gli utenti possono regolare le impostazioni dello switch in base ai requisiti effettivi del sistema. Lo switch PoE managed è progettato per carichi di lavoro intensivi, elevate quantità di traffico e implementazioni che richiedono configurazioni personalizzate.
Switch PoE fanless vs. Switch PoE con ventola integrata
Come suggerisce il nome, lo switch di rete PoE fanless o switch di rete PoE silenzioso significa che non c'è una ventola interna. Si affida esclusivamente al raffreddamento passivo. La dissipazione del calore avviene tramite una serie di fori di ventilazione sulla parte sinistra-destra o anteriore-posteriore del dispositivo. Senza ventola, lo switch non ha bisogno di lasciare spazio per le ventole, quindi di solito utilizza un design compatto e svolge il suo lavoro in modo silenzioso. Gli switch power over Ethernet fanless sono molto diffusi negli uffici, nelle strutture ricettive o nelle biblioteche, dove il rumore può essere un problema e sono un'opzione anche per gli spazi più piccoli.
Lo switch con ventola incorporata utilizza un sistema di raffreddamento attivo, un tipo di tecnologia di raffreddamento che si basa su un dispositivo esterno per migliorare il trasferimento di calore. Grazie a un sistema di raffreddamento attivo, la velocità del flusso del fluido aumenta durante la convezione, incrementando notevolmente il tasso di rimozione del calore e prolungando la durata dello switch. Questo switch è il benvenuto nei data center che richiedono un raffreddamento migliore. Per maggiori dettagli, si veda sezione switch senza ventola o switch integrato.
Switch PoE Layer 2 vs Layer 3
La differenza principale tra switch di livello 2 e di livello 3 è la funzione di routing. Uno switch di rete PoE di livello 2 lavora solo con gli indirizzi MAC (media access control) e non si preoccupa degli indirizzi IP. Non esamina nemmeno gli indirizzi IP mentre i frame attraversano lo switch. Questo tipo di switch è solitamente utilizzato nelle reti di piccole dimensioni.
Lo switch di livello 3 è in grado di svolgere tutte le funzioni di uno switch di livello 2. Inoltre, può trasferire dati tra diverse LAN o VLAN, perché lo switch di livello 3 instrada i pacchetti di dati in base agli indirizzi IP e alle sottoreti. Lo switch di livello 3 è in grado di supportare i protocolli di routing, di ispezionare i pacchetti in arrivo e di prendere decisioni di routing in base agli indirizzi di origine e di destinazione. In generale, oggi la maggior parte delle reti aziendali è composta da un mix di switch PoE di livello 2 e di livello 3.
Fattori da considerare per l'acquisto di uno switch PoE
La scelta basata sui diversi tipi di switch Power over Ethernet non è sufficiente. Ci sono ancora diversi fattori che devono essere presi in considerazione prima di prendere la decisione finale.
Densità delle porte
Gli switch di rete PoE sono disponibili con 8/12/16/24/48 porte o anche più porte. La decisione si riduce al numero di dispositivi finali richiesti dalla rete. Uno switch PoE a 8 porte è adatto per l'uso domestico, mentre uno switch a 48 porte è popolare nelle aziende e nei data center, poiché deve collegare una massa di dispositivi di rete. Ma è bene tenere presente che è anche una saggia decisione pianificare un numero maggiore di porte per la futura crescita dell'azienda.
Velocità dei dati
Sul mercato, la maggior parte degli switch PoE Ethernet supporta velocità 10/100/1000Base-T o anche superiori, come 1/10G. Nella maggior parte dei casi, gli switch PoE utilizzano cavi Ethernet per collegare i PD. Ciò significa che gli switch sono retrocompatibili con i vecchi dispositivi Ethernet 10/100Mbps, senza bisogno di aggiornarli alle connessioni in fibra. Inoltre, grazie alle porte di uplink 1/10G, gli switch possono essere collegati a uno switch di aggregazione di livello superiore per aumentare la larghezza di banda.
Consumo di energia
La chiave per un'installazione PoE di successo è assicurarsi che lo switch di rete PoE selezionato sia in grado di fornire il wattaggio richiesto da un PD e che il consumo totale di tutti i PD collegati non superi il consumo massimo dell'alimentazione dello switch PoE. Ad esempio, ecco uno switch PoE a 8 porte conforme a IEEE 802.3af/at, con un consumo massimo di 150 W e un budget di alimentazione PoE di 130 W (uno switch PoE consuma anche energia, quindi il consumo massimo di energia è sempre maggiore del budget di alimentazione PoE e il valore del consumo dello switch è indicato nelle istruzioni allegate allo switch PoE). Lo switch può quindi collegare contemporaneamente 8 (15,4W×8=123,2W<130W) dispositivi che utilizzano lo standard IEEE 802.3af e solo 4 (30W×4=120W<130W) dispositivi che utilizzano lo standard IEEE 802.3at. (Si veda Come lo switch di rete PoE fornisce alimentazione ai dispositivi PoE per conoscere i segreti dell'alimentazione della tecnologia PoE)
Compatibilità PoE
Non tutti i PSE possono funzionare con tutti i PD, anche se sono entrambi funzionalmente validi. Verificare la compatibilità tra lo switch PoE selezionato e i PD, tra cui:
-
Assicurarsi che lo switch Power over Ethernet supporti lo standard PoE richiesto dai PD. Ad esempio, se i PD dell'utente utilizzano lo standard PoE++, deve scegliere uno switch PoE++, mentre gli switch PoE o PoE+ non funzionano con i suoi PD.
-
Verificare che la modalità di alimentazione del nuovo switch Power over Ethernet sia compatibile con quella dei PD. Se il PD è progettato per la modalità PoE B, ma il nuovo switch Ethernet supporta solo la modalità PoE A, il PD e lo switch non possono lavorare insieme.
Si noti che il vendor lock-in è un caso particolare. Alcuni dispositivi possono funzionare solo con i prodotti dello stesso produttore, quindi si consiglia di conoscere i protocolli supportati dai PD o dal nuovo switch prima di acquistare uno switch PoE.
Assistenza tecnica
È anche un aspetto da non ignorare, soprattutto quando le connessioni PoE sono molto importanti per la rete. Assicuratevi che il supporto tecnico per il vostro switch PoE sia efficiente e sufficiente. In questo modo è possibile connettersi ai team di assistenza tecnica quando qualcosa non va con il vostro switch, risparmiando il fastidio e migliorando i tempi di attività.
Avviso d'utilizzo sullo switch PoE
Nella maggior parte dei casi, gli switch Ethernet PoE utilizzano cavi Ethernet per fornire alimentazione e dati ai PD. Una rete PoE è limitata dalla portata effettiva dei cavi Ethernet. La qualità dei cavi è un fattore importante che influisce sulla portata massima effettiva. Si consiglia quindi di utilizzare cavi Ethernet con fili di rame privi di ossigeno, in quanto offrono una minore perdita di segnale e di potenza a parità di distanza di trasmissione. La trasmissione massima tra switch PoE e PD è di 100 metri. Più un PD è lontano dallo switch PoE, più il segnale diventa debole. Per una trasmissione più lunga, un extender PoE può essere utile.
Conclusione
Pensateci bene prima di acquistare uno switch PoE. Cercate di conoscere il maggior numero possibile di dettagli sui tipi di switch, quindi aggiungete ulteriori esigenze come porte, velocità e compatibilità, ecc. per ottenere lo switch Ethernet PoE appropriato in base alle esigenze reali.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022