Scegliete POTN per migliorare in Modo Efficiente le Prestazioni della Vostra Rete
Negli ultimi anni, il paradosso degli operatori è diventato sempre più evidente: nonostante un sostanziale aumento annuale dei volumi di traffico dati, compreso tra il 45 e il 65%, la crescita dei ricavi rimane minima, spesso a una sola cifra. Per risolvere questo problema, i provider devono valutare miglioramenti dell'architettura di rete volti a ridurre i costi di trasporto per bit, a conservare spazio ed energia e a migliorare le prestazioni della rete per ridurre al minimo le spese operative (OPEX). La tecnologia POTN, che combina i vantaggi tecnici della PTN e della OTN, è emersa come una soluzione in grado di soddisfare le diverse esigenze del mercato e gli scenari applicativi di rete. Approfondiamo la definizione, i fattori chiave e i vantaggi di POTN per capire meglio.
Che Cos'è POTN?
La Packet Optical Transport Network (POTN) è una rete di trasporto che integra profondamente le tecnologie di trasporto a pacchetti e di trasporto ottico. Packet Transport Network (PTN) si riferisce a una tecnologia di trasporto ottico in cui tra il servizio IP e il mezzo di trasmissione ottico sottostante viene interposto un livello per la burstiness e il recupero statistico del traffico a pacchetti. La rete di trasporto ottico (OTN) implementa la trasmissione, il multiplexing, l'instradamento e il monitoraggio dei segnali di servizio nel dominio ottico e garantisce indicatori di prestazione e sopravvivenza.
La Packet Optical Transport Network (POTN) è una rete di trasporto che integra profondamente le tecnologie di trasporto a pacchetti e di trasporto ottico. La rete di trasporto a pacchetti (PTN) si riferisce a una tecnologia di trasporto ottico in cui viene interposto un livello tra il servizio IP e il mezzo di trasmissione ottico sottostante per il burstiness e il recupero statistico del traffico a pacchetti. La rete di trasporto ottico (OTN) implementa la trasmissione, il multiplexing, l'instradamento e il monitoraggio dei segnali di servizio nel dominio ottico e garantisce indicatori di prestazione e sopravvivenza.
Queste tecnologie comprendono una miscela di prodotti di rete ottica, che possono operare in modo indipendente o riunirsi in una piattaforma unificata nota come Packet Optical Transport System (POT-S). Componenti come i ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer), le apparecchiature TDM e i dispositivi di commutazione Carrier Ethernet fanno parte di queste piattaforme. Queste tecnologie comprendono una miscela di prodotti di rete ottica, che possono operare in modo indipendente o riunirsi in una piattaforma unificata nota come Packet Optical Transport System (POT-S). Componenti come i ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer), le apparecchiature TDM e i dispositivi di commutazione Carrier Ethernet fanno parte di queste piattaforme. Sono posizionati strategicamente nelle reti metro edge, metro core e long-haul dei principali service provider per migliorare l'efficienza e le prestazioni della rete.
Fattori Chiave del POTN
Infrastruttura ROADM: Implementare un'infrastruttura ROADM che supporti l'instradamento della lunghezza d'onda su giunzioni a più gradi, compresi i nodi a più gradi e quelli più semplici a due gradi.
ROADM migliorano l'agilità della rete di trasporto riducendo al minimo l'intervento manuale per la creazione di nuovi percorsi di luce. Composti da sottosistemi come i WSS (Wavelength Selective Switches), gli amplificatori ottici, i monitor di canale, i transponder e il software di controllo, i ROADM eliminano le costose conversioni ottico-elettriche nei nodi intermedi, consentendo il passaggio delle lunghezze d'onda nel dominio ottico.
Nel frattempo, quando si implementa POTN, è possibile scegliere il prodotto ROADM di alta qualità in FS. FS ROADM-09T si basa sulla tecnologia avanzata di seconda generazione WSS (wavelength-selective switch) per supportare la configurazione di sistema CDC-F (full colorless, directionless and contentionless). Il D7000 Series è un preamplificatore e amplificatore integrato che può semplificare l'installazione e la scalabilità della rete ROADM, migliorandone la flessibilità e le prestazioni complessive. ROADM-09T supporta la griglia flessibile N*12,5GHz (4≤N≤12). Inoltre, questo modulo può realizzare servizi add-and-drop o pass-through.
Supporto efficiente per i servizi SONET/SDH: Garantite un trasporto efficiente dei servizi SONET/SDH esistenti insieme al traffico OTN e a pacchetti in forte crescita, senza sacrificare le prestazioni o la scalabilità.
Commutazione e Aggregazione Ethernet di Livello 2: Incorporano funzionalità di commutazione e aggregazione Ethernet Layer 2 orientate alla connessione per facilitare la perfetta integrazione con le reti Ethernet esistenti e supportare diversi tipi di traffico.
Integrazione OAM di Livello Carrier: Unisce le funzionalità di gestione del dominio ottico e dei pacchetti per fornire operazioni, amministrazione e manutenzione (OAM) di livello carrier, consentendo agli operatori di ottenere una visione completa della salute e delle prestazioni della rete su tutti i livelli.
Perché Scegliere POTN?
La rete di trasporto ottico a pacchetti offre una serie di vantaggi che la rendono una scelta interessante per le aziende. Ecco alcuni dei motivi principali per cui le aziende scelgono di utilizzare POTN:
Convergenza
POTN combina i vantaggi delle tecnologie di commutazione di pacchetto e di trasporto ottico, fornendo un'infrastruttura di rete convergente. Permette di trasportare in modo efficiente sia il traffico tradizionale a commutazione di circuito che i dati a pacchetto sulla stessa rete.
Flessibilità
POTN offre flessibilità in termini di tipi di servizio. Può supportare un'ampia gamma di servizi, tra cui voce, dati e video, rendendola adatta a varie applicazioni e richieste dei clienti.
Efficienza della Larghezza di Banda
Grazie alle funzionalità di commutazione di pacchetto, POTN può utilizzare in modo efficiente la larghezza di banda della rete, allocando dinamicamente le risorse in base alla domanda. Ciò consente di ottimizzare l'utilizzo della rete e di garantire un uso efficiente delle risorse disponibili.
Scalabilità
POTN è altamente scalabile e consente agli operatori di rete di espandere facilmente la capacità della rete all'aumentare della domanda di traffico. Offre flessibilità per l'aggiunta di nuovi servizi e l'adattamento alla crescita futura senza interruzioni significative.
Costo-Efficacia
Sfruttando la tecnologia di commutazione di pacchetto e il trasporto ottico, POTN è in grado di fornire soluzioni economicamente vantaggiose agli operatori di rete. Contribuisce a ridurre i costi operativi, semplifica la gestione della rete e consente il consolidamento di più servizi su un'unica infrastruttura di rete.
Conclusione
L'adozione di POTN comporta numerosi vantaggi per le organizzazioni. Abbracciando POTN, le aziende possono sbloccare il vero potenziale delle loro reti, trasformare le loro operazioni e farsi strada in un'era di rapida connettività digitale.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022