Router vs gateway: Somiglianze e differenze
Gateway e router sono due termini che spesso si confondono quando si parla di dispositivi di rete e comunicazione. Sono considerati sinonimi in molti casi e hanno effettivamente punti in comune. Tuttavia è necessario avere un'idea generale delle differenze tra gateway e router. Questo articolo tratta dei router e dei gateway e delle loro principali differenze.
Cosa è un gateway
Come suggerisce il nome, un gateway è un'entità di rete, nota anche come convertitore di protocollo. Collega i computer di una rete a un'altra e definisce i confini della rete. Se due reti con protocolli diversi vogliono essere collegate tra loro, entrambe le reti devono avere dei gateway che forniscono un punto di presenza e di ingresso per i computer di entrambe le reti per comunicare. In altre parole, i gateway possono unire sistemi diversi.
I gateway sono presenti nei router, negli switch o nei PC. Quando la comunicazione avviene all'interno dello stesso segmento di rete, non è necessario coinvolgere il gateway. Solo quando l'host comunica con dispositivi esterni a questo segmento di rete, tutti i pacchetti devono essere inviati al dispositivo gateway e poi inoltrati attraverso il protocollo di elaborazione del dispositivo gateway.
Figura 1: Alta sicurezza fornita dal gateway
Cosa è un router
Un router è un dispositivo di commutazione responsabile di ricevere, analizzare e inoltrare i pacchetti di dati dalla rete ai computer collegati. Un router domestico si collega al modem e agisce come un direttore del traffico sulla rete locale, che collega i dispositivi tramite il segnale WiFi o Ethernet, inoltrando le informazioni tra di loro e verso il modem. Il router aziendale ha funzioni più potenti di quello domestico, come il servizio VPN e la memoria flash, ecc. Inoltre, sono disponibili router wireless e cablati. Se desiderate approfondire le vostre conoscenze sui router, qui trovate due utili articoli: Router aziendale VS router domestico e tipi di router.
Gateway e router: quali sono le differenze?
Sia i router che i gateway sono componenti hardware di una rete che regolano il traffico e ne determinano il flusso tra due o più reti. Una rete può utilizzare i router sia come punto finale che come punto di accesso; in questo caso, il router diventa un gateway.
Un gateway lavora spesso con un router e uno switch per completare il processo di instradamento. Quando un gateway riceve un pacchetto, traduce il protocollo e il router lo indirizza al router successivo.
Va sottolineato che le schede di rete devono essere inserite sia nei gateway che nei router per facilitare questa comunicazione e che praticamente tutti i router e i gateway hanno questa impostazione già pronta in fabbrica, senza richiedere all'utente di acquistare una scheda di rete separata.
Gateway vs router: qual è la differenza
Un router è un sistema a livello di rete utilizzato per gestire e inoltrare i pacchetti di dati alla rete di dispositivi, mentre un gateway è semplicemente un hardware che funge da porta tra le reti. Inoltre, i router e i gateway sono molto diversi nel loro principio di funzionamento.
Prima di arrivare al router, i pacchetti passano al canale del gateway, che controlla subito le informazioni dell'intestazione. Dopo aver verificato la presenza di eventuali errori nell'indirizzo IP di destinazione e nel pacchetto. In base alle esigenze della rete di destinazione, esegue la conversione dei dati e del protocollo sul pacchetto, che è anche la fase più critica. Infine, il pacchetto elaborato viene inoltrato al router per stabilire una comunicazione intelligente tra le due reti diverse.
Il router estrae l'indirizzo di destinazione dal pacchetto ricevuto, determina il numero di rete nell'indirizzo e quindi consulta la tabella di routing per trovare la voce corrispondente alla rete di destinazione. La tabella di routing determina la fermata successiva, la destinazione, l'interfaccia di uscita e altri parametri relativi al routing che corrispondono al pacchetto corrente. Infine, il pacchetto viene inviato al computer con il percorso migliore.
Figura 2: Connettività di rete (gateway e switch)
In parole semplici, gateway e router sono come porte e montacarichi di un castello. Quando dei forestieri vogliono entrare nel castello, devono prima passare per l'ispezione attraverso il cancello, in modo da avere le stesse caratteristiche degli altri abitanti del castello, per poi essere mandati al montacarichi. L'amministrazione dei montacarichi sceglierà per loro quello più veloce in base alle caratteristiche e allo scopo di questi estranei e, infine, arriveranno a destinazione.
Router e gateway si differenziano per altri aspetti, oltre che per le definizioni e i principi di funzionamento:
Differenze | Router | Gateway |
---|---|---|
Funzione | Per garantire che i pacchetti di dati vengano indirizzati all'indirizzo giusto con il percorso migliore | Per collegare due reti di protocolli diversi come traduttore |
Reti | Instrada i pacchetti di dati attraverso reti simili | Collega due reti diverse |
Supporto dell'instradamento dinamico | Sì | No |
Livello OSI | Opera sul layer 3 e 4 | Opera sul layer 5 |
Caratteristiche aggiuntive | rete wireless, routing statico, NAT, server DHCP, ecc | controllo dell'accesso alla rete, conversione del protocollo, ecc |
Ospitato su | dispositivo dedicato (hardware del router) | appliance dedicata/virtuale o server fisico |
Tabella: differenze tra router e gateway
Conclusioni
La relazione tra gateway e router si riassume in una frase: un gateway è un concetto, mentre un router è un dispositivo che implementa un gateway. Se i dispositivi si trovano sulla stessa rete, i router e i gateway possono essere peer to peer. Ma se si desidera collegare due reti diverse con protocolli diversi, il gateway può soddisfare le vostre esigenze. Alcuni router e gateway presenti sul mercato possono già sostituirsi a vicenda. La tecnologia e le funzionalità di gateway e router continueranno a evolversi e a diventare sempre più sofisticate nei prossimi anni.
Articoli correlati:
Il router aziendale è migliore del router domestico
Diversi tipi di router nel networking
Come il gateway di sicurezza FS garantisce la sicurezza della rete aziendale
Come il gateway di sicurezza FS contribuisce a ottimizzare le prestazioni della rete
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022