Italia

7 principali problemi nella gestione di un data center

Aggiornato il 21 Lug 2022 by
824

Introduzione

I data center sono tutt'altro che statici. Con gli avanzamenti tecnologici e i mutamenti all'infrastruttura data center, nuovi problemi sono emersi, mentre i vecchi continuano a evolversi. Oltre alla gestione del raffreddamento, dell'alimentazione, dell'archiviazione dati e del bilanciamento del carico, altri problemi stanno determinando la crescita della spesa sugli strumenti di gestione data center. La costruzione e la gestione dei data center ha inoltre aperto la porta ad altri problemi tecnici. La loro gestione e operatività sta dunque affrontando molte sfide.

I principali problemi nella gestione dei data center

I principali problemi nella gestione dei data center riguardano molti aspetti, ne abbiamo elencati alcuni di seguito.

Sicurezza dati

Un problema importante della rete data center è la sicurezza dati. Le violazioni dati possono costare milioni di dollari in furto di proprietà intellettuale, violazione di dati privati e furto di informazioni personali. Gestione del rischio e protezione dei dati archiviati e trasmessi sulla rete sono le preoccupazioni principali per ogni amministratore di data center.

Gestione energetica

Le cause più comuni di downtime non preventivato sono cattiva pianificazione e malfunzionamento dei gruppi di continuità. Poiché la virtualizzazione riduce il numero dei server, il consumo energetico necessario per armadi e rack continua a diminuire. Nonostante l'incredibile aumento in efficienza, i blade server consumano dalle quattro alle cinque volte l' energia delle precedenti tecnologie di archiviazione. Questo significa che i manager dei data center per evitare questo debbano fare un'accurata pianificazione investendo nei giusti gruppi di continuità che possono gestire il carico previsto.

Capacità di pianificazione

Mantenere prestazioni ottimali richiede di far funzionare il proprio data center alla massima capacità. Essere a corto di capacità è un problema letale, perciò i manager IT spesso mettono da parte una parte di tolleranza ai guasti per garantire l'operatività del data center. In aggiunta, i sistemi di gestione dell'infrastruttura data center (DCIM data center infrastructure management), un efficiente modo per gestire la capacità, sono anche sempre più scelti dai manager. I sistemi DCIM possono essere utilizzati per identificare le capacità di computazione, archiviazione e raffreddamento, aiutando anche a gestire i data center in maniera più efficiente e a raggiungere piena capacità, mantenendo in tal modo il rischio entro certi limiti.

The Internet of Things (IoT)

La possibilità di controllare da remoto i sensori crea una serie di problemi aggiuntivi per la gestione del data center. Con lo sviluppo dell'Internet of Things e l'enorme crescita dei dati sistema, i data center devono aumentare la velocità di larghezza di banda per elaborare, archiviare e analizzare il flusso di dati favorevolmente. Perciò, nuove strategie di data center come l'edge computing devono essere adottate per controllare la quantità di dati.

Mobile Enterprise

Anche il mobile computing e alcuni dispositivi personali stanno creando altri problemi per la sicurezza dati nei data center. I dipendenti di una compagnia devono essere inoltre monitorati e protetti quando hanno accesso a dati critici per il business attraverso i propri dispositivi per evitare fughe di dati. Le violazioni di dati richiedono extra protezione anche quando si cancella la memoria di un dispositivo mobile o quando si tracciano e bloccano dispositivi persi o rubati. Il computing mobile enterprise presenta una serie di problemi tecnici, organizzativi e legali che i data center devono necessariamente affrontare.

Report in tempo reale

L'approccio tradizionale al monitoraggio IT, il quale include l'utilizzo di report, ha certe limitazioni. Può mostrare solamente cosa è già successo e per quando questo dato venga analizzato, i trend identificati e i casi di guasto predetti, potrebbe ormai essere già tardi per prendere la giusta misura. Il report in tempo reale può aiutare a colmare questo vuoto fornendo dati, allarmi e notifiche in tempo reale in modo da gestire i malfunzionamenti in maniera tempestiva.

Bilanciare il controllo dei costi con l'efficienza

Alta efficienza e costi bassi sono contraddizioni intrinseche dei data center. Nella gestione dei data center non è solo necessario assicura efficienza, innovazione e flessibilità, ma anche controllare attentamente i costi. In quanto edificio sostenibile, un data center green richiede alle imprese di tenere sotto stretto controllo l'efficienza energetica e aumentare il loro senso del sociale e la responsabilità ambientale. L'attuale sviluppo di tecnologie virtuali può ridurre le limitazioni fisiche dei server, dell'archiviazione e dell'attrezzatura di rete sulle applicazioni, risolvendo i problemi di inefficienza causati dai server dedicati alla configurazione delle applicazioni e raggiungendo l'equilibrio di carico, riducendo in tal modo in maniera efficiente i costi operativi del data center.

Conclusioni

I sette principali problemi di gestione di un data center sono sfide comuni nell'attuale processo di sviluppo. Quando di progetta e si mantiene un data center, i manager devono progettare accuratamente e ragionevolmente le specifiche del data center, prendendo in considerazione sicurezza dati, alimentazione, capacità, efficienza e altri problemi connessi, utilizzando il sistema DCIM e le tecnologie di virtualizzazione per migliorare l'efficienza operazionale del data center.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza