Italia

Cosa è il modulo transceiver CXP 100G e come usarlo?

Aggiornato il 15 Mag 2023 by
1.6k

100G CXP Transceiver

Con lo sviluppo tecnologico sono stati immessi ufficialmente sul mercato moduli transceiver 100G per soddisfare i crescenti requisiti di larghezza di banda delle reti di data center, come i moduli 100G QSFP28, i moduli 100G CFP e i transceiver ottici 100G CXP. In questo articolo presenteremo il transceiver CXP, includendo definizione, principi di funzionamento, applicazioni e FAQ.

CXP 100G: Panoramica

Il modulo CXP è lungo 45 mm e largo 27 mm, un po' più grande di un XFP (10 Gigabit small form-factor pluggable). Un modulo CXP è composto da 12 canali di trasmissione e 12 canali di ricezione nel suo fattore di forma compatto e ogni canale supporta una velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbit/s. La distanza di trasmissione può raggiungere i 100 m su fibre OM3 e i 150 m su fibre OM4. Il transceiver CXP 100G è quindi progettato per applicazioni a breve distanza su fibre multimodali, come reti di data center, reti informatiche ad alte prestazioni, aggregazione di core aziendali e applicazioni di trasporto per service provider, ecc.

Figura 1: Transceiver CXP-100G-SR10 FS

 

Come funziona il modulo CXP?

Il transceiver CXP 100G incorpora la tecnologia VCSEL (vertical-cavity surface emitting laser) da 850 nm, la tecnologia PIN array e la tecnologia IC integrata di driver e ricevitore laser, che si combinano per fornire robuste prestazioni elettriche e ottiche ad alte velocità di trasmissione dati. Il modulo CXP è progettato per funzionare su sistemi in fibra multimodale con una lunghezza d'onda nominale di 850 nm. L'interfaccia elettrica utilizza un connettore di tipo edge a 84 contatti, mentre l'interfaccia ottica utilizza un connettore MPO a 24 fibre. Di solito, un transceiver ottico CXP converte i 12 canali di segnali elettrici da 10 Gbps in 12 canali di segnali ottici da 850 nm e quindi utilizza 2x 12 fibre o 24 fibre MPO/MTP MMF per collegare i dispositivi (come switch di rete, server).

Figura 2: Principio di funzionamento del modulo CXP 100G

 

Applicazione del transceiver 100G CXP

Il modulo CXP offre ai clienti diverse soluzioni di connettività ad alta densità a 120 Gbps. Può essere utilizzato per connessioni dirette a 120 Gbps tra due switch di rete o server o può essere suddivisa in 3 connessioni a 40 Gbps e 12 connessioni a 10 Gbps.

Connessione diretta da 120 Gbps a 120 Gbps

La connessione diretta CXP 100G 120G-120G può essere realizzata con un cavo trunk MTP a 24 fibre. La Figura 3 mostra l'applicazione tra gli switch di rete mediante un cavo trunk MTP da femmina a femmina OM4 a 24 fibre, tipo A.

Figura 3: Connessione diretta CXP 100G da 120G a 120G

Interconnessione da 120 Gbps a 3x 40 Gbps

In questa soluzione di cablaggio di interconnessione da 120Gbps a 3x 40Gbps del modulo CXP, un CXP da 120G può essere suddiviso in 3x QSFP+ mediante un cavo di cablaggio di conversione multimodale da 24 fibre MTP a 3x 8 fibre MTP, come mostra la figura 4. La trasmissione da 120Gbps viene suddivisa in 3x trasmissioni da 40Gbps, quindi ogni QSFP+ può essere distribuito agli switch 10G mediante cavi MTP a 12 fibre. La trasmissione a 120Gbps viene suddivisa in 3 trasmissioni a 40Gbps, quindi ogni QSFP+ può essere distribuito agli switch 10G tramite cavi di cablaggio MTP a 12 fibre.

Figura 4: Interconnessione del modulo CXP da 120 Gbps a 3x 40 Gbps

Interconnessione da 120 Gbps a 12x 10 Gbps

Per la trasmissione del transceiver CXP da 120 Gbps a 12x 10 Gbps, un CXP da 120 G sarà suddiviso in 12 transceiver SFP+ da 10 G e un cavo di cablaggio da 24 fibre MTP a 12x LC può svolgere il compito. La Figura 5 utilizza il cavo breakout OM4 duplex ad alta densità da 24 fibre MTP a 12 LC per completare la trasmissione.

Figura 5: Transceiver CXP da 120 Gbps a 12 interconnessioni da 10 Gbps

Nota:

  • Il transceiver CXP 100G non può essere collegato al modulo QSFP-SR4-100G anche se hanno la stessa lunghezza d'onda di 850 nm.

  • Il modulo QSFP 100G supporta solo 4 interfacce da 10G o 25G, il che significa che la velocità di trasmissione dati supportata è di 4 volte 10 Gbit/s o 25 Gbit/s. Mentre 120G CXP fornisce 12x 10 Gbit/s.

  • Quando il modulo ottico CXP è collegato a cavi patch breakout, come i cavi MTP, funziona solo con il modulo SFP+ con lunghezza d'onda di 850 nm, ma non con altre lunghezze d'onda.

Consigli sul transceiver CXP

Sulla base della domanda di mercato esistente per la trasmissione dei dati, FS fornisce ai clienti transceiver 100G CXP/CFP/CFP2/CFP4 per realizzare diverse distanze per la trasmissione del data center. I transceiver CXP FS hanno prestazioni elevate e basso consumo energetico, raggiungendo una trasmissione a lunga distanza di 300/400 m tramite OM3/OM4. Sono costituiti da 12 canali full-duplex e ciascun canale può trasmettere dati a una velocità di 10,5 Gb/s, fornendo una velocità aggregata di 120 Gb/s, che può essere utilizzata in reti di data center a breve distanza, reti di elaborazione ad alte prestazioni , aggregazione di base aziendale e applicazioni di trasporto dei fornitori di servizi, ecc. Nel frattempo, sono stati rigorosamente testati, hanno una buona compatibilità e supportano il monitoraggio ottico digitale (DOM) per soddisfare le varie esigenze dei clienti.

Per quanto riguarda la trasmissione di dati a lunga distanza (superiore a 10 km) o l'interconnessione di data center, esistono transceiver CFP/CFP2/CFP4. I transceiver FS CFP/CFP2/CFP4 sono caratterizzati da una maggiore efficienza di trasmissione, disponibili per l'interconnessione di data center DWDM su tronco di linea, operatori metropolitani, ecc.

Prodotti Lunghezza d'onda Velocità dati massima Distanza massima del cavo Interfaccia Media Supporto DOM
CXP-100G-SR10 850nm 120 Gbps 150m@OM4, 100m@OM3 MTP/MPO-24 MMF
CFP-100G-LR4 1310nm 103.1 Gbps 10km LC duplex SMF
CFP-100G-ER4 1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm 103.1 Gbps 40km LC duplex SMF
CFP-100G-SR10 850nm 103.1 Gbps 150m@OM4, 100m@OM3 MTP/MPO-24 MMF
CFP2-100G-LR4 1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm 112Gbps 10km LC duplex SMF
CFP4-100G-LR4 1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm 112Gbps 10km LC duplex SMF

Conclusioni

 

Grazie all'analisi fatta sopra è possibile avere una più chiara comprensione del modulo transceiver CXP 100G. Il suo design e la sua tecnologia unici lo rendono adatto alla trasmissione a corto raggio. Inoltre, l'ottica CXP può essere utilizzata in varie connessioni per requisiti diversi, come 120Gbps, 3x 40Gbps e 12x 10Gbps. Inoltre, per la trasmissione a distanza maggiore, si possono considerare i moduli transceiver CFP/CFP2/CFP4.

Articoli correlati

Confronto del transceiver ottico QSFP28 100G

Analisi completa dei moduli transceiver CFP

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza