OSPF o BGP: Quale protocollo di routing usare?
Sia OSPF (Open Shortest Path First) che BGP (Border Gateway Protocol) sono protocolli di routing che prendono decisioni di routing in Internet. Rappresentano un insieme di regole o algoritmi che istruiscono i router di rete su come comunicare tra loro, in modo da reindirizzare il traffico verso il percorso migliore. OSPF e BGP, quali sono le loro differenze? Come scegliere tra i due?
OSPF e BGP: Quali sono le differenze?
La differenza principale tra OSPF e BGP è che OSPF è un protocollo di routing intra-dominio che utilizza il link state routing e le operazioni di routing vengono eseguite all'interno di un sistema autonomo, mentre BGP è un protocollo di routing inter-dominio che utilizza il path vector routing, con le operazioni di routing eseguite tra due sistemi autonomi. Altre distinzioni tra OSPF e BGP sono:
-
Configurazione: OSPF è facilmente configurabile, mentre la configurazione di BGP è molto più complessa.
-
Velocità di convergenza: OSPF può raggiungere la convergenza (il tempo che un router impiega per condividere e aggiornare le informazioni di routing più recenti) più velocemente. Al contrario, il BGP ha un tasso di convergenza lento.
-
Topologia o design di rete: OSPF è un tipo di topologia o progettazione di rete gerarchica, mentre BGP è un tipo di topologia o progettazione a rete.
-
Requisiti di risorse: OSPF richiede un uso intensivo di risorse di memoria e CPU. Nel caso di BGP, invece, è la dimensione della tabella di routing a determinare le risorse necessarie del dispositivo.
-
Scala: BGP è più flessibile e scalabile di OSPF e viene utilizzato anche su reti più grandi.
-
Percorso preferito: OSPF è utilizzato per determinare il percorso più veloce, mentre BGP pone l'accento sulla determinazione del percorso migliore.
-
Protocollo: In OSPF viene utilizzato il protocollo Internet. Mentre in BGP si utilizza il protocollo di controllo della trasmissione.
Ecco un grafico che riassume le differenze tra OSPF e BGP:
OSPF | BGP | |
---|---|---|
Protocollo gateway | Protocollo gateway interno | Protocollo gateway esterno |
Implementazione | Facile | Complesso |
Convergenza | Veloce | Lento |
Design | Possibilità di rete gerarchica | Mescolato |
Necessità di risorse del dispositivo | Intenso di memoria e CPU | La scalabilità è migliore in BGP, anche se dipende dalla dimensione della tabella di routing |
Dimensione delle reti | Utilizzato principalmente su reti di dimensioni ridotte che potrebbero essere amministrate centralmente | Utilizzato per lo più su reti di grandi dimensioni come Internet |
Funzione | Il percorso più veloce è preferito a quello più breve | Viene determinato il percorso migliore per il datagramma |
Algoritmo utilizzato | Algoritmo di Dijkstra | Algoritmo del percorso migliore |
Protocollo | IP | TCP |
OSPF o BGP: Come scegliere?
Ora che avete acquisito una conoscenza di base di ospf e bgp, potreste voler sapere quando e come sceglierli o usarli. Da un lato, se si sta effettuando il routing interno, come ad esempio il routing all'interno di un sito, di un'azienda o di un campus, si vorrà utilizzare OSPF, come si usa per il routing delle reti interne. In genere funziona tra switch e router della stessa sede. D'altra parte, se si vuole costruire all'interno di un sito con più case, si potrebbe prendere in considerazione BGP. In genere, la maggior parte dei fornitori di servizi adotta il BGP per trasportare i percorsi dei clienti.
Va detto che non sono necessariamente in concorrenza tra loro, ma che nella maggior parte dei casi vengono utilizzati insieme. Nei data center, OSPF è di solito il protocollo comune per il routing interno tra switch di rete e/o router. Quando il traffico deve raggiungere un'altra organizzazione, che si tratti di una rete MPLS con altri siti o di Internet, di solito entra in gioco BGP.
Qui elenchiamo tre switch di rete popolari che supportano sia bgp che ospf.
N5860-48SC | S5850-48T4Q | S5860-20SQ | |
---|---|---|---|
Porte | 48 x 10Gb SFP+; 8 x 100Gb QSFP28 | 48 x 10G BASE-T; 4 x 40Gb QSFP+ | 20 x 10G SFP+; 4 x 25G SFP28; 2 x 40G QSFP+ |
OSPF | ✔ | ✔ | ✔ |
BGP | ✔ | ✔ | ✔ |
Caratteristiche importanti | MLAG, Stack, VXLAN, EVPN, OSPFV2/V3, BGPV4/V6, Netconf, PFC, ECN, GR | VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support, VxLAN/MPLS/EVPN, Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS), MLAG | QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF, Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS), Advanced Security, Stack |
Scenario di utilizzo | Centri dati di piccole dimensioni e servizi informatici cloud | Reti metropolitane e aziendali di nuova generazione | Reti di piccole e medie imprese o campus che richiedono architetture backbone a bassa latenza e alta densità con capacità di routing di base. |
Sebbene BGP sia utilizzato tra più sistemi autonomi come protocollo di routing esterno, molti giganti della rete come Microsoft e Facebook lo utilizzano internamente. In questo caso, BGP è tipicamente adatto a reti molto grandi che OSPF non riesce a gestire. Uno dei tanti motivi per cui BGP non funziona bene come protocollo di gateway interno è che è molto lento a convergere.
Articoli correlati:
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022