中文

新时代高速数据中心800G DR8光模块解决方案

更新于 2024年05月09日 by
248

近年来,随着5G网络、存储介质和计算能力等基础技术的不断升级,100G和400G数据中心得到了普及。如今800G数据中心时代也已经来临。本文将围绕800G DR8来介绍飞速(FS)800G数据中心解决方案,旨在为全球客户提供全面且高性能的产品组合,帮助扩展并升级800G网络。

什么是800G DR8光模块?

800GBASE-DR8光模块旨在通过带有MPO-12/16连接器的单模光纤(SMF)实现800GBASE以太网吞吐量,最远传输距离可达500m。该光模块内置Broadcom 7nm DSP芯片和EML激光器,最大功耗16.5W。该光模块符合IEEE P802.3ck、IEEE 802.3cu和QSFP-DD MSA规范,适用于800G以太网、数据中心、分线2x400G DR4或8x100G DR应用。

飞速(FS)800G DR8光模块特性

  • 更低功耗:采用Broadcom 7nm DSP芯片,实现低于16.5w的更低功耗。

  • 高密度外形:采用高密度QSFP-DD/OSFP封装增加产品端口密度,增强传输能力。

  • 平滑升级:支持MTP/MPO连接器的8x100G分线应用,从而在降低成本的同时实现从原100G平滑升级到800G。

  • CMIS5.0标准:提供模块状态监控、信息诊断等多种功能,有助于现有网络的运维。

800G数据中心的飞速(FS)800G DR8光模块解决方案

1. 新建800G数据中心

在新建的800G数据中心中,核心交换机和主干交换机均采用800G 2FR4800G 2LR4光模块。800G DR8模块用于互连叶交换机和ToR交换机。

wiki

2. 从400G升级到800G网络

400G-800G升级方案中,在原有400G数据中心网络的基础上,将核心交换机、脊交换机、叶交换机升级至800G,TOR交换机维持400G速率。800G 2xFR4/2xLR4光模块用于核心和主干交换机,800G DR8用于叶交换机,400G DR4用于TOR交换机,两者在分支解决方案中互连。

wiki

飞速(FS)800G DR8光模块解决方案的主要优势

  • 高密度、低功耗:更小的QSFP-DD/OSFP封装和7nm DSP芯片保证了产品的高集成度,从而在提供更高带宽和速率的同时实现更低的功耗。

  • 灵活的部署方案:提供包括新建800G和400G数据中心升级800G在内的不同方案,实现网络平滑升级过渡。

  • 性价比高:自主研发的53G EML激光器,有利于大规模自动化生产,从而降低生产成本。

  • 高品质、快交期:自主研发芯片,严格控制制造和测试流程,并采取各项质量保证措施,确保稳定的产能和产品质量;全球仓储系统,确保快速交货。

飞速(FS)800G数据中心解决方案

型号名 参数
QDD800-2FR4-C1 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM 单模
QDD800-2LR4-C1 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM 双工 单模
QDD-DR8-800G QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-16 单模
OSFP800-DR8-B1 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-16 单模
OSFP-DR8-800G OSFP PAM4 1310nm 500m DOM 双MTP/MPO-12 单模
QDD-DR4-400G QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC 单模
QSFP-DR-100G QSFP28单Lambda 1310nm 500m DOM 双工 LC 单模
QSFP-100G-PC01 1m,无源,QSFP28至QSFP28,30AWG
16FMTPSMF 1m (3ft) MTP®-16 APC(母头)至MTP®-16 APC(母头)OS2
TS4620 6U塔式服务器,4x3.5''/2.5''热插拔SAS/SATA/SSD驱动器托架,2xRJ45 1GbE,550W冗余
MSN4410-WS2FC 24x100Gb QSFP28-DD,8 x 400Gb QSFP-DD

结论

随着技术的进步,数据中心的吞吐量预计将达到前所未有的水平。飞速(FS)数据中心800G DR8光模块解决方案旨在追求更高效、稳定的数据传输,最终满足客户的各种组网需求。如果您想了解更多关于飞速(FS)800G数据中心解决方案的信息,请点击查看:800G扩展未来互联网

相关文章推荐

公司新闻
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
飞速(FS)400G/800G数据中心高速互联解决方案
2024年04月22日
669
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for George.
George
800G光传输网络中的相干调制与PAM4技术
2024年01月08日
745
技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
800G以太网强势来袭:你准备好了吗?
2020年09月30日
4.6k
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
49
技术博文