中文

飞速(FS)400G/800G数据中心高速互联解决方案

更新于 2024年04月22日 by
629

飞速(FS)是全球领先的高速通信解决方案提供商,扩展了新一代400G/800G数据中心高速连接解决方案,实现数据中心低功耗、低成本、多端口网络高速通信。

飞速(FS)400G/800G光模块

飞速(FS)400G/800G光模块解决方案优势

400G/800G数据中心网络需求日益增多,竞争越来越激烈。数据中心虚拟化、物联网(IoT)和云计算,加上机器学习、社交网络和视频流等数据密集型应用推动着数据中心流量的不断扩大,从而提升市场对高容量400G/800G解决方案的需求。飞速(FS)400G/800G光模块解决方案旨在满足市场足对更高速度、更高容量和更低延迟的需求,并实现更低功耗传输同等数量的数据信息。

飞速(FS)400G/800G光模块解决方案介绍

飞速(FS)联合光通信技术公司Source Photonics公司合作推出400G/800G产品组合,400G/800G光模块品类齐全,可满足客户的多种组合方案。飞速(FS)热插拔400G/800G模块有OSFP/QSFP-DD两种形式,具有高速率、高密度和低功耗的特点,符合IEEE 802.3ck和IEEE 802.3cu等行业标准,是智能、省电和高性能数据中心网络的理想选择。

以下是飞速(FS)400G/800G产品分类。

800G OSFP/QSFP-DD光模块

800G光模块采用CPO通信技术,有效提高光纤的带宽利用率从而传输功耗。搭载光子集成电路(PIC),降低了800G链路的传输延迟,非常适用于实时应用和高频交互,如金融交易、云计算和大型数据中心。

400G OSFP/QSFP-DD光模块

400G光模块支持OSFP和QSFP-DD两种封装形式,可以满足不同400G应用传输需求。符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3bs标准,在主机设备中进行专业严格测试,模块具有卓越的品质、性能、可靠性与互操作性。同时可节省4倍数量的光纤、连接器和配线架,从而简化您的网络。

400G QSFP-DD DAC/AOC

400G高速线缆采用创新的双侧排水线缆结构和自主研发的高性能PCBA板,具备出色的低损耗、低偏斜及卓越的近端串扰(NEXT)性能,适用于极短距离的机架内或相邻机架间交换机/路由器间的400G以太网链接;400G高速线缆则专为基于OM4多模光纤的400G以太网环境打造,每端整合8个53Gb/s速率的多模光模块,适用于短距离传输。

400G 分支线缆

400G分支线缆可以实现400G到100G/200G-400G的网络升级,低功耗,可降低运营成本;弯曲半径小,可提供更灵活的连接方式;插入损耗低,可提高连接性能,使其成为大型数据中心短距离网络部署的理想选择。

400G主干光纤跳线

400G主干光纤跳线连接头采用uniboot设计,简化线缆部署的复杂性;支持极性转换,用于端接2.0mm直径的光缆;抽拉式设计,确保MDC光纤跳线在布线方案中简单和快速安装,广泛应用于超大的200G/400G数据中心、云计算和其他高密度布线应用。

随着数据中心格局的快速转变,云运营商、服务提供商和企业的基础设施技术和网络性能提升到新的水平变得至关重要。

飞速(FS)400G/800G光模块解决方案提供了全面且高性能的产品组合,帮助世界各地的客户扩展并升级400G/800G网络。飞速(FS)将继续专研下一代400G/800G数据中心互连,确保网络安全性,支持量身定制服务,提供高带宽和低成本的高速率光模块解决方案。

关于飞速(FS)

飞速(FS)是全球领先的高速通信解决方案设备商,在光传输、企业网、数据中心等各类复杂网络环境中不断革新技术产品与解决方案。 飞速(FS)致力于通过发展其人才、实验室和本地服务中心,为IT专业人员构建产品体系和定制项目解决方案,并提供即时服务。通过不断的技术升级和品牌合作,飞速(FS)已拥有业界最全面和创新的解决方案组合,为全球200+国家的客户提供服务。

相关文章推荐

技术博文
技术博文
公司新闻
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
飞速(FS)400G系列助力数据中心网络升级
2024年04月23日
514