飞速(FS)400G系列助力数据中心网络升级
随着虚拟数据中心构建、物联网和云计算的发展,数据中心流量不断增长,对高容量400G数据中心网络解决方案的需求也随之增长,400G数据中心网络市场的竞争日益激烈。
作为一项有前景且不断发展的技术,400G以太网具备具备高速率、大容量和100G到400G平滑升级的优势。本文将详细介绍在进行升级之前,云运营商、服务提供商和企业都需要考虑哪些问题,并且重点介绍飞速(FS)400G系列产品将如何解决这些问题。
飞速(FS)400G系列实现100G到400G网络平滑升级
目前,大多数据中心、城域网和长距网络都采用了经济实惠的100G连接,为了实现成功网络升级,网络运营商和企业在将网络提升到400G之前需要考虑一些关键因素。
基础设施升级
从100G网络升级到400G网络需要升级数据中心基础设施中的一系列设备,来支持400Gbps的数据传输速率。
原先在100G网络中使用的QSFP+和QSFP28光模块已经不够满足客户的需要,我们需要使用更高速率的飞速(FS)400G交换机与光模块来升级客户的数据中心网络,以满足客户更高的需求。
因此,有几种方法可以实现100G端口与400G交换机之间的连接。例如,您可以使用1个飞速(FS)QSFP-DD光模块和4个QSFP28光模块实现400G端口到100G端口的一分四链接;或者您可以使用400G分支高速线缆/光缆来实现经济效益的短距离解决方案。
向下兼容
需要考虑的另一个因素是向下兼容。向下兼容是您可以通过传统的DAC或AOC连接传统NRZ 100G QSFP网络单元和QSFP-DD交换机。所以,QSFP-DD端口可以向下兼容NRZ的QSFP光模块、DAC和AOC,但传统QSFP28和QSFP+端口不能向上兼容QSFP-DD光模块。因此,若需要在现有100G设备的基础上升级到400G网络,您应先确保交换机、光模块和光纤等在现有基础设施中是兼容的。
NRZ/PAM4调制
目前,两种不同的信号调制技术:NRZ和PAM4在100G和400G网络中都有应用。理论上,可以使用16×25G的NRZ来实现400G以太网,例如飞速(FS)400G-SR16,但该方案的链路损耗和尺寸无法满足高性能400G网络的需求。而数据中心运营商可以通过PAM4在400G以太网数据速率下继续使用现有通道。因此,PAM4已经取代NRZ成为400G光模块中首选的调制技术。
然而,PAM4和NRZ作为相互排斥的调制技术是不能共同使用的,这意味着网络运营商需要考虑这一方面,并制定详细的计划将传统网络整合到400G网络中。
新挑战
因400G最大数据传输速度比100G提高了四倍,除了上述几点之外,网络运营商还必须考虑规划所需的接口、链路距离、协议标准和设备或技术转换等实际因素,并寻找高效、高质量的400G解决方案,以避免未来昂贵的升级费用。
探索飞速(FS)400G系列产品
飞速(FS)可以提供完整的400G交换机、光模块、光纤等一系列产品,并提供高速率、高稳定性、个性化定制和高效经济的400G解决方案,能满足客户对400G的独特需求,广泛应用于有高容量需求的云服务提供商、数据中心和面对流量快速增长的企业。下图展示了飞速(FS)400G系列中的高密度400G解决方案。
品类齐全
飞速(FS)400G系列提供全面和高性能的400G产品,满足客户对400G需求的全部功能和特性,旨在改善客户体验,满足各种客户需求。无论您需要400G交换机、400G光模块、400G DAC或AOC,还是400G光纤,我们都能满足您的需求。
部署灵活
飞速(FS)400G解决方案支持100/400G主干互连,将飞速(FS)400G交换机作为主干交换机,这款开放式交换机具有32个端口,可以向下兼容SFP28、QSFP+、QSFP28和QSFP56。它每个QSFP-DD端口可以以400、200、100、40G的速度运行,也可以进行200、100、50、25Gbps的拆分,从而确保在400G数据中心网络中实现最大的灵活性。
开放兼容
飞速(FS)400G系列产品支持ONIE(开放网络安装环境),可安装兼容的网络操作系统软件,包括开源选项Open Network Linux和商业NOS产品。
高质量传输
飞速(FS)400G系列产品通过完整的QOS策略和队列机制,可以减少数据拥堵,确保高质量的数据传输。借助PFC/ECN等网络流量控制功能,它能构建端到端的、无丢包、低延迟的RDMA基本承载网络,这对于现代数据中心应用至关重要。
飞速(FS)400G特色产品
飞速(FS)400G系列已准备就绪,具体产品列表如下,满足智能、高效的400G数据中心网络解决方案的需求。
产品品类 | 卖点 |
---|---|
400G 数据中心交换机 | 25/40/50/100/200/400G端口速率,灵活部署 支持双冗余电源和智能风扇 支持PTP(精密时间协议) 微秒级延迟和零丢包 支持ONIE,多个兼容系统可选 |
400G QSFP-DD光模块 | 400G数据中心直连 具备低功耗、高密度和高速端口的特点 产品均经过飞速(FS)实验室真机测试,确保完全兼容 适用于各种应用场景和个性化需求 |
400G QSFP-DD AOC | 低功耗、高可靠性和高速互连技术 与模块方案相比,在短距离链路中能简化布线 广泛应用于数据中心和云网络 符合IEEE802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA和QSFP-DD-CMIS-rev4p0标准 |
400G QSFP-DD DAC | 通过更高的数据传输速率提供QSFP的新一代性能 低损耗、低时延和低串扰 锌合金壳设计,抗电磁干扰 符合行业标准规范(SFF-8679、SFF-8636、QSFP-DD MSA规范版本4.0) |
400G 分支DAC/AOC | 产品均经过飞速(FS)实验室真机测试,确保完全兼容 支持400G-4x100G一分四应用 与模块方案相比,在短距离链路中能简化布线 支持热插拔的QSFP-DD和QSFP28 MSA协议 低插损和超低串扰,性能卓越 |
400G MDC 光纤 | US Conec MTP®和MDC连接头,更高布线密度 弯曲不敏感纤芯,布线灵活 紧凑的Uniboot设计,节省空间 0.15dB典型插损,信号传输稳定 |
飞速(FS)400G交换机
飞速(FS)的400G数据中心交换机解决方案在从100G向400G网络升级的过程中起到了关键推动作用,为构建大型、灵活且高效的叶脊网络架构提供了有力支持。通过整合更高密度的端口配置,此类交换机不仅降低了设备的整体数量,还间接实现了成本节约与能耗优化,从而满足大规模数据中心对高效能、低运营成本的需求。
飞速(FS)400G光模块
相比100G光模块,400G光模块传输速率提升了4倍,能够充分提高数据中心的带宽与端口密度。飞速(FS)推出的400G光模块产品覆盖了QSFP-DD和OSFP两种创新封装类型,专为实现400G性能而精心设计研发。同时,飞速(FS)还拥有一站式采购平台,全系列400G光模块产品,很大程度上提高采购效率并节省成本。
飞速(FS)400G线缆
飞速(FS)高速线缆适用于短距离(小于3m)的400G设备之间的堆叠、级联和直连,可提供400G高带宽的数据互联能力。具备低功耗、低成本等优势;400G光缆可以用于传输距离为1-100米的400G以太网中,与传统的100G光缆相比,飞速(FS)400G 光缆具有更高的传输速率和更大的带宽,可以满足更高速率的数据传输需求。
飞速(FS)致力于为全球客户提供量身定制的数字化产品与解决方案,满足目前网络基础设施建设需要具备的可伸缩性、灵活性、简单性和安全性。通过更高的吞吐量、节省电力、成本和空间,以及更多的互连选择,飞速(FS)400G解决方案旨在帮助云服务提供商、服务提供商和企业在云时代持续创新。
飞速(FS)400G解决方案旨在通过提供更高吞吐量、节省电力、成本和空间的400G互连选择,帮助云服务提供商、服务提供商和企业在云时代持续创新。