中文

400G光模块典型应用场景

更新于 2023年09月28日 by
1.3k

随着行业标准的成熟和网络需求的持续增长,400G光模块技术已成为推动信息与通信技术(ICT)行业升级的重要引擎,受到越来越多的重视和广泛应用。它在数据中心网络、城域承载网以及远距离高容量传输网络等应用场景中具有广阔前景。本文将从其背景和趋势的角度详细介绍400G光模块在这三个典型应用场景:数据中心网络、城域承载网及远距离高容量传输网络。

400G光模块在数据中心互联中应用

背景:东西流量的迅速增长

据IDC数据显示,预计到2025年,全球将有近80%的数据流量储存在核心和边缘服务器中。与此同时数据中心内部的东西流量增长速度将远高于南北流量和数据中心之间的流量。传统数据中心随着云计算的普及正逐渐被云数据中心所取代,这在很大程度上刺激了行业市场对400G光模块 的需求。

客户项目类型
传统企业
中国
北美
规模
小型
大中型
大型
网络架构
传统
叶脊
叶脊
流量方向
小型网络
主要为南北流量
大中型
主要为东西流量
大型
主要为东西流量
每台服务器的光模块数量
较少
中等/较多
较多
速率
1G/10G
25G/100G
25G/100G→50G/400G
 

表1:不同类型数据中心的比较

趋势:单位比特成本和功耗降低

通常情况下,客户的需求随着应用场景的变化也会相应调整。对于远距离距离WDM传输,模块性能是客户追求更高容量和更远传输距离所关注的关键因素。而在数据中心的短距离传输场景中,传输成本对于客户来说则显得更为重要。

单位比特成本和功耗降低

为了实现更高的容量,400G光模块在降低单位比特传输成本有三种主要途径:

PAM4技术:PAM4技术能够有效提高带宽利用效率。在相同波特率条件下,PAM4信号的比特率是NRZ信号的两倍,因此可以提高传输效率的同时降低成本。

多通道:与4通道传输相比,8通道传输解决方案在平衡成本和功耗方面更具优势。

更高波特率的光芯片:这种光芯片能在不影响传输距离的前提下提升传输速率,多种25G波特率光芯片(DML、EML、VSCEL)逐步升级为56G波特率光芯片。

光芯片

400G光模块在数据中心中的应用非常普遍。其中400G QSFP-DD XDR4光模块 可用于QSFP-FR-100G的4x100G分支应用场景。对于数据中心互连应用,400G QSFP-DD FR4光模块 可支持2km的单模光纤传输。而400G QSFP-DD LR8400G QSFP-DD LR4 光模块,则通过传输4个CWDM光栅光波长,支持长达10km的链路长度。另外适用于远距离传输的400G QSFP-DD ER8 光模块,可以覆盖40km的G.652单模光纤链路。下图展示了飞速(FS)提供的400G数据中心网络光模块解决方案

400G光模块在数据中心中的应用

400G光模块在城域承载网中的应用

背景:5G时代新技术驱动的流量增长

承载网络在5G时代迎来超高带宽、大规模连接、超低功耗延迟和高可靠性等方面新需求增长。针对核心层和汇聚层层的传输需求,现有城市网络的100G端口已无法满足。因此400G光模块解决方案 在5G承载网络中具有重要的地位和作用。

网络层
城域承载网接入层
城域承载网汇聚层
城域承载网核心层
Ports
5G前传
5G回传&DCI
5G回传&DCI
网络架构
<10/20km
40-80km
40-80km
光模块类型
10G/25G灰光模块;
Nx25G WDM彩光模块
100G/200G灰光模块;
Nx100G WDM彩光模块
200G/400G灰光模块;
Nx100G/200G/400G WDM彩光模块
 
表2:5G城域承载网光模块带宽需求

趋势:降低单位比特传输成本以提高可靠性和传输距离

由于5G基站中光模块的预计使用量高达数百万个,运营商迫切需要降低网络建设投资中的光模块成本。此外电信承载网络中的光模块使用寿命长达10年以上,传输距离可达80km,因此在城域承载网应用场景中,对光模块的可靠性和性能有更高的要求。

城域承载网应用场景

为了实现更高的传输速率和更低的生产成本,用于综合城域承载网的400G光模块采用了与数据中心网络场景相似的技术:

更高可靠性的光模块:采用密封封装,以满足10年的使用寿命和0~70℃的工作温度要求。

高性能的LWDM发射器:低色散成本和卓越的传输性能。

高性能的APD接收器:提升接收灵敏度。

相干技术:为了实现比80km更远的传输距离,400G光模块解决方案采用了相干技术。与此同时随着SiP和INP集成技术的发展以及CMOS技术的不断演进,相干光模块不断趋向小尺寸和低功耗。而400G ZR光模块的低功耗和小尺寸优势,有望在城域网边缘接入应用场景中得到广泛应用。

400G光模块远距离高容量传输网络应用

背景:流量增长加大远距离数据传输的带宽压力

网络流量的增长提升了传输网络的端口带宽。在远距离和高带宽传输方面,400G光模块波分复用(WDM)的相干传输技术的使用提供了最佳解决方案。

随着灵活调制和网格技术的引入,密集波分复用(DWDM)可以通过为每个端口的容量和传输距离选择最合适的编码方式和通道宽度从而提高频谱效率和传输容量(如飞速(FS) DWDM-400CFP2-DCO) 。

趋势:更高的频谱效率

相干光模块 正在朝三个方向发展:

频谱效率:借助oDSP算法的不断进展,提高频谱效率和单光纤容量。

波特率:增加单波长波特率,以实现更高的单端口带宽从而降低单位比特成本和功耗。

更小尺寸和更低功耗:采用集成光电子元件、先进制造工艺以及专用的oDSP算法,以减小400G光模块的尺寸和降低其功耗。

结论

当前主流的400G光模块已经广泛用于各种网络场景,包括数据中心网络、城域承载网以及远距离和高容量传输网络。而更高容量、更低单位比特成本和更低功耗的需求正在推动光模块向更高速率发展。
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
34
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k