飞速(FS)发布400G QSFP-DD SR8光模块,为下一代网络奠定基础
2019年12月12日,飞速(FS)正式推出用于400G数据传输的400G QSFP-DD SR8光模块和MTP-16光纤跳线。
400G QSFP-DD SR8光模块作为新一代云计算网络解决方案之一,可满足大型数据中心和5G应用的带宽需求,如数据中心互联、基于云计算的企业应用以及超高清流媒体等。
飞速(FS) 400G QSFP-DD SR8光模块简介
“QSFP-DD”代表着该光模块采用的封装类型,这是一种双密度四通道小型可插拔的封装,能与现有的QSFP28兼容,尺寸小,维护便捷;同时QSFP-DD端口与QSFP+、QSFP28和QSFP56模块向后兼容。“SR”代表着该光模块适用于短距离传输。
飞速(FS) 400G QSFP-DD SR8光模块利用PAM4调制技术,通过8路并行信号传输(单路速率为50Gbps),实现400Gbps的传输速率。该光模块采用了MPO/MTP光接口设计,可与MPO/MTP-16光纤跳线搭配使用,通过带 MTP/MPO-16 连接器的多模光纤 (MMF) 支持长达 100m 的链路长度。与此同时,该模块符合IEEE 802.3cd、QSFP-DD MSA等标准,在0~70℃的商业温度下,该模块的功耗小于10W。并且飞速(FS) 400G QSFP-DD SR8光模块在BER(误码率)和以太网测试上均顺利通过,产品性能稳定。
此外,飞速(FS)为了给用户提供更加全面的解决方案,仍在继续研发更多的400G产品,敬请期待!
关于飞速(FS)
飞速(FS)隶属于深圳市宇轩网络技术有限公司,成立于2009年,是ICT领域领先的跨行业网络解决方案提供商。目前在中国、美国、德国、英国、澳大利亚、新加坡、日本等多地设立公司。飞速(FS)拥有为全球数据中心、电信及各类型企业提供产品和解决方案的全流程服务。我们的产品和服务广泛应用于从硬件和软件到集成 IT网络通信解决方案,例如安全、云、混合基础架构和数字体验。
飞速(FS)致力于为全球客户提供量身定制的数字化产品与解决方案。先后与业内知名公司US Conec,NTT,智邦,铭普光磁,天弘等品牌厂商达成战略合作。我们通过不断增强的研发设计能力,品质测试能力,全球交付能力赢得广泛客户的信任与合作,截止2024年,飞速(FS)已拥有全球31万+企业注册客户,覆盖全球近 200 个国家与地区。