中文

飞速(FS)400G光模块常见疑问解答

更新于 2024年04月22日 by
715

400G光模块图片

飞速(FS)400G光模块为客户提供各种超高密度的400G以太网连接方案,广泛应用于数据中心、企业网和服务提供商。以下是关于我们新一代400G光模块的常见问题。

Q:飞速(FS)可以提供哪些类型的400G光模块?

A:飞速(FS)支持OSFP和QSFP-DD封装形式下的全系列400G光模块,具体型号及参数参下表:

400G光模块

型号名
最大传输距
连接头类型
光纤类型
功耗
70m@OM3/100m@OM4
MTP/MPO-16 (APC)
多模
≤10W
500m
MTP/MPO-12 (APC)
单模
≤10W
2km
MTP/MPO-12
单模
≤12W
2km
LC双工
单模
≤12W
10km
LC双工
单模
≤12W
10km
MTP/MPO-12
单模
≤10W
10km
LC双工
单模
≤14W
40km
LC双工
单模
≤14W
100m
MTP/MPO-16
多模
≤12W
500m
MTP/MPO-12 (APC)
单模
≤10W
 

400G DAC/AOC高速线缆

产品类型
最大传输距离
连接头类型
功耗
100m
QSFP-DD
≤11W
50m
QSFP-DD - 2x QSFP56, QSFP-DD - 4x QSFP56, QSFP-DD - 4x QSFP28, QSFP-DD - 8x SFP56
≤11W
 

Q:飞速(FS)400G光模块有哪些功能特征?

A:飞速(FS)400G光模块可以帮助云运营商、服务提供商和企业以更低的成本和低功耗实现更高带宽。飞速(FS)400G光模块的主要特征包括:

① 支持OSFP和QSFP-DD两种封装形式,可以满足不同400G应用传输需求。

② 部分400G光模块采用硅光技术,以降低功耗和成本,提高传输密度。

③ 符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3bs标准,在主机设备中进行专业严格测试,模块具有卓越的品质、性能、可靠性与互操作性。

④ 与思科(Cisco)、瞻博(Juniper)、Arista、戴尔(Dell)、迈络思(Mellanox)等主流品牌兼容。

⑤ 可节省4倍数量的光纤、连接器和配线架,从而简化您的网络。

Q:飞速(FS)400G光模块可应用于哪些场景?

A:400G QSFP-DD光发模块是高性能400G网络中的连接骨干。飞速(FS)400G光模块可用于各种应用场景,满足您的链路距离覆盖要求。例如,400G高速线缆和光缆在ToR交换机和服务器之间进行短距离连接;2km≤X≤10km的链路,QSFP-DD FR4或LR4模块是高质量和低经济成本的理想选择。

Q:飞速(FS)400G光模块做过哪些知名质量认证?

A:飞速(FS)400G光模块符合ISO 9001:2015、RoHS、REACH、CB、RCM、FCC和俄罗斯TR CU证书(EAC证书)等一系列光模块认证。请放心,我们的产品满足行业质量标准和安全要求。

Q:飞速(FS)400G光模块是否可以兼容Cisco和Juniper品牌的设备?

A:飞速(FS)400G光模块均可与思科(Cisco)、瞻博(Juniper)、Arista、戴尔(Dell)、迈络思(Mellanox)等品牌兼容。您在购买前可要求飞速(FS)进行兼容性测试,以确保我们的光模块与您的设备兼容。飞速(FS)400G光模块支持即插即用,无兼容问题,以直接融入你的数据中心基础设施。如果您正在部署数据中心网络或想要升级现有数据中心架构,飞速(FS)400G光模块将是您的理想选择。

Q:飞速(FS)OSFP模块是否支持插入400G QSFP-DD端口,或QSFP-DD模块是否支持插入400G OSFP端口?

A:OSFP和QSFP-DD在物理上是两种不同的封装形式,不支持端口混用。如果您的设备端口是OSFP形式,那么必须使用400G OSFP模块。如果您的设备端口是QSFP-DD形式,那么必须使用400G QSFP-DD模块。

Q:飞速(FS)100G QSFP模块可以插入400G QSFP-DD端口吗?

A:因为QSFP-DD封装可以兼容QSFP、QSFP+和QSFP28封装形式,所有40/100G QSFP光模块可以插入QSFP-DD端口。如果在QSFP-DD 400G端口中使用QSFP模块,QSFP-DD端口必须按100G的数据速度配置。

Q:如果不知道如何选择适配的模块,有什么解决办法?

A:飞速(FS)提供24小时在线客户支持。如果您对光模块有任何疑问,比如如何为你的交换机选择合适的400G光模块,如何在不同的外形尺寸之间进行选择,当出现典型的技术故障时该如何处理,或者如何下订单等等,您可以直接申请我们的技术支持,或者拨打我司客服热线400-865-2852,我们的客服人员会在收到讯息后尽快答复您。

Q:飞速(FS)支持退货退款政策吗?

A:飞速(FS)希望您对我们的400G光模块感到满意。飞速(FS)400G光模块、高速线缆和光缆支持30天(自收货之日起)退换货。如果您需要退货或退款,您可以线上提交退货退款申请或者联系您的专属客户经理沟通退换货事宜,飞速(FS)将在仓库收货验收无误后7个工作日内退款。

Q:飞速(FS)400G光模块保修期有多长?

A:飞速(FS)400G光模块、高速线缆和光缆支持5年保修期。保修范围只包括正常使用下产品产生的故障,不包括因误用、滥用、不按产品说明使用、不正确安装或不正确操作、由飞速(FS)或飞速(FS)授权的服务提供商以外的任何人进行维修等情况而产生的故障或损坏。具体请查看飞速(FS)产品保修政策

如果您对飞速(FS)400G光模块有任何疑问,您可以随时联系我们寻求帮助。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Sophie.
Sophie
400G QSFP-DD光模块种类及连接方案概述
2020年04月01日
7.0k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
四种典型400G网络解决方案详解
2021年07月20日
2.8k