中文

400G QSFP-DD光模块种类及连接方案概述

发布于 2020年04月01日 by
7.0k

QSFP-DD封装凭借着高速、小型、可插拔等优势备受400G宠爱,400G QSFP-DD光模块成为了下一代数据中心网络互连时极受欢迎的光模块之一。随着400G的标准化,各大厂商和供应商都已纷纷研发出不同类型的400G QSFP-DD光模块,如400G QSFP-DD SR8光模块等。本文将重点介绍400G QSFP-DD光模块的种类及其连接方案,便于您更好地部署网络。

400G QSFP-DD光模块种类大全

目前,市面上400G QSFP-DD光模块的种类有400G QSFP-DD SR8、400G QSFP-DD DR4、400G QSFP-DD FR4、400G QSFP-DD LR4400G QSFP-DD LR8等。详见下表:

类型 最大传输距离 波长 光纤类型 连接器类型 调制技术 协议标准
400G QSFP-DD SR8 100米(OM4) 70米(OM3) 850nm 多模光纤 MPO/MTP-16 50G PAM4 IEEE P802.3cm/IEEE 802.3bs
400G QSFP-DD DR4 500米 1310nm 单模光纤 MPO/MTP-12 100G PAM4 IEEE 802.3bs
400G QSFP-DD XDR4/DR4+ 2千米 1310nm 单模光纤 MPO/MTP-12 100G PAM4 /
400G QSFP-DD FR4 2千米 CWDM4波长 单模光纤 LC 100G PAM4 100G lambda多源协议(MSA)
400G QSFP-DD 2FR4(FR8) 2千米 CWDM4波长 单模光纤 CS 50G PAM4 IEEE 802.3bs
400G QSFP-DD LR4 10千米 CWDM4波长 单模光纤 LC 100G PAM4 100G lambda多源协议
400G QSFP-DD LR8 10千米 1310nm 单模光纤 LC 50G PAM4 IEEE 802.3bs

其中,“SR”指采用多模光纤实现70米、100米或150米的传输距离,“8”表示该模块拥有8条光纤通道;“DR”指采用单模光纤实现500米的传输距离,“4”表示该模块拥有4条光纤通道;“XDR4”是“DR4”的扩展版本;“FR”指采用单模光纤实现2千米的传输距离;“LR”指采用单模光纤可实现10千米的传输距离。

常见400G QSFP-DD光模块的连接方案

400G QSFP-DD SR8光模块

由上可知,400G QSFP-DD SR8光模块可通过多模光纤实现400G传输,最大距离可达100米(OM4)。因此,400G QSFP-DD SR8光模块比较适用于短距离互连或者多通道数据通信。常用连接方案如下:

400G互连

两端400G QSFP-DD SR8光模块可通过MPO/MTP-16光纤跳线连接实现400G传输。如下:

QSFP-DD SR8.jpg

多通道数据通信

①400G QSFP-DD SR8光模块可通过MPO/MTP-16转2*MPO/MTP-8光纤跳线连接到对端的200G SR4光模块。

QSFP-DD SR8 to 200G SR4.jpg

②400G QSFP-DD SR8光模块可通过16芯MPO/MTP转8*LC双工分支光纤跳线连接到对端的50G SFP光模块。

QSFP-DD SR8 to 50G SFP.jpg

400G QSFP-DD DR4光模块

由于400G QSFP-DD DR4光模块的传输距离可达500米,且同时支持与100G DR光模块互连,因此该模块适用于短距离400G与100G的互连。400G QSFP-DD DR4光模块可通过MPO-12转4*LC双工分支光纤跳线连接对端100G DR光模块。

QSFP-DD DR4.jpg

400G QSFP-DD XDR4/DR4+光模块

400G QSFP-DD XDR4/DR4+光模块为400G QSFP-DD DR4光模块的扩展版本,可与100G FR光模块互连;因此,该模块可以通过MPO-12转4*LC双工分支光纤跳线连接对端的100G FR光模块。

400G QSFP-DD FR4光模块

由于400G QSFP-DD FR4光模块采用4个CWDM波长的非制冷EML激光器,基于PAM4调制在单波传输上速率可达106.25Gbps,因此该模块适用于400G互连。两个400G QSFP-DD FR4光模块可通过LC双工光纤跳线实现400G互连。

QSFP-DD FR4.jpg

400G QSFP-DD FR8光模块

400G QSFP-DD FR8光模块(400G QSFP-DD 2FR4光模块)是一种2*200G的模块,与400G QSFP-DD FR4光模块不同的是,400G QSFP-DD FR8光模块采用50G PAM4调制技术,提供八条光纤通道,比较适用于多通道数据通信。通常情况下,400G QSFP-DD FR8光模块可通过2*CS转2*LC双工分支光纤跳线连接对端200G FR4光模块。

QSFP-DD 2FR4.jpg

疑问解答

Q:请问400G QSFP-DD光模块能插入到OSFP端口吗?

A:不能,因为QSFP-DD和OSFP封装的结构、尺寸等各有所不同,如QSFP-DD采用的是四通道小型双重密度,OSFP采用的是八通道小型可插拔,而且QSFP封装比QSFP-DD封装尺寸要大,两者无法兼容。欲知更多OSFP光模块的信息可访问《400G OSFP光模块种类及连接方案概述》。此外,需要注意的是,您的网络设备均为QSFP-DD封装,则必须使用QSFP-DD光模块或者QSFP-DD DAC或者QSFP-DD AOC。

Q:400G产品除了上述提及的QSFP-DD光模块以外,还有哪些?

A:还有400G QSFP-DD DAC和AOC等产品,欲知更多400G DAC和AOC的信息,可访问《关于400G DAC和400G AOC你了解多少?》

Q:请问100G QSFP28光模块能插入到QSFP-DD的端口上吗?

A:可以,因为QSFP-DD封装可以向后兼容,因此可以通过配置将QSFP-DD端口设置100G,然后插入100G QSFP28光模块进行传输,此时链路的传输速率为100G。