Italia

Porta Uplink vs Porta Normale: Posso Usare una Porta Uplink Come una Porta Normale?

Aggiornato il 29 Set 2021 by
24.9k

Quando si ha a che fare con degli switch network solitamente ci si preoccupa del tipo di porte switch, come ad esempio 24 porte 10/100/1000 Mbps e 4 SFP+. Se si sono utilizzati degli switch managed nelle proprie reti, si avrà sicuramente familiarità con le porte uplink e le porte normali. Vi è qualche differenza tra le due? È possibile utilizzare una porta uplink come porta standard e viceversa? Questo post ti aiuterà a saperne di più.

Porta uplink e porta normale: cosa sono?

Per comprendere le differenze tra porte uplink e porte normali è opportuno avere prima uno sguardo d'insieme sulle tipologie di switch e porte. A seconda delle applicazioni, il modello internet gerarchico può essere diviso in layer core, layer distribution e layer access. Seguendo questo modello, vi sono switch core, switch distribution e switch access, i quali forniscono diverse funzioni in una rete. Sulla base di diverse funzioni e configurazioni, le porte di uno switch network hanno due categorie principali: porte uplink e porte normali (porte downlink). La porta uplink su uno switch è normalmente una porta ad alta velocità utilizzata per connettere un dispositivo ad altri dispositivi ad alta velocità nella topologia o una rete locale di piccole dimensioni a una più grande. Mentre le porte normali sono solamente una serie di porte utilizzate principalmente per la trasmissione regolare di dati, tra le quali sono comunemente utilizzate le porte RJ45, SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ e QSFP28. Supportano cavi in fibra o di rete per diverse velocità dati e distanze di trasmissione. Si veda Quadro generale delle tipologie di porte switchper un approfondimento.

Porta uplink vs porta normale: quali sono le differenze?

Una porta uplink assomiglia superficialmente a ogni altra porta normale su uno switch o su un hub. In più, connettendo la porta uplink su uno switch alla porta normale su un altro switch, aiuta a espandere le dimensioni della rete. Vi sono però molte differenze tra di esse.

Immagine 1: Port normale e porte uplink su switch (FS S5860-20SQ, S5860-24XB-U).

Porta uplink in fibra vs porta normale

Per l'uplink aggregation

Su uno switch in fibra le porte uplink hanno maggiore larghezza di banda in confronto alle porte normali in quanto aggregano traffico tra layer differenti. La porta uplink è utilizzata come dispositivo per connettere un dispositivo ad altri dispositivi ad alta velocità o una rete a un'altra di dimensioni maggiori. Per esempio, lo switch edge si connette allo switch managed del layer distribution.Le connessioni uplink in fibra tra gli switch possono essere utili ad aumentare il throughput e i tempi di risposta di applicazioni che hanno requisiti maggiori sulla rete. Gli uplink in fibra 1GB sono spesso utilizzati per aumentare la larghezza di banda per database, video, audio e altre applicazioni. È molto più semplice e precisa da utilizzare di una porta in rame normale.

Immagine 2: Switch uplink aggregation (FS S3910-24TS, S5860-20SQ, N8560-48BC).

Per stacking

Una porta uplink può fungere da porta stack. È uno dei due metodi per realizzare stacking, oltre ad utilizzare una porta apposita. La porta uplink rappresenta una soluzione perfetta per lo stacking di switch con maggiore flessibilità e costi minori - connettendo in maniera semplice le porte uplink su ogni switch stackable con DAC/AOC o transceiver ottici e cavi patch in fibra. Inoltre, l'utilizzo di porte uplink in fibra per lo stacking degli switch per realizzare stacking su lunghe distanze in diversi ambienti d'utilizzo.

Immagine 3: Uplink switch per stacking (FS S5860-20SQ, S5860-24XB-U).

Porta uplink in rame vs porta normale

Per cablaggio più semplice

È risaputo che durante la connessione di due porte Ethernet normali su switch, un cavo crossover è normalmente utilizzato in modo tale che le pin di trasmissione all'estremità del cavo di rete possano essere connesse alle pin di ricezione dall'altra parte. Una porta uplink non effettua il cross-over tra pin di trasmissione e ricezione, perciò rimuove la necessità di un cavo cross-over. Questo significa che un cavo straight-through sia tutto quello di cui si abbia bisogno quando si connettono due switch collegando una porta uplink e una porta normale.

Immagine 4: Connessione cavo straight-through e cavo crossover.

Per il risparmio di porte

La porta uplink su uno switch è utilizzata per espandere la rete. Si può connettere la porta uplink su uno switch, per esempio, alla porta standard di un altro switch, in modo che le porte in rame normali possano essere risparmiare per connettere più endpoint. In questo modo gli switch possono utilizzare le porte uplink per connettersi ad altri switch per aumentare il numero massimo di dispositivi cablati connessi alla rete.

Posso utilizzare una porta uplink come porta normale?

Con le crescenti richieste di larghezza di banda, una questione ha attratto sempre più attenzione, ovvero: posso utilizzare le porte uplink su uno switch come porte normali? Per rispondere a questa domanda è tuttavia necessario avere alcune nozioni riguardo alle porte condivise e le porte dual-purpose prima di risolvere la questione.

Porta condivisa e porta dual-purpose

Alcuni apparecchi di rete più antiquati avevano spesso una porta normale configurata affianco di una porta uplink in una coppia. Più specificamente, la logica hardware tradizionale di questi prodotti supportava connessioni o alla porta link o alla porta normale condivisa, ma non ad entrambe. La connessione di dispositivi ad entrambe le porte di un dispositivo con porta condivisa impedisce all'unità di funzionare adeguatamente. Al giorno d'oggi, molti apparecchi di reti offrono una porta dual-purpose che può funzionare o come una porta link o come una porta normale a seconda del tipo di dispositivo connesso ad essa. Un uplink dual-purpose è una combinazione di una porta in rame 10/100/1000TX e una porta Ethernet Gigabit SFP. Una di queste due porte può essere usata per volta. Gli uplink dual-purpose offro o anche un trunk full-duplex a velocità gigabit per lo stack. In breve, possiamo dire che la porta uplink può essere utilizzata come porta normale a seconda delle specifiche particolari.

Come utilizzare una porta uplink come porta normale?

Ora che sappiamo di poter usare la porta uplink come una porta normale, vi sono alcuni dettagli a cui prestare attenzione. Le porte uplink in fibra, SFP/SFP+, per esempio, sono porte che il produttore preveda vengano usate per realizzare l'uplink con uno switch core su un altro piano o altro edificio troppo distante per una connessione i rame. In questo senso, non vi è nulla di insolito per quanto riguarda una porta uplink vs una porta standard. Per quanto riguarda le porte uplink RJ45, sono normalmente connesse come crossover, per cui vi è una differenza fisica in confronto alle porte switch RJ45 normali.

Conclusioni

La porta uplink può quindi servire da porta normale. Sebbene vi siano alcune differenze di ordine minore in termini di utilizzo, non ve ne sono di sostanziali. L'unica differenza è che la porta uplink è connessa a un dispositivo di rete di layer più alto per aggregare larghezza di banda e deve essere connessa alla porta normale su un altro dispositivo di rete. Speriamo che questo articolo sia stato utile per fare chiarezza sulla quesitone.

Articolo Correlato

What Is SFP Port of Gigabit Switch?

1000BASE-T Switch with SFP Ports Interconnection Methods?

Cisco Catalyst 3750 Series Switches SFP Port Connections

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza