100G NIC: Ein unaufhaltsamer Trend in 400G-Rechenzentren der nächsten Generation
NIC, kurz für engl. Network Interface Card oder Network Interface Controller, die man als Netzwerkkarte oder Netzwerkadapter bezeichnen kann, ermöglicht es einem Netzwerkgerät, mit anderen Netzwerkgeräten zu kommunizieren. Ohne NIC-Karte ist eine Vernetzung kaum möglich. Es gibt NICs mit verschiedenen Typen und Geschwindigkeiten, z.B. drahtlose und drahtgebundene NIC-Karte, von 10G bis 100G. Unter ihnen hat die 100G-NIC noch keinen großen Marktanteil eingenommen. In diesem Beitrag werden 100G NICs und die aktuellen Trends bei NIC-Karte behandelt.
Was ist eine 100G NIC?
Die Netzwerkkarte wird auf einem Computer installiert und zur Kommunikation über ein Netzwerk mit einem anderen Computer, Server oder anderen Netzwerkgeräten verwendet. Es gibt viele verschiedene Formen, aber es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Arten von Netzwerkkarten: verkabelte und drahtlose Netzwerkkarten. Drahtlose NIC-Karte verwendet drahtlose Technologie für den Zugriff auf das Netzwerk, während verkabelte NIC-Karte DAC-Kabel oder Transceiver und Glasfaserkabel verwenden. Die beliebteste kabelgebundene LAN-Technologie ist Ethernet. In Bezug auf ihr Anwendungsgebiet kann sie in eine Computer-Netzwerkkarte und eine Server-Netzwerkkarte unterteilt werden. Für Client-Computer wird in den meisten Fällen eine NIC-Karte benötigt. Bei Servern ist es jedoch sinnvoll, mehr als eine NIC-Karte zu verwenden, um den Bedarf an mehr Netzwerkverkehr zu decken. In der Regel hat eine Netzwerkkarte nur eine Schnittstelle, aber es gibt immer noch einige Server-NICs, die zwei oder mehr Schnittstellen in einer einzigen Karte eingebaut haben.
Abbildung 1: FS 100G NIC
Mit der Erweiterung der Rechenzentren von 10G auf 100G hat sich das 25G-Server-NIC einen festen Platz im NIC-Markt erobert. Mittlerweile treibt die wachsende Nachfrage nach Bandbreite das Rechenzentrum zu höherer Bandbreite, 200G/400G und 100G Transceiver sind weit verbreitet, was den Weg für 100G Server ebnet.
Wie wählt man die richtige 100G NIC aus?
Wie wählt man die beste 100G NIC von allen Anbietern aus? Wenn Sie in diesem Rätsel nicht weiterkommen, lesen Sie den folgenden Abschnitt mit Empfehlungen und Tipps, die Sie berücksichtigen sollten.
? Steckverbinder
Steckverbindertypen wie RJ45, LC, FC, SC sind häufig verwendete Steckverbinder auf NIC-Karte. Sie sollten den von NIC-Karte unterstützten Steckertyp überprüfen. Heutzutage verwenden viele Netzwerke nur noch RJ45, so dass es nicht mehr so schwer ist, die NIC-Karte für den richtigen Steckertyp auszuwählen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Trotzdem kann es sein, dass einige Netzwerke eine andere Schnittstelle wie Koax verwenden. Prüfen Sie daher vor dem Kauf, ob die Karte, die Sie kaufen möchten, diese Verbindung unterstützt.
? Bustyp
PCI ist ein Hardware-Bus, der für die Erweiterung der internen Komponenten des Computers verwendet wird. Es gibt heutzutage drei Haupt-PCI-Bustypen, die von Servern und Workstations verwendet werden: PCI, PCI-X und PCI-E. Unter ihnen ist PCI der konventionellste. Er hat eine feste Breite von 32 Bit und kann nur 5 Geräte gleichzeitig bedienen. PCI-X ist eine höher aufgerüstete Version, die mehr Bandbreite bietet. Mit dem Aufkommen von PCI-E werden die PCI-X Karten nach und nach ersetzt. PCI-E ist eine serielle Verbindung, so dass sich die Geräte nicht mehr wie auf einem normalen Bus die Bandbreite teilen. Außerdem gibt es verschiedene physikalische Größen von PCI-E-Karten auf dem Markt: x16, x8, x4 und x1. Vor dem Kauf einer 100G NIC ist es notwendig, sich zu vergewissern, welche PCI-Version und Slot-Breite mit Ihrer aktuellen Ausrüstung und Netzwerkumgebung kompatibel ist.
? Hot Swapping
Es gibt einige Netzwerkkarten, die installiert und entfernt werden können, ohne das System herunterzufahren, was dazu beiträgt, die Ausfallzeiten zu minimieren, da fehlerhafte Geräte sofort ausgetauscht werden können. Während Sie Ihre 100G-NIC auswählen, sollten Sie also überprüfen, ob sie „Hot Swapping“ unterstützt.
Trend bei NIC
Netzwerkkarten (NIC - Network Interface Card) wurden in den 1990er und frühen 2000er Jahren häufig in Desktop-Computern verwendet. Bis heute finden sie in Servern und Workstations mit unterschiedlichen Typen und Geschwindigkeiten breite Anwendung. Mit der Popularisierung von drahtlosen Netzwerken und WiFi werden drahtlose Netzwerkkarten allmählich immer beliebter. Für relativ unbewegliche Netzwerkgeräte sind kabelgebundene Karten aufgrund der zuverlässigen Verbindungen jedoch nach wie vor beliebt. Netzwerkkarten werden seit Jahren aufgerüstet. Da die Rechenzentren in einem noch nie dagewesenen Tempo expandieren und eine höhere Bandbreite zwischen Server und Switches erfordern, werden die Netzwerke von 10G auf 25G und sogar 100G erweitert. Unternehmen wie Intel und Mellanox haben ihre 100G-NIC nacheinander auf den Markt gebracht.
Während des Upgrades von 10G auf 100G in Rechenzentren kann die für die 100G-Migration populär gewordene 25G-Server-Konnektivität durch 4 Stränge von 25G realisiert werden. 25G NIC ist nach wie vor der Mainstream. Angesichts der Tatsache, dass die Gesamtbandbreite für Rechenzentren schnell wächst und Hardware-Upgrade-Zyklen für Rechenzentren alle zwei Jahre stattfinden, kann die Ethernet-Geschwindigkeit jedoch schneller sein als wir erwarten. Es besteht eine gute Chance, dass 100G NIC auch eine integrale Rolle in der nächsten Generation von 400G-Netzwerken spielen wird.
In der Zwischenzeit wird der Bedarf an 100G NIC auch die Nachfrage nach anderen Netzwerkgeräten antreiben. Zum Beispiel wird sich der 100G-Transceiver, das Gerät zwischen NIC und Netzwerk, zwangsläufig durchsetzen. Jetzt werden 100G-Transceiver von vielen Marken mit verschiedenen Typen wie CXP, CFP, QSFP28-Transceiver, usw. angeboten. FS liefert eine komplette Serie von kompatiblen 100G QSFP28- und CFP-Transceivern, die mit den wichtigsten Marken von 100G NICs wie Mellanox und Intel kombiniert werden können.
Fazit
Mit dem Hype um die nächste Generation der Mobilfunktechnologie, 5G, wird heutzutage die höhere Bandbreite für den Datenfluss benötigt, was den Weg für 100G NIC ebnet. Bei dieser Gelegenheit werden 100G-Transceiver und 400G-Netzwerk-Switches dringend benötigt. Wir glauben, dass die neue Ära der 5G-Netzwerke die Popularisierung von 100G-NICs mit sich bringen und in eine neue Ära der Netzwerkleistung übergehen wird.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022