400G-Rechenzentrum: Führend in der Zukunft der Datenübertragung
Mit dem explosionsartigen Wachstum des Datenvolumens und der rasanten Entwicklung neuer Technologien stehen Rechenzentren vor beispiellosen Herausforderungen. Um den wachsenden Bedarf an Datenübertragung zu decken, hat sich die 400G-Technologie zeitgemäß entwickelt und ist zu einer Schlüsselkraft bei der Förderung der Entwicklung von Rechenzentren geworden. In diesem Artikel werden die Konzepte, Vorteile, Betriebsmechanismen und FS400G-Lösungen der 400G-Technologie eingehend untersucht und aufgezeigt, wie 400G die Zukunft des Rechenzentrums neu gestalten wird.
Was ist 400G?
400G-Ethernet ist eine aufstrebende Glasfaser-Kommunikationstechnologie, die darauf ausgelegt ist, den wachsenden Bedarf an Datenübertragung zu decken. Im Vergleich zur herkömmlichen 100G-Technologie bietet 400G höhere Datenübertragungsraten und kann datenintensive Anwendungen wie Cloud-Computing, künstliche Intelligenz und 5G effektiver unterstützen. Die 400G-Technologie bietet leistungsstarke Unterstützung für Rechenzentren dank der kompakteren Größe, den geringeren Betriebskosten und der höheren Flexibilität.
Der Aufstieg der 400G-Rechenzentren
Der schnelle Wechsel zu 400G in mehreren Rechenzentren verändert die Art und Weise, wie Netzwerke entworfen und aufgebaut werden. Einige der Hauptfaktoren für diese Technologie der nächsten Generation sind Cloud-Computing, Videostreaming und 5G, die die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-, Hochbreitband- und hochskalierbaren Lösungen vorantreiben. Die großen Datenmengen, die durch intelligente Geräte, das Internet of Things, soziale Medien und andere As-a-Service-Modelle erzeugt werden, beschleunigen diese 400G-Transformation ebenfalls.
Die wichtigsten Vorteile eines Upgrades auf ein 400G-Rechenzentrum sind die höhere Datenkapazität und die Netzwerkfunktionen, die für High-End-Implementierungen erforderlich sind. Diese Technologie bietet auch mehr Leistung, Effizienz, Geschwindigkeit und Kosteneinsparungen. Ein einzelner 400G-Port ist wesentlich günstiger als vier einzelne 100G-Ports. Außerdem ermöglichen die höheren Datengeschwindigkeiten ein bequemes Scale-up und Scale-out, indem sie eine hohe Dichte, Zuverlässigkeit und niedrige Kosten pro Bit ermöglichen.
Wie 400G funktioniert
Bevor wir uns mit den Herausforderungen und Lösungen bei der Implementierung befassen, sollten wir zuerst verstehen, wie 400G funktioniert. Zunächst einmal beträgt die tatsächliche Leitungsrate oder Datenübertragungsgeschwindigkeit einer 400G-Ethernet-Verbindung 425 Gbps. Mit den zusätzlichen 25 Bits wird ein FEC-Verfahren (Forward Error Connection) eingerichtet, mit dem Übertragungsfehler erkannt und korrigiert werden.
400G verwendet die 4-stufige Pulsamplitudenmodulation (PAM4), um höhere Signal- und Baudraten zu kombinieren. Dies erhöht die Datenraten um das Vierfache gegenüber der derzeitigen NRZ-Signalisierung (Non-Return to Zero). Mit PAM4 können Betreiber vier Lanes mit 100G oder acht Lanes mit 50G für verschiedene Formfaktoren (d. h. OSFP und QSFP-DD) implementieren. Diese optische Transceiver-Architektur unterstützt die Übertragung von bis zu 400 Gbit/s entweder über parallele Fasern oder über mehrere Wellenlängen.
400G-Lösung von FS
Zu den von der FS bereitgestellten 400G-Lösungen gehören optische 400G-Module, 400G-Switches, 400G-Direktverbindungs-Kupferkabel usw. mit dem Ziel, Kunden umfassende Optionen für die Implementierung von 400G-Netzwerken zu bieten. Das optische 400G-Modul von FS verfügt über ausgereifte Technologie und stabile Leistung und kann die Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien erfüllen, wie z. B. die interne Verbindung in Rechenzentren, die Netzwerkverbindung in Großstädten und die Übertragung über große Entfernungen. Darüber hinaus bietet FS auch maßgeschneiderte 400G-Lösungen an, um den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Fazit
Der Aufstieg der 400G-Technologie zeigt, dass Rechenzentrumsnetzwerke in eine neue Entwicklungsphase eingetreten sind. Da die Technologie immer ausgereifter wird und sich ihre Anwendung vertieft, wird 400G höhere Datenübertragungsraten, niedrigere Betriebskosten und stärkere Erweiterungsmöglichkeiten für das Rechenzentrum bringen. Die Einführung der 400G-Lösung von FS bietet Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten und trägt dazu bei, die Umstellung von Rechenzentren auf die 400G-Technologie zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass die 400G-Technologie in Zukunft zur gängigen Wahlfür Rechenzentrumsnetzwerke wird und die Entwicklung von Rechenzentren in eine effizientere und intelligentere Richtung fördert.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022