Deutsch

Konfigurationsanleitung: 40G QSFP+ zu 10G SFP+

Aktualisierung: 09. Mär 2020 by
4.5k

Heute dient die QSFP+-zu-SFP+-Konfiguration als gängige Methode, um ein Netzwerk-Upgrade von 10G auf 40G zu erreichen, was der aktuelle Trend in Unternehmensnetzwerken und Rechenzentren ist. Die Aufteilung von 40G in vier 10G-Switches ist eine praktikable Lösung für die Verbindung von 10G- und 40G-Ethernet-Switches, da die vorhandenen Geräte voll ausgenutzt werden können, wodurch Kosten gespart und die Konfiguration für Unternehmen oder Rechenzentren vereinfacht wird. Daher können Sie geeignete 40G-QSFP+-Breakoutkabel je nach Ihren Anforderungen auswählen, um einen 40G-QSFP-Port in vier 10G-SFP+-Ports aufzuteilen. In diesem Artikel bieten wir einen Leitfaden für die 40G-QSFP+- bis 10G-SFP+-Konfiguration unter Verwendung von Direct-Attach-Kabeln (DAC), aktiven optischen Kabeln (AOC) und MTP-LC-Breakout-Kabeln zusammen mit 10G/40G-Transceivern.

 

Was sind die Voraussetzungen für einen 40G-10G Split?

In der Regel wird diese geteilte Konfiguration von den meisten Switches verschiedener Hersteller unterstützt, unabhängig von den eigenständigen und gestapelten Switches. Natürlich müssen Sie diese Funktion in der Anleitung Ihres Switches überprüfen oder Ihren Anbieter konsultieren, da dies die grundlegendste Bedingung für die Aufteilung der QSFP+- zu SFP+-Konfiguration ist. Manchmal unterstützen die meisten Ports eines Switches die Aufteilung, einige jedoch nicht. In anderen Fällen, wenn ein Switch als Leaf-Switch eingesetzt wird, unterstützen einige Ports die Aufteilung nicht. Oder wenn der Port bereits als Stack-Port verwendet wird, kann dies auch die Split-Konfiguration einschränken. Daher können die Bedingungen je nach Ihren Anwendungen recht unterschiedlich sein. Bevor Sie den QSFP+-Port in 4x10G-Ports aufteilen können, sollten Sie außerdem zunächst sicherstellen, dass der 40G-Port in einer Standardkonfiguration ist und auch aus anderen L2/L3-Feature-Konfigurationen entfernt wurde. Denn wenn die Aufteilung in Bearbeitung ist, ist der QSFP+-Port immer noch verfügbar, bis Sie das System neu installieren. Daher ist ein erneutes Einrichten des Systems nach der Ausgabe der CLI ein Muss, damit die Änderung wirksam wird.

 

Drei Verkabelungsmethoden für die Verbindung von QSFP+ zu SFP+

Wie bereits erwähnt, gibt es mehrere häufig verwendete QSFP+- bis SFP+-Verbindungsmethoden für die Auswahl. Im Folgenden werden wir ihre Unterschiede und Vorteile veranschaulichen.

40G QSFP+ zu 4x SFP+ DAC/AOC

Die Verwendung von 40G QSFP+ zu 4x SFP+ DAC oder AOC sind im Grunde genommen die gleiche Sache, da sie ähnliche Formen und Verwendungen haben. Sie bestehen beide aus einem QSFP+-Stecker an einem Ende und vier einzelnen SFP+-Steckern am anderen Ende. Der QSFP+-Verbinder bietet vier parallele, bidirektionale Kanäle und arbeitet mit bis zu 10 Gbps, und er kann direkt in den QSFP+-Port des Switches eingesteckt werden. Ein Hauptunterschied zwischen den beiden Kabeltypen liegt in der Übertragungsdistanz, die sich aus dem Unterschied der Übertragungsmedien - Kupfer für DAC und Glasfaser für AOC - ergibt. Daher ist die Übertragungsdistanz von DAC in der Regel kürzer als die von AOC.

DAC+AOC.png

Bei geteilten 40G-10G-Verbindungen können sowohl 40G QSFP+ zu 4x SFP+ AOC als auch DAC verwendet werden, um die Switches direkt anzuschließen, so dass keine weiteren Transceivermodule erforderlich sind, um Kosten zu sparen und die Verbindung zu vereinfachen. Der größte Nachteil liegt jedoch in den begrenzten Übertragungsdistanzen, so dass dieser DAC oder AOC möglicherweise besser für Verbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen zwei nahe beieinander liegenden Racks geeignet ist.

 

DAC or AOC QSFP+ to SFP+ conenction.jpg

40G QSFP+ zu 4 Duplex LC AOC

Es gibt jedoch auch einen speziellen AOC-Typ, der 40G QSFP+ auf 4 Duplex-LC-AOC-Breakoutkabel mit einem QSFP+-Stecker an einem Ende und vier LC-Steckern am anderen Ende genannt wird. Diese kann auch in der Aufteilung verwendet werden, wobei der QSFP+-Transceiver direkt in den 40G-Port und die LC-Stecker mit vier SFP+-Transceivern gesteckt werden. Diese Verwendung unterscheidet sich von 40G QSFP+ bis zu 4x SFP+ AOC, da diese LC-Steckverbinder mit vielen anderen Arten von Ethernet-Geräten verbunden werden können, die sehr gut verschiedene Anforderungen erfüllen können.

MTP zu 4x LC Breakout-Kabel

Das MTP-zu-4x-LC-Breakoutkabel besteht aus einem 8-Faser-MTP-Stecker für 40G QSFP+ an einem Ende und 4 Duplex-LC-Steckern für 10G SFP+ am anderen Ende. Und jedes Faserkabel überträgt mit 10Gbps. Dieser Kabeltyp eignet sich für Netzwerke mit hoher Dichte und kann eine viel größere Entfernung als DAC und AOC erreichen. Durch die Verwendung von MTP-zu-4x-LC-Breakoutkabel kann zusammen mit einem 40G-QSFP+ SR4-Modul und vier 10G-SFP+ SR-Modulen die 40G-zu-10G-Verbindung realisiert werden. Diese Methode kann viel flexibler sein, da die LC-Stecker mit verschiedenen Geräten verbunden werden können.

mtp-lc.png

 

Beispiel für die Konfiguration von QSFP+ zu SFP+

Hier verwenden wir vier 10G-Switches – FS S5850-32S2Q, FS S5800-48F4S, Cisco Catalyst 2960-X und Cisco Catalyst 4948E-F – zusammen mit einem 40G HP 5900 JC772A-Switch für das Rechenzentrum, um die 40G-10G-Konfigurationsprozedur zu demonstrieren. In diesem Video bieten wir einen Leitfaden für die Aufteilung von 40G- auf vier 10G-Verbindungen durch 40G-QSFP+- auf vier 10G-SFP+-DAC-, AOC- und optische Transceiver mit MTP-LC-Breakoutkabel.

Der Konfigurationsbefehl lautet wie folgt:

1. Geben Sie den Systemmodus ein.

<HP>sys

2. Geben Sie die 40G-Schnittstelle 1/0/49 auf dem HP 5900-Switch ein, um sie zu konfigurieren.

[HP]inter fortygige 1/0/49

3. Trennen Sie die Schnittstelle von 40G auf vier 10G.

[HP-FortyGigE1/0/49]using tengige

4. Löschen Sie die Schnittstelle FortyGigE1/0/49, und verlassen Sie dann den Systemmodus und speichern Sie die Konfiguration.

[HP]quit
<HP>save

5. Starten Sie den Schalter neu, um die Änderung zu aktivieren. Nach dem Neustart leuchtet die 40G-Portleuchte gelb, was bedeutet, dass die 40G-10G-Split-Konfiguration erfolgreich ist.

The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [y/N]:y
validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
<HP>reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait... DONE!
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
%Jan 1 00:00:42:S84 2011 HP DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
Starting...
***************************************************************************************
HP 5900AF-48XG-4QSFP+ Switch BOOTROM, Version 122
***************************************************************************************
Copyright (c) 2010-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Creation Date: Nov 23 2012, 13:51:56
CPU Clock Speed: 1000MHz
Memory size: 2048MB
Flash Size: 512MB
CPLD Version: 002/002
PCB Version: Ver.B
Mac Address: D07E28B87FDB
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...0
Loading the main image files...
Loading file flash:/5900_5920-cmw710-system-r2207.bin.............Done.
Loading file flash:/5900_5920-cmw710-boot-r2207.bin.............Done.
Image file flash:/5900_5920-cmw710-boot-r2207.bin is self-decompressing........
..........................Done.

6. Zeigen Sie die Kurzinformationen der Schnittstelle(n) an und prüfen Sie, ob die Konfiguration der Schnittstelle 1/0/49 erfolgreich ist.

[HP]dis inter brief

The brief information of interface(s) under bridge mode:
Link: ADM-administratively down; Stby-standby
Speed or Duplex: (a/A)-auto; H-half; F-full
Type: A-access; T-trunk; H-hybrid

Interface Link Speed Dulplex Type PVID Description
XGE1/0/49:1 UP 10G F A 1
XGE1/0/49:2 UP 10G F A 1
XGE1/0/49:3 UP 10G F A 1
XGE1/0/49:4 UP 10G F A 1

 

Hinweis: Die vier 10G-Schnittstellen sind alle "up", was bedeutet, dass die Konfiguration erfolgreich ist. Dann sind die gesamten CLI-Befehlsprozeduren der 40G-10G-Verbindung abgeschlossen.

 

Fazit

Die Aufteilung der QSFP+- zu SFP+-Konfiguration ist eine praktische Lösung für 40G- zu 10G-Verbindungen. Vor der Aufteilung müssen Sie jedoch einige Switches und Ports auswählen, die die Aufteilung unterstützen, sowie kompatible Transceiver. Die Verwendung von 40G-QSFP+-zu-4x-SFP+-DAC und 40G-QSFP+-zu-4x-SFP+-AOC-Kabeln ist kostengünstiger, hat aber nur begrenzte Übertragungsdistanzen. Während die Verwendung von MTP-zu-4x-LC-Breakout-Kabel für größere Entfernungen geeignet, aber teurer ist. Sie können eine geeignete Methode auf der Grundlage Ihrer spezifischen Bedürfnisse wählen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.9k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.9k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.4k