Was Sie über PoE-Switches wissen sollten [FAQ]
Einleitung
Mit dem weit verbreiteten 10Gb PoE-Switch und dem in Sichtweite kommenden 25Gb PoE-Switch gewinnen PoE-Switches immer mehr an Popularität. Im Zeitalter des drahtlosen Netzwerks scheint der PoE-Switch jedoch ein wenig altmodisch zu sein für Leute, die immer der neuesten Netzwerktechnologie nachjagen. Dennoch ist die historische Position von PoE-Switches in der Netzwerktechnologie unersetzlich und unbestreitbar, und sie spielen immer noch eine wichtige Rolle in der Netzwerk-Kommunikationstechnologie. Aufgrund der Vorteile von PoE-Switches bei der Stromversorgung und der Informationsübertragung haben die Menschen begonnen, 10Gb PoE-Switches in großem Umfang auszulegen, aber einige Menschen auf dem Markt stehen dem immer noch skeptisch gegenüber. In diesem Artikel werden einige häufig gestellte Fragen zu PoE-Switches erläutert.
1. Verringern PoE-Switches die Geschwindigkeit?
Die Antwort lautet nein. Aus theoretischer Sicht hat die Stromversorgung des Netzwerkkabels keinen Einfluss auf die Übertragungsgeschwindigkeit des Ethernet-Netzwerksignals. In einem Kabel der Kategorie 5 gibt es 4 Paare verdrillter Kupferkabel. Bei 10M BASE-T und 100M BASE-T werden jedoch nur 2 Adernpaare für die Datenübertragung verwendet, die anderen beiden Adernpaare werden nicht genutzt. PoE verwendet diese vier Adern, um Niederspannungs-Gleichstrom für alle angeschlossenen Access Points oder andere Geräte bereitzustellen. Für Daten und Strom werden unterschiedliche Adern verwendet, so dass die Geschwindigkeit nicht beeinträchtigt wird. Bei einer Gigabit-Ethernet-Verbindung werden 4 Adernpaare für die gleichzeitige Daten- und Stromübertragung verwendet, was möglich ist, weil die Signalübertragung im Ethernet transformatorisch gekoppelt ist. Die Gleichstromversorgung wird in der Mitte des Übertragungstransformators hinzugefügt, was die Datenübertragung nicht beeinträchtigt. Daher verlangsamt der PoE-Switch die Geschwindigkeit nicht. Ein PoE-Switch bremst also nicht die Geschwindigkeit. Tatsächlich wird die Internet-Geschwindigkeit stark von Ihrem ISP, dem Internet-Backbone, dem Remote-Website-Server, dem Datenverkehr auf Ihrem lokalen Knotenpunkt und anderen Faktoren beeinflusst.
2. Unterstützen PoE-Switches nur Geschwindigkeiten unter 1G?
Wäre es noch ein paar Jahre her, könnte die Antwort auf diese Frage „ja“ lauten. Aber jetzt haben sich PoE-Switches so weit entwickelt, dass mehrere Übertragungsgeschwindigkeiten ausgewählt werden können. PoE-Switches mit 10Gb-Ports sind jetzt verfügbar. FS 10G PoE-Switches unterstützen 24x 10GBase-T Ports und können 10G NAS mit Strom versorgen, was die Anforderungen der meisten Menschen erfüllt.
3. Sind PoE-Switches teurer?
Was den Preis des Switches angeht, so ist der Preis des PoE-Switches höher als der eines normalen Switches. Langfristig können Sie mit PoE-Switches jedoch Geld sparen. Der FS S5500-48T8SP ist ein 48-Port PoE-Switch, der die Stromübertragung über alle 48 Ports ermöglicht. Durch die Integration der Stromversorgung in den Switch macht der PoE-Switch die Anschaffung einer Stromeinspeisung überflüssig, wodurch Hunderte von Dollar an Stromkosten eingespart werden können. Abgesehen von den Kosten für Kabel und Steckdosen sind auch die Installationskosten relativ gering, da die Installation recht einfach ist und Sie keine IT-Teams für diese Aufgabe benötigen. Aus diesem Grund gelten PoE-Switches als kosteneffizient.
4. Sind PoE-Switches nur begrenzt einsetzbar?
Die Antwort ist nein. Es wäre vielleicht richtig, wenn Sie sagen würden, dass die PoE-Switches früherer Zeiten nur begrenzt einsetzbar waren. Aber der aktuelle PoE-Switch wird viel wilder eingesetzt. Die neueste Version von IEEE 802.3bt erhöht die Leistung, die einem PD zur Verfügung steht, auf 90 W. Die Halbleiterindustrie ist aktiv dabei, den Stromverbrauch einzelner Transistoren zu reduzieren. Das bedeutet, dass der Integrated Device Manufacturer (IDM) mit weniger Strom mehr erreichen können. Und es steht mehr Leistung für ein PD zur Verfügung. Mit weniger Strom kann ein PD mehr Arbeit leisten. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass PoE-Switches aufgrund des größeren Energiebudgets und der höheren Effizienz mehr Anwendungen haben.
5. Verursachen PoE-Switches ein Problem mit der Verlustleistung?
Die Antwort lautet nein. Es ist verständlich, dass sich die Ingenieure über das Problem der Verlustleistung Sorgen machen, da die Signalintegrität und der Stromverbrauch sehr wichtig sind. Mit den IEEE 802.3-Spezifikationen können PoE-Switches jedoch die Anforderungen der meisten Ingenieure erfüllen. Die IEEE 802.3bt-Spezifikation schreibt beispielsweise vor, dass für die Bereitstellung von 90 W Leistung alle vier Twisted Pairs im Kabel verwendet werden müssen. Die maximale Kabellänge beträgt 100 Meter. Bei Verwendung von nur zwei Twisted Pairs (Paarset) zur Leistungsübertragung sollte der maximale DC-Schleifenwiderstand des Paarsets 12,5 Ω nicht überschreiten, was durch die Verwendung eines Kabels der Kategorie 5 oder höher gewährleistet wird. Wenn die Kabelanforderungen erfüllt sind, gibt es also kein Problem mit der Verlustleistung. Wenn Sie weitere Einzelheiten erfahren möchten, klicken Sie bitte auf den Artikel: Stromverbrauch von PoE-Switches: Mehr Stromkosten?
6. Unterstützt der neue Standard-Switch nur neue Geräte mit Stromanschluss?
Um der Nachfrage nach höherer Leistung gerecht zu werden, hat die IEEE Ende 2018 einen neuen PoE-Standard veröffentlicht, der die Kapazität deutlich erhöht. IEEE 802.3bt ermöglicht bis zu 60 W bis 100 W Leistung an der Quelle. Zu diesem Zeitpunkt könnten sich einige Nutzer Gedanken darüber machen, ob der neue Standard neue Geräte erfordert. Die Antwort ist nein. Wenn Sie aus der Branche kommen, wissen Sie vielleicht, dass Abwärtskompatibilität eine wichtige Eigenschaft eines Systems, eines Produkts oder einer Technologie ist, die die Interoperabilität mit einem älteren System oder mit einem für ein solches System entwickelten Input ermöglicht, insbesondere in der Telekommunikation und der Datenverarbeitung. Die IEEE 802.3bt-Spezifikation ist vollständig abwärtskompatibel mit IEEE 802.3af (12,95 W am PD) und IEEE 802.3at (25,50 W am PD), was die Koexistenz verschiedener PoE-Standards im selben Netzwerk ermöglicht. Eine neue Ausrüstung ist daher nicht erforderlich.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022