800G ZR/ZR+: Revolution der optischen Netzwerke für Rechenzentren und Hochleistungsanwendungen
Die weit verbreitete Einführung von ML-Anwendungen hat zu einem exponentiellen Wachstum des Datenverkehrs in Cloud-Netzwerken geführt, was die Anforderungen an die Bandbreite für die Zusammenschaltung von Rechenzentren und optischen Übertragungsnetzen erhöht. Dieses Nachfragewachstum stellt die Architektur und Infrastruktur von Rechenzentren vor neue Herausforderungen und zwingt die Branche, nach effizienteren Konnektivitätslösungen zu suchen, um den ständig wachsenden Datenübertragungsbedarf zu decken.
Was ist 800G ZR/ZR+?
Kohärent hat kürzlich die Markteinführung des branchenweit ersten optischen 800G ZR/ZR+-Moduls für optische Kommunikationsnetze bekannt gegeben. Dieses optische Modul verfügt über ein ultrakompaktes QSFP-DD und OSFP -Formfaktor-Gehäuse und ist mit optischen IC-TROSA-Komponenten mit 140 GBaud ausgestattet. Das Modul ist ein digitales kohärentes optisches Gerät (DCO), das direkt in die optischen QSFP-DD- und OSFP-Modul-Ports von Routern eingesteckt werden kann, wodurch zusätzliche Relaisgeräte überflüssig werden und die Leistungsdämpfung während des Verbindungsvorgangs reduziert wird. Diese innovative Technologie ermöglicht es Rechenzentren, sich direkt mit Zugangsnetzwerken, Metropolitan Area Networks und lokalen DWDM-Übertragungsnetzwerken zu verbinden, wodurch die herkömmliche optische Ausrüstungsschicht überflüssig wird und somit Investitions- und Betriebskosten gesenkt werden.
Vorteile von 800G ZR/ZR+
Im Wesentlichen stellen die steckbaren kohärenten 800G ZR/ZR+-Module einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu schnelleren, zuverlässigeren und interoperablen Datenübertragungslösungen dar, die den Herausforderungen moderner Netzwerke gerecht werden. Im Folgenden werden die Vorteile von 800G ZR/ZR+ beschrieben:
Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung: Die plug-fähigen kohärenten 800G ZR/ZR+-Module bieten eine hohe Datenübertragungskapazität von 800Gb/s. Diese hohe Datenübertragungsrate ist entscheidend, um die ständig wachsenden Anforderungen von Anwendungen mit hoher Bandbreite und Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Übertragung über große Entfernungen: Das Modul ist für die Übertragung über große Entfernungen konzipiert und unterstützt die Übertragung von Daten über große Entfernungen ohne Verschlechterung des Signals. Es wird vor allem in Fernübertragungsszenarien wie Metropolitan Area Networks und Backbone-Netzwerken eingesetzt und bietet Rechenzentren eine effizientere und zuverlässigere Konnektivitätslösung.
Kompaktheit und Interoperabilität: Dank seines Hot-Swap-Designs lässt sich dieses Modul mühelos in kompatible Ports einstecken und wieder entfernen, was die Bereitstellung, Wartung und Aufrüstung des Netzwerks erleichtert. Das interoperables Design gewährleistet zudem die Kompatibilität mit bestehenden Netzwerkinfrastrukturen und -standards.
Kohärente Detektionstechnologie: Durch die Nutzung der kohärenten Detektionstechnologie verarbeitet dieses Modul effektiv die Phase und Amplitude der empfangenen optischen Signale und ermöglicht so eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung über große Entfernungen. Dadurch werden die Signalqualität und die Übertragungseffizienz verbessert und das Ziel einer höheren Gesamtleistung erreicht.
Einsatz von 800G ZR/ZR+
Die ZR/ZR+-Module basieren auf den vom Optical Internetworking Forum (OIF) und OpenZR+ verwalteten offenen Standards und ermöglichen Cloud-Service-Anbietern eine schnelle Skalierung ihrer Kapazitäten. Ihr kompakter Formfaktor ermöglicht den direkten Einbau in bestehende Switches und Router, ohne dass zusätzliche Spezialgeräte erforderlich sind. Die 800G ZR/ZR+-Module werden für die Verbindung von Rechenzentren und anderen Infrastrukturen über optische Netzwerke eingesetzt und tragen dazu bei, die Bandbreite und Leistung zu verbessern, so dass Unternehmen mehr ihrer Arbeitslasten in die Cloud verlagern können. Mit der zunehmenden Bedeutung von Data Center Interconnect (DCI) wird es immer wichtiger, den erwarteten Anstieg des Datenverkehrs zwischen zentralen Rechenzentren und regionalen Rechenzentren zu bewältigen, um neue Dienste und Benutzer zu unterstützen.
Siehe auch-Unlocking Success with DCI: A Comprehensive Guide to Data Center Interconnect.
Zusammenfassung
Die Einführung des optischen Moduls 800G ZR/ZR+ stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der optischen Kommunikationsnetze dar. Durch die Fähigkeit zur Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, die Unterstützung von Langstreckenübertragungen, die Kompaktheit, die Interoperabilität und die Nutzung der kohärenten Erkennungstechnologie bietet es effiziente und zuverlässige Konnektivitätslösungen für moderne Netzwerke.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022