802.11 Wireless-Standards erklärt
In der heutigen digitalen Welt ist Wi-Fi ein allgegenwärtiger Begriff, der oft als Synonym für den drahtlosen Internetzugang verwendet wird. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass es sich dabei um eine spezifische Marke handelt, die der Wi-Fi Alliance gehört, einer Gruppe, die zertifiziert, dass alle Wi-Fi-Produkte den IEEE 802.11-Standards entsprechen. Daher gibt es viele 802.11-Wi-Fi-Standards, die Ihre Router, Laptops, Smartphones und Tablets für die Verbindung mit dem Internet verwenden.
Diese Wireless-Standards werden häufig geändert, wobei neue Updates schnellere Wi-Fi-Geschwindigkeiten und bessere Verbindungen bringen. Bevor Sie sich den Vergleich der 802.11-Standards ansehen, hilft Ihnen die nachstehende Tabelle der 802.11-Standards bei der Unterscheidung der verschiedenen 802.11-Wi-Fi-Standards.
IEEE 802.11
Dies ist der ursprüngliche Standard aus dem Jahr 1997, der heute nicht mehr verwendet wird. Die Version unterstützt eine maximale Verbindungsgeschwindigkeit von 1 Mbps. Leider werden Geräte, die diese Version verwenden, nicht mehr hergestellt und funktionieren nicht mit den heutigen Systemen.
IEEE 802.11a
Diese zweite Version wurde 1999 entwickelt und arbeitet im 5-GHz-Wi-Fi-Band. Die Version wurde in der Hoffnung veröffentlicht, dass sie weniger Störungen ausgesetzt sein würde, zumal die meisten Geräte damals das 2,4-GHz-Band verwendeten. Nichtsdestotrotz ist IEEE 802.11a schneller, mit maximalen Datenraten von 1,5 Mbps bis 54 Mbps.
IEEE 802.11b
Diese Version wurde ebenfalls 1999 entwickelt, verwendet aber die typische unregulierte Funksignalfrequenz des 2,4-GHz-Bands. Sie bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 11 Mbps und ist die Version, die die Popularität von Wi-Fi erhöht hat. Die meisten Anbieter bevorzugten die Verwendung dieser Frequenzen wegen der niedrigen Produktionskosten. Da IEEE 802.11b nicht reguliert ist, kann es leider zu Störungen durch schnurlose Telefone, Öfen und alle anderen Geräte kommen, die den 2,4-GHz-Bereich nutzen.
Standard | Veröffentlichungsjahr | Frequenz (GHz) | Geschwindigkeit | Reichweite (innen) | Reichweite (draußen) |
---|---|---|---|---|---|
802.11 | 1997 | 2.4 | 2 Mbps | 20 m | 100 m |
802.11a | 1999 | 5 | 1.5-54 Mbps | 35 m | 120/5000 m |
802.11b | 1999 | 2.4 | 11 Mbps | 35 m | 120 m |
802.11g | 2003 | 2.4 | 54 Mbps | 38 m | 140 m |
802.11n | 2009 | 2.4/5 | 600 Mbps | 70 m | 250 m |
802.11ac | 2013 | 2.4/5 | 450/1300 Mbps | 35 m | - |
802.11ax | 2019 | 2.4/5 | 10-15 Gbs | 30 m | 120 m |
IEEE 802.11g
Dieser Nachfolger aus dem Jahr 2003 verbesserte die maximalen Datenraten auf 54 Mbps, wobei die zuverlässige Nutzung des 2,4-GHz-Bandes beibehalten wurde, was seine weite Verbreitung erklärt. Dieser auch als Wi-Fi 3 bezeichnete Standard kombiniert die guten Eigenschaften von IEEE 802.11b und IEEE 802.11a. Als solcher ist er mit rückwärtskompatiblen Technologien vereinbar, was bedeutet, dass 802.11b APs mit IEEE 802.11g Adaptern arbeiten können.
IEEE 802.11n
IEEE 802.11n, auch Wireless N oder Wi-Fi 4 genannt, wurde entwickelt, um die von IEEE 802.11g bereitgestellten Bandbreiten zu verbessern. Im Gegensatz zu IEEE 802.11g verwendet dieser Standard mehrere Antennen und drahtlose Signale, im Volksmund als MIMO-Technologie bekannt. 802.11n wurde 2009 von den Industriestandards ratifiziert und ermöglicht maximale Netzwerkbandbreiten von 600 Mbit/s. Außerdem bietet er im Vergleich zu früheren Standards eine bessere Wi-Fi-Reichweite, da er eine höhere Signalintensität aufweist. Der einzige Nachteil dieses Standards ist, dass er teurer ist als IEEE 802.11g.
IEEE 802.11ac
Dieser 2014 eingeführte Wi-Fi-Standard wird auch als Wi-Fi 5 bezeichnet und verfügt über eine Dual-Band-Technologie, die synchronisierte Verbindungen auf 2,4 GHz und 5 GHz mit einer Bandbreite von bis zu 1300 Mbit/s auf 5 GHz und 450 Mbit/s auf 2,4 GHz unterstützt. Es ist rückwärtskompatibel mit 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11ax
IEEE 802.11ax, auch bekannt als Wi-Fi 6, ist der neueste und bahnbrechende Wi-Fi-Standard, der bis zu 10 Mal schneller ist als 802.11ac. Er bietet eine maximale Datenübertragungsrate von 1,3 Gbit/s und arbeitet sowohl auf 2,4 GHz als auch auf 5 GHz Frequenzen.
Fazit
Neben den erläuterten Wi-Fi-Geschwindigkeiten gibt es noch weitere anstehende Wi-Fi-Standards wie 802.11aj, 802.11ak, 802.11ay, 802.11az und 802.11ba. Beachten Sie, dass nicht alle 802.11-Standards für drahtloses Wi-Fi miteinander kommunizieren können.
Wenn Sie versuchen, zwei Geräte zu verbinden, die unterschiedliche Wireless-Standards verwenden, werden Sie auf Probleme stoßen. Zwei separate Geräte, die einen ähnlichen Wi-Fi-Standard verwenden, können jedoch ohne Einschränkungen kommunizieren.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022